Serija CRX
Spoznajte serijo CRX
Vodite majhno ali srednje veliko podjetje in še nikoli niste razmišljali o avtomatizaciji? Če je tako, vam FANUC CRX Koboti ponujajo priložnost, ki jo iščete. Hitro jih je namestiti, enostavno jih je uporabljati in ponujajo neprekosljivo zanesljivost, zato predstavljajo trajno rešitev, ki povečuje vašo produktivnost in vam zagotavlja nove priložnosti za rast. Prav tako zagotavljajo varno donosnost naložbe. Naj vam naši strokovnjaki svetujejo glede povsem prave rešitve za avtomatizacijo za vaše potrebe!
Navdihnite se
Navdihujte se pri uspehu drugih
Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC
Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.
Združevanje moči: FANUC Kobot je optimalna rešitev za lepilne rešitve AS
Avtomatizacija ni namenjena le aplikacijam z velikim obsegom. Podjetje AS Adhesive Solutions, specializirano svetovalno podjetje in partner za industrijo lepil, se zaveda, da imajo lahko številna mala in srednje velika podjetja, ki obdelujejo majhne količine, koristi od popolnoma ali delno avtomatiziranih postopkov. V takšnih primerih je sodelujoč robot (kobot) pogosto optimalna rešitev.
Od učnega okolja do proizvodnje: KUNZMANN uvaja kolaborativnega robota FANUC CRX
KUNZMANN Maschinenbau, nemški proizvajalec visokokakovostnih univerzalnih rezkalnih strojev in obdelovalnih centrov, je uvedel kolaborativnega robota FANUC CRX za lažje usposabljanje in proizvodnjo. Zaradi enostavnega programiranja, prilagodljive integracije in varne interakcije med človekom in robotom je sistem idealen za začetnike na področju avtomatizacije. CRX kobot v podjetju KUNZMANN zdaj pomaga pri prikazu zmogljivosti robotike ter hkrati podpira aplikacije upravljanja strojev v proizvodni liniji.
FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move
Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.
FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.
Man and Technology in Close Contact
The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.