Skip to main content
Kunzmann GmbH

Od učnega okolja do proizvodnje: KUNZMANN uvaja kolaborativnega robota FANUC CRX

KUNZMANN Maschinenbau, nemški proizvajalec visokokakovostnih univerzalnih rezkalnih strojev in obdelovalnih centrov, je uvedel kolaborativnega robota FANUC CRX za lažje usposabljanje in proizvodnjo. Zaradi enostavnega programiranja, prilagodljive integracije in varne interakcije med človekom in robotom je sistem idealen za začetnike na področju avtomatizacije. CRX kobot v podjetju KUNZMANN zdaj pomaga pri prikazu zmogljivosti robotike ter hkrati podpira aplikacije upravljanja strojev v proizvodni liniji.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

KUNZMANN je želel v svoje dejavnosti uvesti robotiko, da bi pokazal zmožnosti avtomatizacije in navdušil pripravnike. Podjetje je potrebovalo rešitev, ki je enostavna za uporabo in varna za upravljanje, obenem pa dovolj zmogljiva za dejansko proizvodno delo. Pri pregledu trga so se številne tradicionalne robotske rešitve izkazale za preveč zapletene, zato je podjetje KUNZMANN iskal preprosto, a hkrati zmogljivo rešitev.

 

Rešitev

Podjetje je izbralo FANUC CRX-10𝑖A/L kolaborativni robot (kobot) z nosilnostjo 10 kg in dosegom 1.418 mm. Robot, ki je neodvisen od krmilnika, se zlahka integrira s sistemi CNC različnih proizvajalcev, ki so na voljo za uporabo na obdelovalnih strojih podjetja. Programiranje poteka prek tabličnega vmesnika FANUC a (Tablet Teach Pendant) z uporabo intuitivnih funkcij povleci in spusti, kar omogoča udeležencem usposabljanja in operaterjem hitro učenje in uvajanje robotskih nalog.

 

Izid

Kolaborativni robot FANUC CRX zdaj podpira tako praktično usposabljanje kot proizvodne naloge. Udeleženci usposabljanja pridobivajo praktične izkušnje na področju robotike z uporabo intuitivnega vmesnika, podjetje pa prikazuje sodobne možnosti avtomatizacije kot del svojih proizvodnih dejavnosti. Varno sodelujoče delovanje in visoka ponovljivost zagotavljata, da lahko robot dela skupaj z ljudmi, hkrati pa ohranja natančnost, potrebno za aplikacije za upravljanje strojev.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Podjetje KUNZMANN Maschinenbau, ustanovljeno leta 1907, je nemški proizvajalec univerzalnih strojev za rezkanje in obdelovalnih centrov. Podjetje zaposluje približno 110 ljudi in je znano po visokokakovostnih obdelovalnih strojih, ki na eni platformi omogočajo tako CNC kot ročno upravljanje. Od leta 2015 je KUNZMANN del skupine WEILER Werkzeugmaschinen,s čimer združuje strokovno znanje na področju rezkanja in natančnega struženja, hkrati pa ohranja močno inženirsko identiteto obeh blagovnih znamk.

VEČ O KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

FANUC kobot navdihuje naslednjo generacijo v podjetju KUNZMANN

Za podjetje KUNZMANN Maschinenbau je bila uvedba robotike motivirana tako s praktičnimi kot izobraževalnimi cilji. Nemški proizvajalec obdelovalnih strojev je želel prikazati sodobne možnosti avtomatizacije, hkrati pa omogočiti pripravnikom neposreden stik z industrijsko robotiko.

"Naš glavni poudarek je na oblikovanju in izdelavi hibridnih rezkalnih strojev, ki jih lahko uporabniki upravljajo s krmilniki CNC ali ročno z ročnimi kolesi," pojasnjuje Niklas Bitzer, aplikativni inženir pri podjetju KUNZMANN. "Čeprav je proizvodnja naša ključna dejavnost, velik del našega poslanstva predstavlja tudi usposabljanje."

Ker ima robotika vse pomembnejšo vlogo v proizvodnji, pomanjkanje kadra pa je po vsej Evropi še posebej izrazito, je podjetje začelo uvajati avtomatizacijsko tehnologijo v svoje izobraževalno okolje.

"Želeli smo robota, ker bi z njim ne le prikazali svojo strokovnost na tem področju, temveč tudi zato, ker je delo z roboti za pripravnike zanimivo," pravi. "Žal smo kmalu naleteli na oviro, saj smo ugotovili, da je veliko rešitev na trgu preveč zapletenih."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Na srečo je KUNZMANN pri nadaljnjem iskanju naletel na serijo kolaborativnih robotov FANUC CRX, natančneje na model CRX-10iA/L. Z nosilnostjo 10 kg in dosegom 1.418 mm robot omogoča prilagodljivost za širok razpon nalog avtomatizacije, hkrati pa je enostaven za uporabo. Pomemben dejavnik za Bitzerja je bila tudi združljivost.

"CRX je neodvisen od krmilnika, kar pomeni, da ga je mogoče povezati s katerim koli krmilnim sistemom, ki ga ponujamo za uporabo na naših strojih, kar omogoča preprosto integracijo."

Odločilno prednost je predstavljala tudi enostavnost uporabe. Serija CRX uporablja tablični vmesnik FANUC (Tablet Teach Pendant) z intuitivnim programiranjem po principu povleci in spusti. Namesto pisanja zapletene kode uporabniki ročno vodijo robota in shranjujejo položaje neposredno prek zaslona na dotik.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Učenje je zelo enostavno. Ne potrebujemo znanja programskih jezikov. Vse poteka preko upravljanja z dotikom prek tabličnega vmesnika, kar omogoča preprosto vključevanje gibov v naš delovni proces.

Mnenja uporabnikov

Niklas Bitzer

Aplikacijski inženir

Ta preprostost naredi robota še posebej primernega za izobraževalna okolja.

"Uporablja ga lahko vsak, tudi pripravniki in praktikanti prvega letnika," pravi. "To je izjemno dragoceno, saj učencem omogoča, da že na začetku pridobijo izkušnje z robotiko."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Čeprav ima Robot FANUC pomembno vlogo pri izobraževanju, je moral KUNZMANN zagotoviti tudi njegovo primernost za dejanske proizvodne procese. CRX-10𝑖A/L izpolnjuje to zahtevo s ponovljivostjo ±0,05 mm, kar omogoča natančna opravila, kot sta nakladanje in razkladanje stroja.

"Ključno je bilo, da robot deluje kot polno zmogljivo proizvodno orodje in ne le kot demonstrator za naše praktikante," potrjuje Bitzer.

Na koncu poudari tesno sodelovanje, ki je potekalo med projektom: "Sodelovanje s podjetjem FANUC je bilo popolno. Ne glede na to, kakšna vprašanja smo zastavili, smo vedno prejeli hiter in izčrpen odgovor. Poleg tega je sodelovanje med našim programiranjem PLC in FANUC delovalo izjemno dobro. Brez oklevanja bi se ponovno odločili za FANUC in robota CRX."

Pridobite navdih

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Študije primerov

Raziščite naš celovit nabor rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so namenjene optimizaciji in poenostavitvi vseh proizvodnih procesov.