Skip to main content
Silverline

Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC

Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Svetovni trendi na področju oblikovanja kuhinj in štedilnikov spodbujajo potrebo po dinamičnih razvojnih procesih, zato ima Silverline danes v svoji ponudbi izdelkov približno 4.000 različnih oblikovanj. Zaradi vse večjega povpraševanja po teh izdelkih je podjetje želelo najti ustreznega partnerja za avtomatizacijo.

Rešitev

To, kar se je začelo z uvedbo šestosnega industrijskega robota FANUC za projekt avtomatiziranega lepljenja leta 2015, se je razvilo v skupno 17 robotov FANUC, ki delujejo na številnih procesno kritičnih operacijah. Med najnovejšimi modeli, ki so prispeli, je sodelujoči robot FANUC serije CRX (cobot).

Rezultat

Raba robotov FANUC pomaga podjetju Silverline pri ohranjanju strategije uvajanja tehnologij nove generacije pri izdelavi inovativnih odsesovalnih nap. Z avtomatizacijo postopkov, kot so lepljenje, upogibanje pločevine, varjenje, paletiranje, prenos izdelkov in podajanje v stiskalnico, Robot FANUC danes predstavlja 27 % proizvodne zmogljivosti v podjetju Silverline in pomembno prispeva k načrtu stalnih izboljšav podjetja.

Silverline

Podjetje Silverline s sedežem v Turčiji je začelo poslovati leta 1994 in od takrat je izdelalo na milijone kuhinjskih nap. Danes je podjetje Silverline, ki je akreditirano po standardu ISO 9001, eden od desetih največjih proizvajalcev kuhinjskih nap na svetu in iz svoje najsodobnejše tovarne, ki meri 103.000 m2, izvaža v več kot 70 držav. Podjetje z več kot 4000 modeli izdelkov, v katerem je zaposlenih več kot 1850 ljudi, je prejelo več kot 150 mednarodnih nagrad za oblikovanje od najprestižnejših svetovnih organizacij, vključno z Red Dot Design Award, iF Design Award in European Product Design Award.

VEČ O podjetju Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Roboti FANUC pomagajo pri polnem zagonu proizvodnje

Svetovni trendi na področju oblikovanja kuhinj in štedilnikov se nenehno razvijajo, zato je Silverline z nenehnimi inovacijami, ki združujejo funkcionalnost in eleganco, spreten pri ohranjanju vodilnega položaja. V skladu s tem podjetje svoje kuhinjske nape in druge izdelke izdeluje z uporabo tehnologij nove generacije.

Pojasnjuje Murat Koç, generalni direktor podjetja Silverline: "Kljub našemu uspehu pripisujemo velik pomen tehnologijam prihodnosti, saj si prizadevamo za nenehne izboljšave in trajnostni razvoj. Vedno si prizadevamo vlagati v svoje dejavnosti in ponosni smo, da smo med 250 največjimi podjetji v Turčiji, ki vlagajo v raziskave in razvoj." Sodelovanje družbe Silverline s podjetjem FANUC se je začelo leta 2015 z uvedbo šestosnega industrijskega robota FANUC v projekt avtomatiziranega lepljenja.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.

Naše sodelovanje s podjetjem FANUC, ki se je začelo s posebnim avtomatiziranim projektom lepljenja v naši tovarni leta 2015, se danes nadaljuje s 17 roboti za kemično lepljenje, upogibanje pločevine, varjenje, paletiranje, prenos izdelkov in podajanje v stiskalnice.

Mnenja uporabnikov

Suat Çetin

Direktor proizvodnega inženiringa

Sodobno podjetje Silverline 27 % svoje proizvodne prepustnosti zaključi z uporabo robotov FANUC, pri čemer modeli, kot so M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A in M-20𝑖A, zagotavljajo nemoteno proizvodnjo.

"Zelo smo veseli sodelujočega podjetja FANUC. FANUC prispeva k naši strategiji stalnih izboljšav v proizvodnji; k naši tehnološki prenovi," pravi Çetin.

Izraz te strategije je nedavno nameščeni sodelujoči robot (kobot) FANUC CRX-10𝑖A/L podjetja Silverline, ki deluje skupaj z delavci podjetja in povečuje učinkovitost proizvodnje brez omejitev varovanja ali ovir.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Tehnologije, ki jih je FANUC razvil na tem področju, našim proizvodnim dejavnostim zagotavljajo prilagodljivost in produktivnost. V prihodnje se bo naše partnerstvo s podjetjem FANUC v zvezi z izboljšanjem naše tehnologije in proizvodnih zmogljivosti le še krepilo," poudarja Çetin.

Industrijska preobrazba tovarne Silverline bo skupaj z nenehnim usposabljanjem usposobljene delovne sile še povečala prilagodljivost proizvodnih procesov podjetja.

Zaključuje Çetin: "Kot zanesljiv partner bomo še naprej sodelovali s podjetjem FANUC, ki zagotavlja visoko kakovost izdelkov v skladu z našimi zahtevami, strokovno ravnanje, usmerjeno v rešitve, ter globalno servisno podporo in podporo za nadomestne dele."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.