AS Adhesive Solutions

Združevanje moči: FANUC Kobot je optimalna rešitev za lepilne rešitve AS

Avtomatizacija ni namenjena le aplikacijam z velikim obsegom. Podjetje AS Adhesive Solutions, specializirano svetovalno podjetje in partner za industrijo lepil, se zaveda, da imajo lahko številna mala in srednje velika podjetja, ki obdelujejo majhne količine, koristi od popolnoma ali delno avtomatiziranih postopkov. V takšnih primerih je sodelujoč robot (kobot) pogosto optimalna rešitev.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ob razvoju trga je družba AS Adhesive Solutions želela najti rešitev za avtomatizacijo, ki bi olajšala širok nabor storitev za industrijo lepil. Te storitve vključujejo razvoj novih postopkov spajanja, zagotavljanje storitev pogodbenega lepljenja in snovanje konceptov usposabljanja, ki strankam pomagajo pri usposabljanju zaposlenih za uporabo najnovejših lepil.

Rešitev

AS Adhesive Solutions se je obrnila na tehnologijo sodelujočih robotov (cobot), zlasti na FANUC CRX-10𝑖A. Dejavniki, ki so vplivali na odločitev o nakupu, vključujejo inovativno gibanje CRX pod preklopom, njegovo tablično nadzorno konzolo s funkcijo programiranja "povleci in spusti" ter možnost ročnega vodenja CRX za "učenje" serije položajev.


Rezultat

Sistem FANUC CRX-10𝑖A, ki zdaj v podjetju AS Adhesive Solutions v celoti deluje, pomaga podjetju zagotavljati strankam obsežen seznam storitev, saj omogoča natančen in zanesljiv nanos lepil na kompleksne obdelovance. Podjetje je razvilo tudi nadzorni sistem po meri in v CRX implementiralo lastne ikone, ki omogočajo še lažje programiranje in integracijo.

AS Adhesive Solutions

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

V Dreieichu, južno od Frankfurta v Nemčiji, ima sedež podjetje AS Adhesive Solutions, specializirano svetovalno podjetje in partner za industrijo lepil. Zaradi dolgoletnih izkušenj pri svetovanju o lepilih in nudenju storitev pogodbenega lepljenja podjetje svojim strankam ponuja široko paleto lepilnih rešitev za vse zahteve. Podjetje AS Adhesive Solutions strankam pomaga tudi pri laboratorijskem in testnem delu ter ponuja koncepte, ki podjetjem pomagajo pri usposabljanju zaposlenih za uporabo najnovejših lepil. V zadnjih letih se podjetje vse bolj ukvarja z lepljenjem s sodelujočimi roboti (koboti).

VEČ O LEPILNIH REŠITVAH AS

S kobotom FANUC CRX ni težav s prijemališči

"Koboti so zanimivi, ker imajo veliko prednosti pred običajnimi industrijskimi roboti," pravi Marco Rodriguez, direktor podjetja AS Adhesive Solutions. "Enostavno integracijo lahko uresničimo v malih in srednjih podjetjih, kjer lahko popolnoma ali delno avtomatizirano obdelujemo majhne količine. Opažamo, da se mala in srednje velika podjetja angažirajo in so pripravljena sprejeti to inovativno tehnologijo."

Rodriguez pravi, da je pandemija vsem pokazala, da mora industrija avtomatizirati, tudi tista, ki obdeluje majhne količine, če želi svet zagotoviti dobavo proizvedenih izdelkov.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

"To so stvari, ki jih lahko zelo dobro rešimo s koboti," dodaja. "Kobot FANUC CRX ima z mojega vidika več prednosti. Ena od glavnih prednosti je zelo funkcionalno gibanje pod preklopom. Robot FANUC CRX se lahko obrne okoli svoje osi z enim samim gladkim gibom, kar skoraj podvoji razpoložljivo delovno območje. Zaradi tega lahko hkrati dela spredaj in zadaj, ne da bi se mu bilo treba obračati nad glavo. Ta zmožnost nam prihrani veliko časa, saj lahko hitro delamo."

Rodriguez pohvali tudi tablični nadzorni konzoli, ki olajša programiranje "povleci in spusti". Ta funkcionalnost uporabnikom omogoča enostavno programiranje aplikacije v nekaj minutah, hkrati pa zagotavlja dober pregled nad postopkom programiranja.

"Poleg tega lahko s pomočjo tabličnega uvajalnika teach prilagodim fini položaj, kar je zelo pomembno, saj moramo paziti na zelo natančne dimenzije," pravi Rodriguez

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)
Mnenja uporabnikov

Marco Rodriguez

Direktor, Adhesive Solutions

Druga impresivna lastnost sistema CRX je, da ga lahko uporabniki vodijo z roko in ga tako "naučijo" več položajev. Operaterji preprosto premaknejo roko kobota v položaj, ga potrdijo in premaknejo v naslednji položaj.

AS Adhesive Solutions poroča, da je bilo sodelovanje s podjetjem FANUC prvovrstno ves čas projekta, od začetnega stika do zagona in poprodajne podpore.

"Po zagonu nam je bila pomoč na voljo po telefonu, če smo imeli kakršna koli vprašanja," zaključi Rodriguez. "Družba FANUC je vedno hitro odgovorila. Lahko samo pohvalim res dober odnos s projektom."

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.