Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo

Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.

Avtomatizacija procesov v avtomobilski industriji z robotiko

FANUC ponuja široko paleto rešitev za avtomobilsko proizvodnjo za standardizirane postopke, ki se pogosto uporabljajo v avtomobilski industriji. Te segajo od namenskih robotov, opremljenih z naprednimi sistemi za nadzor vida in gibanja, do namenskih rešitev za sestavljanje, varjenje, rokovanje, strojno obdelavo, pregledovanje ali barvanje. Te rešitve so pogosto idealne za delovanje ponavljajočih se opravil, ki povprašujejo visoko stopnjo prepustnosti in ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. V vsakem primeru ima družba FANUC rešitev za izboljšanje časa cikla in povečanje prepustnosti.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Učinkovito varjenje

Hitro točkovno varjenje

Natančno rokovanje, natovarjanje in raztovarjanje

Vsestranska montaža

Natančno slikanje

Učinkovito doziranje

Odstranjevanje materiala / strojna obdelava / končna obdelava

Odkrivanje delov

Učinkovito varjenje

FANUC ponuja prilagojene izdelke in vmesnike za avtomatizacijo uporovnega, MIG/MAG, pulznega MIG, TIG in plazemskega varjenja. Zagotavljanje izboljšane kakovosti in časa cikla ter doslednih mest in točkovnega varjenja je še posebej privlačna možnost za podjetja, ki želijo z avtomatizacijo zmanjšati stroške.

Hitro točkovno varjenje

V celoti integrirani procesni kabli zagotavljajo zaščito procesnih kablov in preprečujejo motnje v sistemski opremi. FANUC Learning Vibration Control omogoča, da se robot samodejno nauči gladkega hitrega gibanja, ki pospeši uporabo točkovnega varjenja in vrtanja do 15 %.

Natančno rokovanje, natovarjanje in raztovarjanje

je potrebno premakniti nekaj avtomobilskih delov? FANUC ponuja široko paleto robotov za prenos delov, od najmanjšega dela do celotne avtomobilske karoserije, ki lahko prenesejo do 2300 kg. Ti roboti so pripravljeni na iRVision in senzorje sile ter so sposobni hitrega prenosa v dobro optimiziranem sistemu.

Vsestranska montaža

FANUC ponuja različne zelo zanesljive montažne robote, ki so spretni, ponovljivi, kompaktni in hitri. Od 5- do 6-osnih členkastih robotov, 3- do 6-osnih robotov Delta do naših robotov SCARA in sodelujočih robotov, imamo na voljo montažne robote in inteligentne funkcije, ki so potrebne za doseganje vaših proizvodnih ciljev.

Natančno barvanje

Roboti FANUC za barvanje so primerni za najrazličnejše aplikacije barvanja in premazovanja v avtomobilski industriji, saj ponujajo enostaven dostop, optimalno delovno območje in povečano prepustnost. Nekateri modeli so oblikovani za delovanje v nevarnih okoljih, na voljo pa je tudi širok razpon doseganja in zmogljivosti rokovanja, zato ste lahko prepričani, da ne glede na vaše zahteve glede barvanja ali doziranja obstaja model, ki bo ustrezal vašim potrebam.

Učinkovito doziranje

S roboti FANUC lahko lepila nanašate z večjo natančnostjo, točnostjo in učinkovitostjo. Uporaba dozirnih robotov za aplikacije lepljenja zagotavlja številne prednosti, vključno z izboljšano doslednostjo, večjo hitrostjo in produktivnostjo ter daljšim časom delovanja sistema.

Odstranjevanje materiala / strojna obdelava / končna obdelava

Vizijski sistemi FANUC zagotavljajo konkurenčno prednost z zagotavljanjem kakovosti z natančnim zaznavanjem napak, omogočajo nemoteno avtomatizacijo z zanesljivo identifikacijo delov na transporterju ali v zabojniku ter optimizirajo učinkovitost proizvodnje z omogočanjem prilagodljivih procesov na podlagi vizualnih podatkov v realnem času.

Odkrivanje delov

Vizijski sistemi FANUC zagotavljajo konkurenčno prednost z zagotavljanjem kakovosti z natančnim zaznavanjem napak, omogočajo nemoteno avtomatizacijo z zanesljivo identifikacijo delov na transporterju ali v zabojniku ter optimizirajo učinkovitost proizvodnje z omogočanjem prilagodljivih procesov na podlagi vizualnih podatkov v realnem času.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboti FANUC avtomatizirajo natančne procese v avtomobilski industriji

Avtomobilske aplikacije so med največjim povpraševanjem po nalogah avtomatizacije v celotni industriji. Seveda so ključni kazalniki visoke hitrosti osi in visoka produktivnost, vendar sta bili pri tem posebnem projektu natančnost in ponovljivost prav tako visoko na seznamu prednostnih nalog. Pri tako številnih povpraševanjih so bili industrijski roboti FANUC tisti, ki so bili kos vsem zahtevam.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Avtomatizacija obdelave velikih obročastih ležajev z roboti

Izdelana je bila celica za stroje za obdelavo velikih obročastih ležajev. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L z nosilnostjo 210 kg in senzorjem vida 3D nalaga in razlaga obroče v navpično CNC stružnico. Podjetje Mikron Plus je uporabilo FANUC-ovo servo učenje CNC za lomljenje dolgih odrezkov na manjše kose. Ta rešitev je povečala produktivnost, zmanjšala stroške ter zagotovila visoko natančnost in kakovost, hkrati pa zmanjšala odvisnost od delovne sile.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Dvigovanje težkih tovorov za gradnjo tovornjakov

Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.

Naše rešitve za druge panoge

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese

Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.