Skip to main content
Wiesheu

FANUC zmanjšuje vročino za pekarne v trgovinah

S sistemom FANUC baziranem na kobotih, lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. Avtomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Pekarne v trgovinah so priljubljene po vsem svetu, vendar kako je mogoče dvigniti produktivnost na višjo raven, ne da bi pri tem ogrozili celovitost pečenih izdelkov ali varnost delavcev?

Rešitev

Sodelujoči robot (kobot) FANUC CRX deluje skupaj s sistemom 3D vida FANUC in dodajno izdelanimi prijemali, da pomaga avtomatizirati postopke pekarn v trgovinah. Sistemski integrator ASA Automation je v sodelovanju s podjetjem FANUC in strokovnjakom za 3D-tiskanje LMD razvil rešitev za podjetje WIESHEU, vodilno na trgu peči in povezanih rešitev za pekarne v trgovinah.

Rezultat

S sistemom na osnovi kobota FANUC lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. V konkretnem primeru sistem izbere naključno razporejene bagete iz zaboja ter jih lepo in enakomerno razporedi na pekače. Po peki cobot bagete tudi prenese na police za kupce, kjer so pripravljene za nakup.

Wiesheu

Projektna skupina se je obrnila na sistemskega integratorja ASA Automation, ta pa je pridobil podporo družbe FANUC in strokovnjaka za dodajalno proizvodnjo LMD (za prijemala). Podjetje WIESHEU GmbH s sedežem v Grossbottwarju, približno 30 km severno od Stuttgarta v Nemčiji, je pred 50 leti začelo izdelovati peči. Od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja je podjetje specializirano za oblikovanje in proizvodnjo inovativnih trgovinskih peči, ki proizvajajo visokokakovostno pecivo v kompaktnem dimenzijskem ovoju in so postale vodilne na trgu v tem segmentu.

IZVEDITE VEČ O PODJETJU WIESHEU
Test Description

Inovacije so v središču rešitev WIESHEU

V zadnjih letih je podjetje spodbujalo program večje avtomatizacije, ki ne prinaša le konkurenčne diferenciacije, temveč tudi pomembno vrednost za stranke, ki si želijo večje produktivnosti.

"Z našim sistemom TrayMotion, ki samodejno nalaga in razlaga pladnje z blagom v pečico in iz nje, smo že dosegli delno avtomatizacijo postopka peke," pojasnjuje Maike Strecker, produktni vodja v podjetju WIESHEU. "Jasno je bilo, da bo naslednji korak avtomatizacija predhodnih in nadaljnjih procesov: nalaganje pladnjev za peko, prevoz naloženih pladnjev do sistema TrayMotion in prenos gotovega peciva na police za kupce, pripravljenega za nakup."

Projektna skupina se je obrnila na sistemskega integratorja ASA Automation, ki je nato pridobil podporo podjetja FANUC in strokovnjaka za dodajalno proizvodnjo LMD (za prijemala).

Test Description

Wolfram Lange, prodajni in inženirski svetovalec v podjetju ASA Automation GmbH, pravi: "Jasno je bilo, da bomo uporabili FANUC, saj ima serija CRX Kobot zelo enostaven uporabniški vmesnik. Na začetku je bilo v pekarstvu nekaj zadržkov do dela z roboti zaradi njihove domnevne zapletenosti, vendar je FANUC naredil veliko za odpravo tega napačnega razumevanja."

FANUC CRX Koboti so idealni za uporabo v pekarstvu, saj izpolnjujejo zahtevno povpraševanje tega sektorja. V tem primeru šestosni cobot CRX-10𝑖A/L, ki ponuja nosilnost 10 kg, deluje brez varoval v tesnem sodelovanju s človeškimi delavci. Inteligentni sistem FANUC 𝑖RVision in senzor 3DV/600 za 3D vid omogočata CRX Kobotu, da zazna naključno nameščene pekovske izdelke v zaboju in jih pobere. Sistem digitalno prenaša informacije v nadzorni sistem cobota. S pomočjo za izdelek specifičnega, 3D-natisnjenega prijemala cobot previdno pobere blago in napolni predvideni pladenj v pravilnem številu, pri čemer vsak izdelek ustrezno razporedi, da zagotovi enakomerno peko. Prijemalo nežno, vendar varno zajame vsak pečen izdelek, ne da bi pri tem ogrozilo celovitost izdelka, kar je ključni pogoj za pekarne v trgovinah. Sistem samodejnega menjalnika prijemal omogoča prilagodljivost sistema za različne izdelke.

Atomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.

"Tukaj imamo avtomatizirano rešitev za ravnanje s pečenimi izdelki, kjer je cobot za nas pomočnik," pravi Wolfram Lange, Prodaja in inženiring, ASA Automation GmbH. "CRX je idealen za tovrstne aplikacije, zlasti za pekarne."

S izkoriščanjem prednosti kobotov serije FANUC CRX postane harmonična interakcija med delavcem v pekarni in strojem očitna. Brez zaščitnih naprav ali nevarnosti za zaposlenega (v skladu z varnostnimi standardi ISO 10218-1) človek in kobot delata "z roko v roki".

Test Description

Presenečen sem bil, kako preprosta je bila njegova uporaba in kako hitro ga je bilo mogoče uvesti, saj gre za zelo uspešen sistem podjetja FANUC.

Mnenja uporabnikov

Maike Strecker

Upravljanje izdelkov, Wiesheu

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.