ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Centre verticale de prelucrare CNC

Descoperiți seria de mașini CNC FANUC ultra-rapide, fiabile și versatile pentru frezare, găurire și tarodare.

Versiune standard: Rapidă, fiabilă și versatilă

Versiunea standard a ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus este renumită pentru viteza și calitatea sa. Este ideală pentru aplicații standard, cum ar fi găurirea, alezarea și filetarea de mare viteză în industriile de scule și medicală.

Caracteristicile principale ale modelelor standard ROBODRILL:

  • Design rigid și masă transversală turnată robustă pentru stabilitate și durabilitate
  • Întreținere ușoară cu acces facil la componentele mecanice și electrice
  • Opțiuni de configurare simple pentru o operare rapidă și simplă
  • Un nou 𝑖HMI pentru cea mai mare ușurință de utilizare și planificare completă a întreținerii
  • Un ecran dedicat întreținerii cu instrucțiuni ușor de urmat pentru o recuperare rapidă
  • Sistem integrat de avertizare timpurie pentru o mai bună asigurare a calității
  • 7 MPa (70 bar) presiune centrală a lichidului de răcire pentru găurire non-stop a găurilor adânci și cu diametru mic
  • O gamă largă de componente disponibile pentru flexibilitate ridicată în sarcini, inclusiv mese rotative și înclinabile

Versiune avansată: Prelucrare de mare viteză de ultimă generație

Modelele avansate ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus stabilesc referința de performanță în clasa lor și includ toate caracteristicile extraordinare ale modelelor standard - și încă ceva. Mașinile de frezat verticale de ultimă generație sunt concepute pentru producții lungi, complet automatizate și oferă cele mai bune performanțe în materie de precizie și repetabilitate.

Caracteristici suplimentare ale modelelor ROBODRILL Advanced:

  • Schimbarea sculei în 0,7 secunde pentru timpi de ciclu super-rapizi, sporind productivitatea
  • Capacitate de manipulare a sculei de 4 kg pentru scule cu mai multe trepte, sporind versatilitatea
  • Cursă a axei Z de 400 mm pentru piese mai mari care extind capacitățile de prelucrare, făcându-l potrivit pentru prelucrarea în 5 axe
  • Capacitate utilă mai mare a mesei (400 kg) pentru modelele M și L

Inspirați-vă din succesul altora

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL

Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Succesul celulei robot FANUC conduce la un nou flux de venituri

Ce iau în considerare majoritatea companiilor de prelucrare la comandă atunci când doresc să atingă următorul nivel de eficiență, productivitate și fiabilitate? Răspunsul, desigur, este automatizarea. Tocmai din acest motiv, WU Mechanische Werkstätte GmbH, cu sediul în Germania, a construit o celulă de automatizare - dotată cu un robot industrial FANUC - pentru încărcarea și descărcarea uneia dintre propriile mașini-unelte. Doi ani mai târziu, unui vizitator i-a plăcut conceptul atât de mult încât a cerut WU să îi construiască și lui una. Acest lucru a marcat începutul unui flux de venituri suplimentare bazat pe proiectarea și construirea de celule de automatizare cu roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT

Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.