Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Studii de caz

Aflați cum se dezvoltă clienții noștri împreună cu FANUC. În studiile noastre de caz, aceștia își împărtășesc experiența de operare, construire și automatizare cu produse FANUC.

Detaliere căutare

0 Studiu de caz – 0-0 Studii de caz
Studiu de caz

AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer

Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
Studiu de caz

Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea

În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Studiu de caz

Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC

Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.
Studiu de caz

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Studiu de caz

Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel

A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
Studiu de caz

Beneficiile robotului FANUC sunt numeroase la TBT

Atunci când un constructor de mașini-unelte cu zeci de ani de experiență ajunge la statutul de lider al sectorului, bunul simț al afacerilor dictează necesitatea de a continua inovarea pentru a-și menține poziția pe piață. În multe cazuri, îngrijirea mașinilor cu ajutorul unui robot oferă impulsul pentru a ajunge la nivelul următor. Cu toate acestea, după cum poate dovedi producătorul de mașini de găurit adânc TBT, selectarea inteligentă a partenerului robot optim este esențială.
Studiu de caz

CNC FANUC ajută la transformarea unui vis în realitate

Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.
Studiu de caz

CNC FANUC cu capacități multiple duce strunjirea verticală la noi înălțimi

Dezvoltarea unei noi abordări a unui proces vechi precum strunjirea necesită niveluri supraomenești de creativitate și inovare. În plus, transformarea în realitate a acestor noi viziuni și concepte de mașini necesită o tehnologie de control extrem de avansată. Cu acest gând în minte, constructorul de mașini-unelte FFG Werke știa exact la cine să apeleze pentru un sistem CNC cu capacitatea și performanța necesare pentru a completa noul său centru de prelucrare verticală revoluționar: la FANUC.
Studiu de caz

CNC-ul și roboții FANUC asigură cheia succesului

Procesele corecte de control al mașinilor și de automatizare robotică pot conduce la creșteri majore ale eficienței și conectivității pentru Industria 4.0, după cum poate depune mărturie Giuliani, un specialist în mașini de transfer pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. Compania cooperează cu FANUC de mai bine de 20 de ani.
Studiu de caz

Cobot FANUC aduce flexibilitate operațiunilor de strung vertical

Famar, un constructor italian de strunguri verticale, a integrat un sistem de preluare a pieselor de la pubele, activat de un robot FANUC colaborativ (cobot), în mașina sa Ciao 6, recent dezvoltată. Sistemul facilitează recunoașterea, preluarea și manipularea pieselor din containere către și de pe banda transportoare a mașinii, făcând aplicația flexibilă și adaptabilă la diferite componente.
Studiu de caz

Cobotul scutește lucrătorii de efort fizic

Verificările calității și ambalarea pot fi solicitante din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, integrarea roboților colaborativi poate îmbunătăți semnificativ ergonomia acestor activități.
Studiu de caz

Control total cu tehnologia FANUC CNC

Pentru a funcționa ca un atelier mecanic de succes pe o piață competitivă la nivel global, există o nevoie reală de diferențiere. Din ce în ce mai mult, atelierele de mașini se orientează către automatizare și digitalizare ca modalități de a se diferenția. Roland Erdrich GmbH, cu sediul în Germania, este un exemplu în acest sens. Prin standardizarea cu FANUC pentru CNC, roboți și protocoale de comunicare, compania merge din putere în putere.
Studiu de caz

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
Studiu de caz

Elsa Group este în topul industriei alimentare mulțumită suportului tehnic FANUC

Specificarea și achiziționarea unui robot industrial reprezintă adesea primul pas al unei companii în călătoria sa către un viitor automatizat bazat pe productivitate și repetabilitate mai mari. Cu toate acestea, parteneriatul cu un furnizor de roboți capabil să ofere cele mai înalte niveluri de asistență pentru clienți este esențial pentru a obține succesul complet al proiectului, de la punerea în funcțiune și instruire până la service și întreținere a mașinii.
Studiu de caz

FANUC diminuează căldura pentru brutăriile din magazine

Cu sistemul bazat pe cobot FANUC, brutăriile din magazine își pot crește productivitatea într-un mod sigur și fiabil. Sistemul automatizat oferă o modalitate eficientă de a crește productivitatea și de a reduce costurile în aplicațiile repetitive de manipulare a produselor.
Studiu de caz

FANUC oferă o viziune a viitorului la ZAP

În timp ce mecanizarea poate beneficia foarte mult de pe urma adoptării unui robot care se ocupă de mașini, adăugarea camerelor 3D introduce un nivel suplimentar de inteligență care duce la producția autonomă și la beneficii speciale pentru producători.
Studiu de caz

FANUC oferă veriga lipsă la ZPM

Atunci când ZPM a dorit să își crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată vertical a companiei și să își cartografieze producția mai precis, a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC. Cu acest software avansat, producătorii precum ZPM pot supraveghea și gestiona date de la una până la 2 000 de mașini, roboți și sisteme PLC.
Studiu de caz

Fabrica de ceramică, impresionată de capacitățile roboților FANUC

Atunci când o fabrică își instalează primul robot FANUC, beneficiile sunt atât de mari încât, de obicei, îi urmează și alți roboți. Printre cei care stau mărturie în acest sens se numără Apulum, unul dintre cei mai importanți producători de ceramică. În urma instalării primului său robot FANUC în 2014, mai multe roboți și-au ocupat de atunci locul în procesul de finisare al companiei. Apulum caută acum să își îmbunătățească operațiunile de ambalare cu ajutorul roboților FANUC.
Studiu de caz

Fiabilitate exemplară: un EDM FANUC vechi de 35 de ani este încă utilizat zilnic

De ce este nevoie pentru a avea încredere într-o marcă de mașini-unelte? În timp ce factori precum calitatea prelucrării, productivitatea și eficiența contribuie la satisfacția clienților, fiabilitatea oferă de obicei cea mai mare liniște sufletească. Kress Funkenerosion, specialist german în fabricarea sculelor și a matrițelor, poate furniza mărturii pertinente în sprijinul acestei noțiuni. Achiziționând primul său utilaj FANUC EDM în 1990, FANUC Tape Cut W2 încă funcționează în fiecare zi la această companie de producție aglomerată. Nu este surprinzător faptul că, de-a lungul anilor, Kress a investit în 12 modele FANUC.
Studiu de caz

INHOM-98 se bazează pe calitatea înaltă a echipamentelor și serviciilor FANUC

Când vine vorba de automatizarea unei fabrici, fiabilitatea sistemelor este la fel de importantă ca eficiența acestora. Un serviciu excelent de întreținere și reparații poate face toată diferența.
Studiu de caz

Integratorul de sisteme găsește partenerul perfect în FANUC

Uneori, o relație de lucru de lungă durată și critică pentru afaceri se dezvoltă aproape întâmplător. În acest caz, când un client important și-a exprimat preferința pentru roboții FANUC, ALS Mechatronic, integrator de sisteme lider în Regatul Unit, s-a îndepărtat de furnizorii săi mai vechi de roboți. Cinci ani mai târziu, compania este cu adevărat mulțumită de situație, deoarece FANUC și ALS Mechatronic au stabilit un parteneriat de afaceri extrem de fructuos și recompensator, de care beneficiază astăzi o gamă largă de utilizatori finali ai companiei din întreaga lume.
Studiu de caz

Linia automatizată de vopsire este de ultimă oră

În industria prelucrătoare, vopsirea și acoperirea sunt printre cele mai inconsistente procese de realizat manual. Viteza de aplicare, grosimea vopselei și distanța față de suprafață sunt extrem de dificil de realizat de către operatori fără abateri neintenționate. Răspunsul este adoptarea roboților, în special a roboților FANUC din seria P pentru vopsire, care au fost dezvoltați special pentru acest proces de producție dificil.