Skip to main content
Roland Erdrich GmbH

Control total cu tehnologia FANUC CNC

Pentru a funcționa ca un atelier mecanic de succes pe o piață competitivă la nivel global, există o nevoie reală de diferențiere. Din ce în ce mai mult, atelierele de mașini se orientează către automatizare și digitalizare ca modalități de a se diferenția. Roland Erdrich GmbH, cu sediul în Germania, este un exemplu în acest sens. Prin standardizarea cu FANUC pentru CNC, roboți și protocoale de comunicare, compania merge din putere în putere.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

În calitate de atelier de mașini CNC care produce piese strunjite și frezate, Roland Erdrich GmbH dorea să se remarce pe o piață din ce în ce mai aglomerată. Pentru a realiza această ambiție, compania a decis încă de la începutul evoluției sale să se concentreze pe niveluri ridicate de automatizare și digitalizare. Dar ce produse de automatizare ar fi fost la înălțimea acestei sarcini?

Soluție

În urmă cu peste cinci decenii, Erdrich a instalat prima sa mașină cu un controler FANUC. În prezent, compania dispune de 60 de mașini CNC, aproape toate dotate cu unități FANUC. În plus, protocolul de comunicații FANUC FOCAS conectează mașinile la software-ul de producție proprietar al Erdrich. Această întreprindere de producție avangardistă are, de asemenea, 20 de roboți FANUC (și controlerele asociate) care asigură sarcini vitale de manipulare a componentelor în celulele de prelucrare din atelierul ultramodern al companiei.

Rezultat

Comunitatea controlului în întreaga fabrică facilitează familiarizarea operatorului, ceea ce, la rândul său, înseamnă o mai mare flexibilitate pentru Erdrich. În plus, FANUC FOCAS asigură o legătură perfectă între utilaje și software-ul de producție dezvoltat în cadrul companiei. Fiabilitatea și longevitatea comenzilor FANUC reprezintă un alt aspect important, Erdrich neavând nicio defecțiune a comenzilor FANUC în peste 50 de ani.

Despre Roland Erdrich GmbH

O afacere de familie înființată în 1974, Roland Erdrich GmbH a ajuns să angajeze 140 de persoane în producția de componente sofisticate turnate CNC, piese frezate CNC și ansambluri. Cu sediul la Oppenau, lângă Stuttgart, Germania, compania acreditată ISO9001 prelucrează aproximativ 1 milion de piese pe an, cu o calitate necondiționată, la un raport optim preț/performanță. Producând componente cu diametrul cuprins între 25 și 400 mm, Erdrich deservește domenii precum tehnologia acționării, ingineria mecanică/instalațiilor, tehnologia laser, tehnologia medicală, hidraulică/pneumatică, energie și vehicule/mașini de construcții.

Aflați mai multe despre Erdrich
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Nici o defecțiune a controlerului FANUC în peste 50 de ani

Ca unul dintre numeroșii producători specializați în prelucrarea pieselor complexe strunjite și frezate, diferențierea pe piață este esențială. În cazul Roland Erdrich GmbH, ceea ce diferențiază compania este gradul său ridicat de automatizare și digitalizare. În centrul acestei oferte se află un parc de mașini cu 60 de mașini-unelte CNC.

"Atunci când cumpărăm o mașină-unelte CNC nouă, este foarte important ca aceasta să aibă o comandă FANUC - este un criteriu cheie de achiziție", afirmă directorul general Steve Erdrich, care, împreună cu fratele Ken și sora Nelly, formează echipa de conducere de familie din a doua generație a acestei afaceri de producție progresivă.

"Tatăl meu a cumpărat prima mașină CNC cu o comandă FANUC în urmă cu peste 50 de ani și suntem, de asemenea, convinși de tehnologia FANUC CNC. Acesta este motivul pentru care aproape toate cele 60 de mașini CNC ale noastre au o unitate CNC FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

CNC-urile FANUC prezente la Erdrich includ modelele Series 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Modelul B pentru prelucrare de mare viteză și precizie. De asemenea, compania dispune de 20 de roboți industriali FANUC, inclusiv modelele R-2000𝑖C și M-710𝑖C, care operează în diferite celule de prelucrare în poziții de montare pe podea și inversate.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

"Produsele FANUC sunt foarte durabile și fiabile - nu am avut niciodată o defecțiune a controlerului. Faptul că aproape toate mașinile CNC au același sistem de control oferă mari avantaje. Aceasta asigură faptul că operațiunile noastre rămân foarte flexibile, deoarece lucrătorii sunt familiarizați cu sistemul. De asemenea, ne place consecvența care este vizibilă în mai multe generații de produse FANUC, permițând operatorilor să se orienteze în funcție de controllerele vechi."

Citat declarație

Steve Erdrich

Director general

Erdrich are o echipă IT internă și utilizează un software de producție propriu. Software-ul comunică cu mașinile CNC de la fața locului prin intermediul protocolului de comunicații FOCAS (Factory Automation Communication Library) al FANUC, care permite aplicațiilor externe să acceseze datele de la comenzile FANUC. FOCAS utilizează fișiere DLL (Dynamic Link Library) pentru a comunica cu CNC, de obicei prin Ethernet sau HSSB (High-Speed Serial Bus).

"Un bun exemplu al modului în care utilizăm FOCAS implică măsurarea pieselor din afara mașinilor CNC", explică Steve Erdrich. "Valorile măsurate sunt transferate către software-ul nostru, care furnizează propuneri de corecție. Pornind de la aceste sugestii, putem spune "corectează mașina" în software printr-un simplu clic. Această capacitate ne scutește de a efectua calcule și de a tasta manual pe sistemul de control. FOCAS funcționează minunat și este foarte stabil."

El conchide: "Privind în urmă, fidelitatea față de tehnologia FANUC a fost cu siguranță pasul corect pentru succesul afacerii noastre. Fiabilitatea și longevitatea comenzilor ne motivează să continuăm să lucrăm cu FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.