Skip to main content
Silverline

Výrobce odsavačů par využívá výhody robotů FANUC

Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Klíčové poznatky od úkolu k řešení

Zadání

S ohledem na celosvětové trendy v oblasti designu kuchyní a sporáků, které vedou k potřebě dynamických vývojových procesů, má dnes společnost Silverline ve svém portfoliu výrobků přibližně 4 000 různých designů. V reakci na rostoucí poptávku po těchto výrobcích chtěla společnost najít vhodného partnera pro automatizaci.

Řešení

To, co začalo zavedením šestiosého průmyslového robota FANUC pro projekt automatizovaného lepení v roce 2015, se vyvinulo v celkem 17 robotů FANUC s širokým výkonem procesně kritických operací. Mezi nejnovější modely, které dorazily, patří kolaborativní robot (kobot) FANUC řady CRX.

Výsledek

Používání robotů FANUC pomáhá společnosti Silverline dodržovat strategii nasazování technologií nové generace při výrobě inovativních odsavačů par. Díky automatizaci operací, jako je lepení, ohýbání plechů, svařování, paletizace, přenos výrobků a podávání do lisu, dnes roboty FANUC představují 27 % výrobní kapacity společnosti Silverline a významně přispívají k plánu neustálého zlepšování společnosti.

Silverline

Společnost Silverline se sídlem v Turecku zahájila svou činnost v roce 1994 a od té doby vyrobila miliony odsavačů par. Dnes je společnost Silverline, akreditovaná podle normy ISO 9001, jedním z deseti největších výrobců odsavačů par na světě a ze své moderní továrny o rozloze 103 000 m2 vyváží do více než 70 zemí. Podnik s více než 4 000 návrhy výrobků, který zaměstnává přes 1 850 zaměstnanců, získal více než 150 mezinárodních ocenění za design od nejprestižnějších světových organizací, včetně Red Dot Design Award, iF Design Award a European Product Design Award.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Roboty FANUC pomáhají ve výrobě na plné obrátky

S ohledem na neustálý vývoj světových trendů v oblasti designu kuchyní a sporáků si společnost Silverline dokáže udržet náskok díky neustálým inovacím, které spojují funkčnost a eleganci. V souladu s tím společnost vyrábí své odsavače par a další produkty s využitím technologií nové generace.

Vysvětluje Murat Koç, generální ředitel společnosti Silverline: "Navzdory našemu úspěchu přikládáme velký význam technologiím budoucnosti, protože usilujeme o neustálé zlepšování a udržitelnou výrobu. Vždy se snažíme investovat do našich provozů a jsme hrdí na to, že patříme mezi 250 největších společností v Turecku, které investují do výzkumu a vývoje."

Spolupráce společnosti Silverline se společností FANUC začala v roce 2015 zavedením šestiosého průmyslového robota FANUC do projektu automatizovaného lepení.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.

Naše spolupráce se společností FANUC, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v našem závodě v roce 2015, dnes pokračuje 17 roboty, které se zabývají chemickým lepením, ohýbáním plechů, svařováním, paletizací, přenosem výrobků a podáváním do lisu.

Citace z referencí

Suat Çetin

Ředitel výrobního inženýrství

V současné době společnost Silverline dokončuje 27 % své výrobní kapacity pomocí robotů FANUC, přičemž modely jako M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A a M-20𝑖A zajišťují nepřetržitou výrobu.

"Spolupráce se společností FANUC nás velmi těší. Společnost FANUC přispívá k naší strategii neustálého zlepšování výroby; k naší technologické obnově," uvádí Çetin.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Technologie vyvinuté společností FANUC v této oblasti poskytují našim výrobním provozům flexibilitu a produktivitu. Do budoucna se naše partnerství se společností FANUC, pokud jde o zlepšování našich technologií a výrobních kapacit, bude jen prohlubovat," zdůrazňuje Çetin.

Průmyslová transformace továrny společnosti Silverline spolu s neustálým školením kvalifikovaných pracovníků dále zvýší flexibilitu výrobních procesů společnosti.

Závěrem Çetin dodává: "Jako spolehlivým partnerem budeme i nadále spolupracovat se společností FANUC, která poskytuje vysokou kvalitu výrobků v souladu s našimi požadavky, profesionální jednání orientované na řešení a celosvětovou podporu v oblasti servisu a náhradních dílů."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.