Skip to main content
FANUC IoT Uptime Improvement

Povečanje obratovalnega časa proizvodnje z rešitvami IoT

Kar najbolje izkoristite svojo proizvodno opremo in se izognite nenačrtovanim izpadom.

Izdelki FANUC IoT za podporo neprekinjeni proizvodnji

Študije primerov

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

Sistem FANUC IoT povečuje čas delovanja strojev v podjetju Lettner

Z rastjo proizvodnega podjetja se povečuje tudi potreba po boljšem spremljanju in nadzoru proizvodnje. V digitalni dobi se vse več ljudi obrača k programskim orodjem za internet stvari, ki temeljijo na osebnih računalnikih. Toda katero izbrati? Kot razkriva podjetje Lettner Metallbearbeitung, obstaja veliko argumentov v prid MT-LINK𝑖 podjetja FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Družba Trafime je s platformo FANUC IIoT vodilna na področju

Z razvojem in rastjo podjetja številni proizvajalci uporabljajo različne stroje, avtomatizacijo in druge proizvodne sisteme, ki jih pogosto dobavljajo različni ponudniki. Zaradi takšnih razmer nekateri proizvodni obrati menijo, da učinkovito upravljanje podatkov z uporabo enotne platforme IIoT ni mogoče. Sistem FIELD družbe FANUC dokazuje, da je takšno razmišljanje zgrešeno, kar lahko potrdi tudi podjetje Trafime iz Italije.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC zagotavlja manjkajoči člen na ZPM

Ko je družba ZPM želela povečati izkoriščenost strojev in robotov, podpreti vertikalno integrirano proizvodno strategijo podjetja in natančneje kartirati svojo proizvodnjo, se je obrnila na sistem MT-LINK𝑖 družbe FANUC. S to napredno programsko opremo lahko proizvajalci, kot je ZPM, nadzorujejo in upravljajo podatke od enega do 2000 strojev, robotov in sistemov PLC.

Odkrijte Rešitve FANUC IoT za vaše potrebe