Skip to main content
Trafime

Družba Trafime je s platformo FANUC IIoT vodilna na področju

Z razvojem in rastjo podjetja številni proizvajalci uporabljajo različne stroje, avtomatizacijo in druge proizvodne sisteme, ki jih pogosto dobavljajo različni ponudniki. Zaradi takšnih razmer nekateri proizvodni obrati menijo, da učinkovito upravljanje podatkov z uporabo enotne platforme IIoT ni mogoče. Sistem FIELD družbe FANUC dokazuje, da je takšno razmišljanje zgrešeno, kar lahko potrdi tudi podjetje Trafime iz Italije.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Dobavitelj avtomobilskih komponent Trafime je z nešteto stroji, roboti in drugimi sistemi v treh živahnih proizvodnih obratih v različnih italijanskih mestih želel najti in uvesti platformo IIoT, ki bi zagotavljala učinkovito in jedrnato upravljanje podatkov.

Rešitev

Na podlagi zadovoljstva z naložbami v strojna orodja in robote FANUC se je podjetje Trafime obrnilo na sistem FANUC FIELD, vse bolj priljubljen, funkcijsko bogat, lokalno nameščen sistem IIoT.

Rezultat

S sistemom FIELD je družba Trafime povezala številne proizvodne stroje različnih generacij različnih proizvajalcev in tako omogočila celovito analizo podatkov vzdolž celotne procesne verige. Poleg boljšega upravljanja podatkov tako lokalno kot v oblaku podjetje kot druge glavne prednosti navaja univerzalnost uporabe, zmanjšanje stroškov upravljanja in večjo kibernetsko varnost.

Trafime

Družba Trafime ima sedež na Siciliji in tri proizvodne obrate po vsej Italiji, v katerih proizvaja visokotehnološke izdelke, od tega 80 % za avtomobilsko industrijo. Izvoz v Evropo in drugam po svetu prav tako predstavlja 80 % proizvodnje. Podjetje Trafime, ki je bilo ustanovljeno leta 1967 kot specialist za fino rezanje, danes ustvarja približno 60 milijonov evrov prometa.

VEČ O Trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Družba Trafime vzpostavi povezavo s podjetjem FANUC

"Razvoj v poslovanju je nujen in ključen, zato smo se pred nekaj leti odločili za uvedbo NC v naše proizvodne cikle," pojasnjuje Luca Coffa, izvršni direktor italijanskega proizvajalca avtomobilskih komponent Trafime.

Danes ima družba Trafime v svojih proizvodnih obratih široko paleto rešitev za avtomatizacijo FANUC, vključno z visoko zmogljivimi ROBODRILL-ovimi obdelovalnimi centri in različnimi šestosnimi industrijskimi roboti, kot sta modela LR Mate 200𝑖D in M-10𝑖A. Nekateri roboti so nameščeni na sedmo os, linearno stezo, in skrbijo za stroje, ki so nameščeni pred in za njimi.

Ob tolikšnem številu strojev, robotov in drugih sistemov v treh visoko avtomatiziranih proizvodnih obratih podjetja je družba Trafime želela visokozmogljivo platformo IIoT za učinkovito upravljanje podatkov. Po oceni trga je podjetje izbralo sistem FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Začeli smo raziskovati trg, da bi ugotovili, katero podjetje bi nam lahko ponudilo tehnološke inovacije, prilagodljivost, storitve in trajnost izdelkov. Zato smo se odločili za podjetje FANUC.

Mnenja uporabnikov

Luca Coffa

Izvršni direktor Trafime

"Za našo izbiro so bili trije razlogi," pojasnjuje Daniele Diliberto, vodja proizvodnje v podjetju Trafime. "Najprej zaradi upravljanja podatkov: s sistemom FIELD lahko svoje podatke upravljamo tako lokalno kot v oblaku. Lokalno upravljanje podatkov nam omogoča hitrejši dostop do informacij in njihovo obdelavo. Možnost uporabe oblaka nam koristi, ker imamo tri obrate v različnih mestih, zato lahko podatke učinkoviteje spreminjamo."

Diliberto meni, da je drugi razlog univerzalnost uporabe. Sistem FIELD podjetju omogoča zagon katere koli aplikacije. Ta zmožnost je velika prednost, saj podjetju Trafime, ki uporablja veliko različnih strojev in dobaviteljev, omogoča enotno skupno platformo.

"Tretjič, struktura sistema FIELD na eni platformi nam omogoča zmanjšanje stroškov upravljanja in varno migracijo podatkov," razkrije.

Praktična uporaba sistema FIELD v podjetju Trafime je uporaba aplikacije FANUC ZDT [Zero Down Time] in z njo povezane aplikacije PMA.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Te aplikacije nam omogočajo izvajanje napovednega vzdrževanja in spremljanje zdravstvenega stanja naših robotov," pravi Diliberto. "Pred kratkim smo na primer prejeli sporočilo, ki je kazalo na slabše stanje določene osi robota. Lahko smo programirali skrajšanje časa delovanja, kar je omogočilo posredovanje in vrnitev robota v obratovanje, ne da bi to vplivalo na produktivnost." Končno je treba poudariti, da je kibernetski varnosti namenjena posebna pozornost. Na zelo konkurenčnem trgu, kot je avtomobilski, na katerem prihaja do rednega razvoja tehnologije, je ohranjanje zaupnosti podatkov in poslovnega znanja ključnega pomena.

"To je še en razlog, da smo izbrali sistem FIELD, saj nam omogoča lokalno upravljanje naših podatkov, ne da bi jih izvažali in izpostavljali kibernetskim napadom," pravi Diliberto.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.