brand new cars for the automotive industry

Robotică și automatizare pentru industria auto

Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.

Automatizarea proceselor auto cu ajutorul roboților

FANUC oferă o gamă largă de soluții de producție auto pentru procesele standardizate întâlnite în mod obișnuit în industria auto. Acestea variază de la roboți dedicați, echipați cu sisteme avansate de viziune și control al mișcării, la soluții dedicate pentru asamblare, sudare, manipulare, prelucrare, inspecție sau vopsire. Adesea, aceste soluții sunt ideale pentru a efectua sarcini repetitive care necesită niveluri ridicate de producție și care ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor. În fiecare caz, FANUC are o soluție pentru a vă îmbunătăți timpul de ciclu și pentru a crește randamentul.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Sudare eficientă

Sudare rapidă prin puncte

Manipulare precisă, încărcare, descărcare

Asamblare versatilă

Vopsire precisă

Distribuire eficientă

Îndepărtarea materialului / Prelucrare / Finisare

Detectarea pieselor

Sudare eficientă

FANUC oferă produse și interfețe personalizate pentru automatizarea sudării prin rezistență, MIG/MAG, MIG puls, TIG și cu plasmă. Oferirea unei calități și a unor timpi de ciclu îmbunătățiți, precum și a unor puncte și suduri constante reprezintă o opțiune deosebit de atractivă pentru întreprinderile care doresc să automatizeze pentru a reduce costurile.

Sudare rapidă prin puncte

Cablurile de proces complet integrate asigură protecția cablurilor de proces și previn interferențele cu echipamentele sistemului. FANUC Learning Vibration Control permite robotului FANUC să învețe automat o mișcare lină de mare viteză care accelerează aplicațiile de sudare prin puncte și găurire cu până la 15%.

Manipulare precisă, încărcare, descărcare

Vreți să mutați niște piese auto? De la cea mai mică piesă până la o întreagă caroserie auto, FANUC oferă o gamă extinsă de roboți de transfer de piese capabili să manipuleze până la 2300 kg. Acești roboți sunt pregătiți pentru iRVision și senzori de forță și sunt capabili de transfer de mare viteză într-un sistem bine optimizat.

Asamblare versatilă

FANUC oferă o varietate de roboți de asamblare extrem de fiabili care sunt destoinici, repetabilitați, compacți și rapizi. De la roboți articulați cu 5 până la 6 axe, roboți Delta cu 3 până la 6 axe, până la roboții SCARA și roboții colaborativi, avem roboții de asamblare și caracteristicile inteligente necesare pentru a vă menține obiectivele de producție pe calea cea bună.

Vopsire precisă

Roboții FANUC pentru vopsitorie sunt potriviți pentru o mare varietate de aplicații de vopsire și acoperire a automobilelor, oferind acces ușor, spații de lucru optime și un randament maximizat. Cu unele modele concepute pentru a funcționa în medii periculoase și o gamă largă de capacități de încărcare și manipulare, indiferent de cerințele dvs. de vopsire sau distribuție, puteți fi sigur că există un model care să vă satisfacă nevoile.

Dispensare eficientă

Aplicați adezivii cu mai multă precizie, acuratețe și eficiență cu ajutorul roboților de dozare de la FANUC. Utilizarea roboților de dozare pentru aplicațiile de sigilare oferă o varietate de avantaje, inclusiv o consistență îmbunătățită, viteze și productivitate mai mari și un timp de funcționare crescut al sistemului.

Îndepărtarea materialului / Prelucrare / Finisare

Sistemele de vedere FANUC oferă un avantaj competitiv prin asigurarea calității prin detectarea precisă a defectelor, facilitând automatizarea fără întreruperi prin identificarea fiabilă a pieselor atât pe o bandă transportoare, cât și pe un coș de depozitare și optimizând eficiența producției prin procesele adaptive bazate pe date vizuale în timp real.

Detectarea pieselor

Sistemele de vedere FANUC oferă un avantaj competitiv prin asigurarea calității prin detectarea precisă a defectelor, facilitând automatizarea fără întreruperi prin identificarea fiabilă a pieselor atât pe o bandă transportoare, cât și pe un coș de depozitare și optimizând eficiența producției prin procesele adaptive bazate pe date vizuale în timp real.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboții FANUC automatizează un proces auto precis

Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel

A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane

NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.