Noua generație ROBODRILL promite calitate și precizie de neegalat la intervale orare mari. Cu un timp imbatabil de schimbare a sculei de 0,7 secunde și o turelă capabilă să manipuleze scule de 4 kg, noua versiune avansată este cel mai rapid și mai puternic centru de prelucrare vertical de pe piață. Cu cei mai scurți timpi de ciclu pentru majoritatea operațiilor de prelucrare, toate mașinile ROBODRILL sunt adevărate mașini universale de mare viteză, oferind performanțe incredibile și eficiență imbatabilă.
Când vine vorba de piese noi sau de modificarea numărului de piese produse, versatilitatea inerentă a ROBODRILL devine un avantaj tangibil. În loc să vă bazați pe o mașină de transfer dedicată, repartizarea prelucrării pe mai multe mașini ROBODRILL permite o flexibilitate mai mare într-o gamă largă de aplicații și industrii - economisind bani în acest proces.
Proiectat pentru a se adapta tuturor nevoilor dvs., FANUC ROBODRILL are o flexibilitate care acoperă 3, 4 sau chiar 5 axe simultane, reprezentând astfel un supliment excelent pentru facilitățile dvs. de producție. Eliberați centrele de prelucrare verticale mai mari pentru lucrări mai mari prin utilizarea CNC-urilor noastre pentru a absorbi cererea suplimentară.
With its new FANUC machines in-site, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput to meet rising volume demands from customers. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.
When it comes to finding the right balance between high-precision, efficiency and cost, precision component manufacturer Vedos relies on FANUC’s ROBODRILL milling centers.
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.
Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.