NTM

Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane

NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Permite NTM să crească capacitatea de producție de camioane de gunoi și compactoare la fabrica sa finlandeză, fără a fi nevoie să extindă fabrica sau să interfereze cu producția existentă.

Soluție

O soluție robotică integrată implică un robot FANUC M-2000𝑖A/2300 care ridică și rotește secțiuni de compactoare, care cântăresc până la două tone, și un robot FANUC pentru sudarea cu arc electric care sudează în mod expert secțiunile în fabrica fără personal pe timp de noapte.

Rezultat

NTM poate satisface cererile în creștere pentru produsele sale fără a fi nevoie de un schimb de noapte. O mare parte din ridicările grele sunt acum efectuate în siguranță de roboți în locul angajaților.

NTM

Image related to the success story video featuring the Nordic customer NTM. 

NTM is one of Europe’s leading providers of refuse trucks and compactors. With its headquarters in Närpes in northern Finland, the company has over 400 employees and several subsidiaries across Europe.

A collaborative robot solution involves a FANUC M-2000iA/2300 lifting and rotating compacter sections, which weigh up to two tons, and a FANUC ARC Mate 100iD/8L expertly welding the sections in the unmanned factory at night.

NTM este un jucător important în domeniul colectării deșeurilor. Compania oferă sute de specificații de construcție pentru a răspunde tendinței în creștere de reciclare a diverselor deșeuri și a înregistrat o creștere anuală a vânzărilor de 10-15% în ultima perioadă.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE NTM

Automatizarea schimbului de noapte

Pentru a crește capacitatea de producție, NTM a apelat la partenerul finlandez de servicii FANUC, MTC Flextek. Planul era de a automatiza o mare parte din ridicările grele și o parte din sudură. "Când am anunțat că mergem mai departe cu automatizarea, personalul nu a fost încântat, dar odată ce au aflat că roboții vor fi o completare pentru locurile lor de muncă și vor lucra în schimbul de noapte - astfel încât ei să nu fie nevoiți să o facă - au devenit pozitivi față de introducerea noilor roboți", spune Simon Grönqvist de la NTM.

"Au existat mai multe motive pentru care am decis să mergem cu FANUC", spune Grönqvist. "În primul rând, MTC a oferit cea mai bună soluție holistică pentru nevoile noastre. În al doilea rând, FANUC M-2000𝑖A/2300 este singurul robot care poate face față încărcăturilor grele, care pot cântări până la două tone. Și, în al treilea rând, cu această soluție putem crea cu ușurință noi programe de sudură pentru ca FANUC ARC Mate să lucreze pe parcursul nopții. De asemenea, soluția este compactă, axată pe siguranță și se potrivește în fabrica noastră existentă. În cele din urmă, deoarece avem deja un robot FANUC în fabrică, echipa noastră este familiarizată cu sistemul de operare."

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant

În timpul zilei, roboții sunt pregătiți pentru schimbul de noapte. Aceasta implică plasarea încărcăturilor grele în jurul gropii de siguranță și configurarea sistemului de operare cu cerințele de ridicare și sudare. "De asemenea, experimentăm și testăm capacitățile roboților în timpul zilei", continuă Grönqvist. "Acest lucru se face în timp real cu ajutorul unui panou de control. Software-ul înregistrează simulările, pe care le putem rula noaptea, dacă alegem să facem acest lucru." În timpul unei ture de noapte nesupravegheate, roboții finalizează aproximativ zece secțiuni complete. FANUC M-2000𝑖A/2300 ridică o secțiune de pe placa sa de bază într-o zonă de siguranță inelară și se rotește în poziția corectă pentru ca FANUC ARC Mate să sudeze cu măiestrie toate contururile secțiunii. Dimineața, când sosește prima echipă, sudurile sunt verificate manual, iar secțiunile sunt mutate la următoarea etapă de asamblare. "Dacă apare o eroare în timpul nopții, sistemul de operare generează o alarmă, roboții se opresc automat și noi primim o alertă", spune Grönqvist.

"Cu toate acestea, de când au fost instalați roboții, totul a funcționat fără probleme și nu am primit multe alerte." Roboții pot fi puși la treabă și în weekend, dacă este necesar. "Colaborarea cu FANUC și MTC Flextek a fost un mare succes. Acum ne uităm la alte moduri în care automatizarea poate ajuta personalul nostru și poate contribui la satisfacerea cererii în creștere pentru produsele noastre", conchide Grönqvist.

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.