Mikron Plus

Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel

A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Această sarcină de automatizare a necesitat o celulă robotică pentru prelucrarea rulmenților în formă de inel cu dimensiuni mai mari. Inelele nefinisate sunt aduse în celulă pe un palet, iar robotul le încarcă într-un strung CNC vertical. Când operația de prelucrare este finalizată, brațul robotului descarcă piesa și o înlocuiește cu o alta neterminată.

Soluție

Integratorul de sisteme Mikron Plus a oferit o soluție clientului său prin construirea unei celule folosind un robot FANUC R-2000𝑖C/210L cu o capacitate de încărcare de 210 kilograme. Mikron a utilizat senzorul de vedere 3D de la FANUC pentru a permite robotului să recunoască și să preia inelele de materie primă. O provocare legată de așchiile lungi generate în timpul procesului de prelucrare a fost depășită cu ajutorul funcției de oscilație CNC Servo Learning de la FANUC. Funcția asigură vibrații în timpul prelucrării care sparg așchiile în bucăți mai mici fără a sacrifica precizia.

Rezultat

Clientul a crescut productivitatea și a redus costurile de producție. Celula robotică funcționează într-un mod foarte autonom, reducând dependența de forță de muncă. Precizia și calitatea sunt garantate.

Mikron Plus

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Mikron Plus, un integrator de sisteme cu peste 20 de ani de experiență, are sediul în Ljubljana, Slovenia, și este specializat în mașini CNC și automatizarea proceselor de producție. Inginerii lor experimentați pregătesc soluții de automatizare la cheie. Pornind de la un concept inițial, Mikron proiectează sistemul și îl implementează până la soluția finală, aprobată de client, inclusiv instalarea, pornirea și instruirea.

Pe măsură ce deficitul de forță de muncă calificată continuă la nivel mondial, producătorii caută modalități de a-și automatiza procesele. Mikron Plus oferă soluții complete de mașină CNC și utilizează numai roboți FANUC.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE MIKRON

Integrarea robotică FANUC și CNC pentru o producție optimizată

Franc Zajec, CEO al Mikron Plus, descrie relația companiei sale cu FANUC.

"Suntem un integrator de sisteme pentru FANUC Adria, cu care cooperăm de la început. Pentru proiectele de robotizare folosim exclusiv roboți FANUC, care s-au dovedit a fi robuști, preciși și extrem de fiabili. De asemenea, folosim senzori de vedere 2D și 3D FANUC, iar mașinile noastre CNC sunt echipate în cea mai mare parte cu comenzi FANUC."

Tomaž Peterlin, director de vânzări, descrie sistemul creat de Mikron pentru clientul lor.

"Clientul ne-a contactat cu o cerere de a pregăti o celulă robotică pentru prelucrarea inelelor pentru rulmenți de dimensiuni mai mari. Am pregătit o soluție în centrul căreia se află robotul FANUC R-2000𝑖C/210L cu o capacitate de încărcare de 210 kg. Acesta este proiectat astfel încât operatorul să aducă în celulă materiile prime încărcate pe paleți. Folosind senzorul de vedere 3D de la FANUC, robotul le recunoaște și le preia cu ajutorul unor cleme duble și le poziționează pe două strunguri CNC verticale și pe un centru de prelucrare. Celula este echipată cu un sistem de măsurare care permite un control 100% și se asigură că toate piesele prelucrate îndeplinesc cerințele."

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

În timpul procesului de testare a soluției, a fost întâmpinată o problemă. Peterlin relatează povestea.

"În timp ce pregăteam tehnologia, am întâmpinat o provocare cu așchiile lungi. Am rezolvat această provocare folosind funcția Servo Learning Oscillation de la FANUC, care s-a dovedit a fi foarte eficientă."

Funcția Servo Learning Oscillation este o caracteristică oferită de mașina CNC de la FANUC pentru a rezolva problema bucăților de metal mai mari și mai lungi care se desprind de pe o piesă în timpul procesului de prelucrare. Aceste așchii mari pot cauza oprirea mașinii și pot afecta calitatea produsului finit. Funcția de oscilație sparge așchiile în bucăți mici, prevenind astfel de dificultăți și facilitând eliminarea deșeurilor, fără a sacrifica calitatea produsului finit.

Mr. Peterlin și-a exprimat satisfacția cu privire la rezultate.

"Cu soluția noastră de celulă robotică, clientul a crescut productivitatea și a redus costurile de producție. Este garantată o autonomie ridicată a operațiunilor și toate componentele sunt conectate ca un întreg în conformitate cu Industria 4.0. Iar cu componentele FANUC încorporate, calitatea și fiabilitatea sunt garantate."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.