Skip to main content
Fastlog

Fastlog AG utilizează roboți FANUC pentru lustruirea industrială

Șlefuirea manuală este o sarcină delicată și solicitantă din punct de vedere fizic. La Fastlog, acest sistem a dus adesea la absențe legate de sănătate, motiv pentru care compania a decis să automatizeze procesul pentru a ușura presiunea asupra angajaților.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Trebuie delegate roboților industriali sarcini monotone și solicitante din punct de vedere fizic, cum ar fi îndepărtarea etichetelor adezive vechi, lustruirea și ambalarea. În timp ce roboții de lustruire trebuiau să îndeplinească cerințele de eficiență ale companiei, robotul de paletizare trebuia să fie capabil să ambaleze diverse pachete cu dimensiuni neregulate.

Soluție

Fastlog utilizează un robot FANUC M-20𝑖A/10L echipat cu 𝑖RVision și cleme de aspirație pentru a finaliza paletizarea și un robot FANUC M-10𝑖A echipat cu un senzor de forță pentru a finaliza sarcinile de lustruire.

Rezultate

Paletizarea la Fastlog este acum complet automatizată, iar PALETTI, așa cum îl numește personalul pe M-20, s-a dovedit a fi o achiziție binevenită pentru echipă, iar M-10 îndeplinește acum procesul de lustruire extenuant non-stop într-o celulă dedicată. Senzorul de forță FANUC asigură o calitate ridicată și constantă.

Fastlog

Fastlog AG este o companie care a fost reînființată în 2009 cu o tradiție de peste 100 de ani din fostul grup PTT și care are în prezent 140 de angajați în domeniul serviciilor și logisticii pieselor de schimb pentru clienții săi comerciali. Scopul acestei afaceri de nișă este de a prelungi ciclul de viață al dispozitivelor electronice de bază folosite, cum ar fi modemuri sau set-top box-uri din sectorul IT/telecomunicații și de a le pune din nou la dispoziția pieței, complet testate și inspectate.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE FASTLOG
Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Automatizarea ușurează munca angajaților

Companiile de ultimă generație nu își pot permite compromisuri în ceea ce privește viteza și calitatea, ceea ce face ca automatizarea proceselor complexe sau individuale să fie esențială. Roboții excelează în sarcinile dificile, oferind asistență crucială angajaților. La Fastlog AG din Gwatt, FANUC Elveția, roboții FANUC ajută la îmbunătățirea duratei de viață a dispozitivelor electronice, cum ar fi modemurile, prin preluarea unor sarcini precum lustruirea și paletizarea produselor recondiționate.

Toate dispozitivele de la Fastlog sunt supuse unei inspecții amănunțite și primesc cele mai recente actualizări de software la stații de lucru moderne de măsurare. Etapa finală este recondiționarea capacelor, care trebuie lustruite ușor pentru a evita imperfecțiunile. Repararea manuală a fiecărui dispozitiv și îndepărtarea vechilor etichete adezive sunt sarcini solicitante din punct de vedere fizic și monotone.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image

Am decis să utilizăm un robot FANUC pentru aceste sarcini, pe de o parte, pentru a ușura munca angajaților și, pe de altă parte, pentru a îndeplini cerințele de eficiență.

Citat declarație

Marcel Hadorn

Manager de operațiuni la Fastlog

În colaborativ cu integratorul Derap AG, Fastlog a elaborat o specificație detaliată a cerințelor. Inițial, accentul a fost pus pe robotul de paletizare M-20𝑖A/10L, care a atins rapid performanța dorită de manipulare a 12 dispozitive pe minut.

Provocarea principală a fost plasarea optimă a pachetelor de dispozitive de diferite forme, ambalate prin contracție, pe paleți folosind dispozitive de aspirație excentrice pentru a asigura un transport stabil. Sistemul 𝑖RVision de la FANUC a oferit o soluție.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

Comparativ cu paletizarea, implementarea sistemului de lustruire a fost mai simplă. Marcel Hadorn, director de operațiuni la Fastlog, remarcă: "Cu sistemul de lustruire, ne-am îndeplinit obiectivele la timp, realizând chiar mai multe economii de personal decât cu sistemul de paletizare."

Fastlog și-a construit o expertiză internă semnificativă, care i-a permis să programeze noul sistem de paletizare în mod independent. Această capacitate este crucială pentru adaptarea programului, iar Hadorn așteaptă cu nerăbdare să continue cooperarea cu Derap și FANUC.

În același timp, robotul de lustruire M-10𝑖A a necesitat o aplicare continuă a forței pentru lustruirea automată, pentru a asigura o calitate constantă. Acest lucru a fost realizat cu ajutorul senzorului de moment de forță FANUC, care comunică direct cu controlerul robotului M-10𝑖A pentru a menține o forță de lustruire constantă, rezultând o calitate uniformă și economii semnificative de timp în timpul programării.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Intregul proces de lustruire a carcaselor din plastic care conțin electronice sensibile este delicat, la fel ca și ambalarea rapidă a dispozitivelor finalizate pe paleți. "Angajații noștri sunt recunoscători că aceste sarcini pot fi preluate astăzi de roboți", afirmă Hadorn, subliniind beneficiile asistenței robotice în creșterea eficienței și reducerea efortului fizic asupra lucrătorilor.

Inspirați-vă

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Producătorul de chiuvete și căzi de baie se bucură de avantajele automatizării FANUC

Multe sarcini din industrie sunt făcute pe măsură pentru automatizare. Șlefuirea și lustruirea se numără printre acestea, în special atunci când materialele dificile fac ca aceste procese să fie lente și oneroase pentru personalul uman.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Fabrica de ceramică, impresionată de capacitățile roboților FANUC

Atunci când o fabrică își instalează primul robot FANUC, beneficiile sunt atât de mari încât, de obicei, îi urmează și alți roboți. Printre cei care stau mărturie în acest sens se numără Apulum, unul dintre cei mai importanți producători de ceramică. În urma instalării primului său robot FANUC în 2014, mai multe roboți și-au ocupat de atunci locul în procesul de finisare al companiei. Apulum caută acum să își îmbunătățească operațiunile de ambalare cu ajutorul roboților FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.