Skip to main content
Axzion

Sudare sigură cu robotul pentru sudarea cu arc electric FANUC

Roboții sunt ideali pentru automatizarea sarcinilor de sudare. Munca lor de înaltă calitate devine și mai uimitoare atunci când intră în joc componente de sudură mari.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Axzion dorea să instaleze un sistem portal pentru sudarea componentelor de până la 10 m lungime și pentru greutăți de până la 5.000 kg. Robotul trebuia să lucreze atât cu un singur fir, cât și cu o torță în tandem, iar pachetul trebuia să permită programarea offline.

 

Soluție

EWM-Euen a dezvoltat un sistem cu robotul FANUC pentru sudarea cu arc electric care trage cusăturile de sudare ale elementelor de prindere într-un mod eficient.

 

Rezultat

Temenele de livrare au fost îmbunătățite prin implementarea roboticii, iar efectul de economisire se situează în intervalul procentelor cu două cifre comparativ cu sudarea manuală.

Axzion

Axzion din Neustrelitz, Elveția, este un producător de echipamente de ridicare. Cu ajutorul clemelor și grinzilor lor de ridicare sunt manipulate sarcini de peste 1.000 de tone. Calitatea trebuie să fie extraordinară, deoarece atunci când fundațiile pentru parcurile eoliene offshore, care cântăresc sute de tone, trebuie să fie coborâte în siguranță pe fundul mării, nu există o a doua șansă.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE AXIZON
Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Robotul ARC Mate utilizat în producția de echipamente de ridicare

Punctul central al producției Axzion din Neustrelitz îl reprezintă echipamentele de ridicare și leagănele de transport de dimensiuni mari. Astfel de leagăne sunt necesare, de exemplu, pentru a transporta în siguranță palele de rotor pentru turbinele eoliene de pe uscat și din larg. Dispozitivele de prindere sunt una dintre cele mai spectaculoase piese ale echipamentelor de ridicare și sunt utilizate, de exemplu, pentru a ridica conducte uriașe cu un diametru de până la șase metri și o lungime de 30, 40 sau chiar 60 de metri.

Pentru Axzion era important ca soluția sa de sudare să fie un sistem de portal pentru sudarea componentelor cu o lungime de până la 10 m și cu o greutate a piesei de până la 5000 kg. Planul era de a utiliza o sursă de curent de sudare EWM, deoarece cele mai bune experiențe cu sudarea manuală au fost demonstrate de procesul EWM "forceArc". În plus, roboții ar trebui să funcționeze atât cu o singură torță în fir, cât și în tandem, iar sistemul ar trebui să aibă opțiunea de programare off-line.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Dispozitivul de poziționare pe care se pot roti, de asemenea, piesele prinse este corespunzător de mare. Axele de translație și de rotație sunt integrate ca axe servo direct în controlerul robotului și pot fi controlate de controlerul robotului R-30𝑖B. Inginerul în sudură Ray Baumann clasifică controlul axei de rotație a piesei ca fiind "foarte complicat". Chiar dacă centrul de greutate se află în afara axei de rotație, axa se rotește în întregime uniform, astfel încât robotul de sudură își poate efectua și el munca în mod uniform.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann: "Nu efectuăm nicio sudură în afara poziției". Aproape toate cusăturile sudate sunt sudate în pozițiile PA și PB. În acest scop, pe robot se utilizează o torță cu un singur fir sau o lampă în tandem, care sunt amplasate într-un dispozitiv de schimbare pe portal. Există două stații corespunzătoare de curățare a torței. O procedură de curățare a lampei în tandem are loc aproximativ o dată pe oră. O macara interioară este utilizată pentru a plasa piesa de prelucrat prefixată pe masa rotativă. Diferite suporturi, suporturi și elemente de prindere țin piesa de prelucrat astfel încât aceasta să poată fi sudată fără distorsiuni. Pentru a fi cu adevărat sigur, operatorul Ronny Hahn face uneori un punct de sudură suplimentar.

 

 

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture

"Faptul că FANUC este cel mai mare producător de roboți din lume ne-a dat, de asemenea, încredere."

Citat declarație

Ray Baumann

Inginer sudare

În cele din urmă, accesul liber al robotului la piesa de lucru nu trebuie să fie îngreunat de elemente de prindere. Iar operatorul trebuie să asigure o prindere potrivită pentru robot, astfel încât acesta să poată ajunge și la cusătura de sudare cu cel mai bun unghi posibil de incidență a torței.

În timp ce robotul lucrează la o parte a sistemului, cealaltă parte a sistemului poate fi echipată cu componente care nu sunt prea mari sau următoarea piesă poate fi fixată. Uneori, robotul ARC Mate de la FANUC mai are nevoie de puțin sprijin și supraveghere din partea lui Ronny Hahn. Observând procesul prin ochelarii de sudură, el poate îmbunătăți unghiul torței ici și colo sau poate ajuta senzorul de urmărire a cusăturii prin intermediul instrumentului manual de programare iPendant.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Inspirați-vă

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane

NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.