Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Robot care manipulează sarcini utile de până la două tone.
Soluție robotică puternică și versatilă.
Funcționează perfect într-un sistem automatizat cu mai mulți roboți.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Permite NTM să crească capacitatea de producție de camioane de gunoi și compactoare la fabrica sa finlandeză, fără a fi nevoie să extindă fabrica sau să interfereze cu producția existentă.
Soluție
O soluție robotică integrată implică un robot FANUC M-2000𝑖A/2300 care ridică și rotește secțiuni de compactoare, care cântăresc până la două tone, și un robot FANUC pentru sudarea cu arc electric care sudează în mod expert secțiunile în fabrica fără personal pe timp de noapte.
Rezultat
NTM poate satisface cererile în creștere pentru produsele sale fără a fi nevoie de un schimb de noapte. O mare parte din ridicările grele sunt acum efectuate în siguranță de roboți în locul angajaților.
Compania
NTM
NTM este un jucător important în domeniul colectării deșeurilor. Compania oferă sute de specificații de construcție pentru a răspunde tendinței în creștere de reciclare a diverselor deșeuri și a înregistrat o creștere anuală a vânzărilor de 10-15% în ultima perioadă.
Pentru a crește capacitatea de producție, NTM a apelat la partenerul finlandez de servicii FANUC, MTC Flextek. Planul era de a automatiza o mare parte din ridicările grele și o parte din sudură. "Când am anunțat că mergem mai departe cu automatizarea, personalul nu a fost încântat, dar odată ce au aflat că roboții vor fi o completare pentru locurile lor de muncă și vor lucra în schimbul de noapte - astfel încât ei să nu fie nevoiți să o facă - au devenit pozitivi față de introducerea noilor roboți", spune Simon Grönqvist de la NTM.
"Au existat mai multe motive pentru care am decis să mergem cu FANUC", spune Grönqvist. "În primul rând, MTC a oferit cea mai bună soluție holistică pentru nevoile noastre. În al doilea rând, FANUC M-2000𝑖A/2300 este singurul robot care poate face față încărcăturilor grele, care pot cântări până la două tone. Și, în al treilea rând, cu această soluție putem crea cu ușurință noi programe de sudură pentru ca FANUC ARC Mate să lucreze pe parcursul nopții. De asemenea, soluția este compactă, axată pe siguranță și se potrivește în fabrica noastră existentă. În cele din urmă, deoarece avem deja un robot FANUC în fabrică, echipa noastră este familiarizată cu sistemul de operare."
În timpul zilei, roboții sunt pregătiți pentru schimbul de noapte. Aceasta implică plasarea încărcăturilor grele în jurul gropii de siguranță și configurarea sistemului de operare cu cerințele de ridicare și sudare. "De asemenea, experimentăm și testăm capacitățile roboților în timpul zilei", continuă Grönqvist. "Acest lucru se face în timp real cu ajutorul unui panou de control. Software-ul înregistrează simulările, pe care le putem rula noaptea, dacă alegem să facem acest lucru." În timpul unei ture de noapte nesupravegheate, roboții finalizează aproximativ zece secțiuni complete. FANUC M-2000𝑖A/2300 ridică o secțiune de pe placa sa de bază într-o zonă de siguranță inelară și se rotește în poziția corectă pentru ca FANUC ARC Mate să sudeze cu măiestrie toate contururile secțiunii. Dimineața, când sosește prima echipă, sudurile sunt verificate manual, iar secțiunile sunt mutate la următoarea etapă de asamblare. "Dacă apare o eroare în timpul nopții, sistemul de operare generează o alarmă, roboții se opresc automat și noi primim o alertă", spune Grönqvist.
"Cu toate acestea, de când au fost instalați roboții, totul a funcționat fără probleme și nu am primit multe alerte." Roboții pot fi puși la treabă și în weekend, dacă este necesar. "Colaborarea cu FANUC și MTC Flextek a fost un mare succes. Acum ne uităm la alte moduri în care automatizarea poate ajuta personalul nostru și poate contribui la satisfacerea cererii în creștere pentru produsele noastre", conchide Grönqvist.
M-2000𝑖A/2300 este cel mai greu robot din gamă, cu o capacitate masivă de 2,3 tone. Acesta excelează la manipularea sarcinilor grele, în special a celor care necesită o articulație puternică, ridi...
ARC Mate 100𝑖D/8L este un robot pentru sudarea cu arc electric proiectat să exceleze în medii compacte de sudare. Designul său sofisticat, curbat, asigură o funcționare fără întreruperi, în timp c...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Automatizați-vă procesul de sudare cu arc electric cu ajutorul roboților industriali pentru a îmbunătăți precizia și consecvența, asigurând suduri de înaltă calitate. Creșteți productivitatea prin operarea continuă fără oboseală și reducerea timpului de producție. Îmbunătățiți siguranța prin minimizarea expunerii oamenilor la fumuri periculoase și căldură extremă. În plus, atingeți eficiența costurilor prin reducerea costurilor cu forța de muncă și prin reducerea numărului de retușuri necesare.