several plastic parts as an example for the plastic industry

Plásticos

Descubra las soluciones de FANUC para unos procesos de fabricación de plásticos y caucho más eficientes.

Robótica y automatización para la industria del plástico

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Retirada de material

Pintura y revestimiento

Automatización del final de línea

Moldeo por inyección

Corte por electroerosión de hilo

Pick & Place

Montaje

Pick & Place

La automatización de las tareas de recogida, colocación y clasificación optimiza los procesos de producción y mejora la flexibilidad, lo que ayuda a los fabricantes de plásticos a seguir siendo competitivos. Los sistemas de sensores y reconocimiento visual inteligentes de FANUC para tareas de seguimiento de líneas y preparación de pedidos mejoran significativamente la manipulación en la fabricación de plásticos.

 

Montaje

La amplia oferta de robots y cobots de FANUC proporciona una automatización precisa y fiable que mejora la velocidad de ensamblaje, la precisión y la eficacia general de la producción.

 

 

Retirada de material

Los robots FANUC, equipados con sensores de fuerza avanzados, destacan en aplicaciones de eliminación de material plástico. Los sensores de fuerza garantizan un desbarbado y pulido precisos con acabados de alta calidad y resultados uniformes, minimizando la intervención manual y reduciendo los residuos.

Pintura y revestimiento

Los robots de pintura FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo/líquido y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP Chop/Gel). Disponemos de la gama más amplia del sector de robots de pintura para impulsar las operaciones y mantener la seguridad de los trabajadores mediante la automatización de tareas que podrían exponerlos a productos químicos nocivos.

Los robots de pintura de FANUC son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo/líquido, y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP Chop/Gel).

Automatización del final de línea

La automatización de los procesos de final de línea, como el etiquetado, el embalaje y la paletización, con robots FANUC  de alta velocidad, mejora la eficacia y la uniformidad generales en las fases finales de la fabricación de plásticos.

 

Moldeo por inyección

FANUC emplea esta misma tecnología CNC de vanguardia en máquinas ROBOSHOT para proporcionar una solución de moldeo por inyección eléctrica sin rival. Los resultados son una enorme versatilidad, la máxima precisión de movimiento y tiempos de ciclo extremadamente cortos para producir mayores cantidades de piezas de alta calidad constante.

 

Corte por electroerosión de hilo

Con su amplia gama de opciones que garantizan superficies impecables y una increíble precisión de las piezas, ROBOCUT destaca como el todoterreno perfecto para la industria del plástico. La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes. Los increíbles niveles de repetibilidad de la máquina garantizan, además, que se obtengan los mismos altos estándares de forma constante.

La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.