Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks flying.
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks
steel, assemble, conveyor, mechanical, high-tech, robots, metal, equipment, conveyer, hydraulics, workshop, engineer, technology, industry, welding, service, machine, automated, row, working, assembly, modern, futuristic, machinery, manufacture, engineering, manufacturing, electronics, auto, linefactory, robot, industrial, production, sparks, welder, robotic, arm, closeup, portrait, vertical, automation, plant, warehouse, precision
Arc welding application of a robot

Soldadura por arco

Automatice su proceso de soldadura por arco con robots industriales para mejorar la precisión y la uniformidad, garantizando soldaduras de alta calidad. Aumente su productividad trabajando continuamente sin fatiga y reduciendo el tiempo de producción. Mejore la seguridad minimizando la exposición humana a humos peligrosos y al calor extremo. Además, consiga rentabilidad reduciendo los costes de mano de obra y reduciendo las repeticiones de trabajos.

Mejore su soldadura por arco con las soluciones de soldadura por arco de FANUC

FANUC ofrece una amplia gama de robots de soldadura por arco adaptados para satisfacer diversas necesidades industriales. Nuestra gama de productos es amplia, lo que garantiza un amplio abanico de soluciones para fines únicos.

 

Inspírate

Inspírese en otros casos de éxito

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevación de cargas pesadas para la construcción de camiones

NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot

Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.

Nuestras soluciones para otras aplicaciones

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones

Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.