Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Impulsar la fabricación sostenible. Juntos

FANUC Europe ofrece una automatización eficiente con la sostenibilidad como eje central, combinando rendimiento y responsabilidad para un futuro más verde.

Nuestro enfoque global

Mientras que el diseño y la fabricación de productos están liderados por nuestra sede mundial en Japón, FANUC Europe impulsa la sostenibilidad consolidando los datos regionales para la elaboración de informes globales transparentes y promoviendo los principios del diseño ecológico. A través del conocimiento del mercado y el apoyo al desarrollo de productos, ayudamos a garantizar que las soluciones de FANUC son eficientes energéticamente, reciclables y cumplen con las normas europeas.

Marca de sostenibilidad de FANUC

Esta marca, que combina una "hoja de árbol" y un símbolo de "infinito", representa el compromiso corporativo de FANUC con las prácticas empresariales responsables y sostenibles. Es un símbolo de nuestra visión a largo plazo y enfoque estratégico para hacer frente a los desafíos ambientales y sociales a través de la innovación tecnológica. El rendimiento medioambiental está respaldado por certificaciones verificadas de forma independiente y evaluaciones externas, incluyendo las normas ISO, la divulgación CDP y la evaluación EcoVadis.

FANUC Sustainability Mark.

This mark consisting of a “tree leaf” and an “infinity” symbol represents FANUC’ s commitment to creating a sustainable society. Through continuous technological innovations, we endeavor to overcome environmental and social challenges to contribute to the sustainability of society.

100% de neutralidad en emisiones de carbono para 2050

Un compromiso claro, una visión global. FANUC tiene como objetivo lograr la neutralidad de carbono para 2050, guiando cada decisión que tomamos en Europa y alineando nuestras acciones locales con nuestra estrategia de sostenibilidad mundial.

Carbon neutrality
Stock Image
Generic image about green technology.

-10% de consumo eléctrico en 2030

Menos energía, más eficiencia. Nos hemos comprometido a reducir el consumo de electricidad en un 10 % de aquí a 2030, mejorando el rendimiento energético en todas las operaciones europeas y manteniendo al mismo tiempo los más altos niveles de fiabilidad.

"Filosofía "0 defectos

La filosofía de "cero defectos" de FANUC garantiza que todos los productos se fabriquen con los más altos estándares de calidad, minimizando los fallos y defectos en las líneas de producción de los clientes. Este enfoque reduce significativamente el desperdicio de material y los desechos, contribuyendo a una fabricación más sostenible y eficiente en el uso de los recursos.

FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.
Detail image ROBODRILL Alpha-DiB Plus series with focus on the 31i-B5 Plus control that shows a power consumption screen.

30% de ahorro energético gracias a la automatización inteligente

Diseñados para ser eficientes. Construido para el rendimiento. Las soluciones de FANUC reducen el consumo de energía y las emisiones de CO₂ e impulsan la fabricación avanzada en todos los sectores.

20% de mano de obra femenina: Impulsar el cambio

En FANUC, nos comprometemos a mejorar el equilibrio de género como parte de nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la actualidad, las mujeres representan alrededor del 20 % de nuestra plantilla, una cifra que pretendemos aumentar mediante iniciativas de contratación y desarrollo inclusivas.

Service / maintenance photo with person. Woman and man. Intervention at a robot. Landscape. High resolution.
Image of FANUC Academy in Hungary.

19 Centros académicos de FANUC en Europa

Creando talento para el futuro. A través de FANUC Academy y las asociaciones con escuelas, universidades y centros de formación, ofrecemos formación certificada en tecnologías de automatización, robótica y CNC para estudiantes, empleados y solicitantes de empleo de toda Europa.

Informes de sostenibilidad

Conozca las prácticas ecológicas de FANUC. Obtenga nuestros informes de sostenibilidad aquí.

 

Más información sobre nuestro planteamiento de sostenibilidad