Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC odpravlja neučinkovitost pranja zabojev

Roboti so produktivni, zanesljivi, dosledni, učinkoviti in ekonomični v številnih industrijskih aplikacijah. Tak primer je nakladanje in razkladanje zabojev na palete in z njih v procesu industrijskega pranja. Vendar kaj se zgodi, če je začetni položaj zabojev naključen? V takšnih primerih so roboti FANUC, ki podpirajo 3D-vid, vedno bolj priljubljeni.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Švicarsko podjetje Heinz Hänggi Stanztechnik, ki je že skoraj 80 let specializirano za precizno žigosanje, je želelo avtomatizirati nakladanje in razkladanje pri pranju zabojev. Cilj je bil zagotoviti popolno avtonomijo procesa in odpraviti potrebo po ročnem delu tudi v nočnih izmenah. Med glavnimi izzivi je bil naključni začetni položaj zabojev.

Rešitev

Tehnologija FANUC je zagotovila popolno rešitev: industrijski robot M-710𝑖C/70 v kombinaciji s sistemom 3D vida FANUC 3DV/600, ki lahko samostojno prepozna položaj zabojev in palet.

Rezultat

Sistem vida 3DV/600 družbe FANUC pomaga robotu delovati do 8 ton dvigovanja na izmeno. Šestosni robot je nameščen na vodilo za 7. os, ki zagotavlja sedmo os, tako da lahko hkrati obravnava 10 palet drugo ob drugi.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, približno 25 km severno od Berna v Švici. Tu podjetje Hänggi izdeluje visokokakovostne štancane dele iz različnih materialov debeline do 6 mm. Podjetje oskrbuje avtomobilsko, medicinsko in urarsko industrijo s storitvami, kot so progresivno žigosanje, mikrožigosanje, natančno rezanje in oblikovanje: vse od prototipov do celotnih sklopov. Podjetje Hänggi ima akreditacije za pomembne industrijske standarde, kot sta ISO 9001 in IATF 16949.

VEČ O Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

Družba FANUC pušča pečat na področju avtonomnega pranja zabojev

Ko je podjetje Heinz Hänggi Stanztechnik želelo avtomatizirati svoj dotlej ročni postopek pranja zabojev, se je ta ugledni in vodilni strokovnjak za žigosanje obrnil na lokalnega partnerja za izdelavo strojev, podjetje TwinAutomation.

Michael Studer, ustanovitelj in generalni direktor podjetja TwinAutomation, je ves čas projekta zagotavljal podporo pri prodaji in upravljanju: "Glavni izziv je bil, da so operaterji po postopku stiskanja zaboje ročno postavili na palete, zato smo morali z robotom zaznati njihov položaj z uporabo sistema vida. Sistem vida je bistvenega pomena, da lahko robot učinkovito paletira zaboje brez trkov."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC je ponudil optimalno rešitev: industrijski robot M-710𝑖C/70 v kombinaciji s 3D-senzorjem 3DV/600 podjetja, ki se neposredno povezuje z robotom. V podjetju Hänggi senzor 3DV/600 neodvisno prepoznava položaj škatel in palet ter pomaga robotu, da brez težav izvede do 8 ton dvigovanja v izmeni."

Močni šestosni robot M-710𝑖C/70, ki ponuja najboljšo nosilnost in vztrajnost v svoji kategoriji, je primeren za različne aplikacije in združuje 70 kg koristnega tovora z izjemno visokimi hitrostmi osi. Senzor 3DV/600, ki je del paketa FANUC 𝑖RVision, se v celoti integrira z roboti FANUC, pri čemer odpadejo žice, zapleteni vmesniki ali zunanje naprave.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system

Po namestitvi robota FANUC in sistema 3D vida smo lahko samostojno upravljali našo linijo za pranje zabojev v celotni osemurni izmeni.

Mnenja uporabnikov

Marc Schmid

Marc Schmid, odgovoren za precizno žigosanje in dodelavo v podjetju Hänggi

"Odločitev za sodelovanje s podjetjem FANUC smo sprejeli že pred mnogimi leti," pravi Studer. "FANUC dobavlja vse vrste robotov, ki jih potrebujemo, ter ustrezne periferne naprave, kot so sistemi vidnega pregledovanja. Uporaba vsega iz enega vira nam zagotavlja boljšo združljivost."

Podal je še: "V tem primeru je treba upoštevati, da so vsi izdelki iz enega vira: "Zelo cenimo sodelovanje s podjetjem FANUC, saj nam v primeru izziva ali težave pri novem projektu zelo hitro pomagajo. Enake so tudi naše izkušnje pri poprodajni podpori."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.