Skip to main content
AKE

Družba AKE uporablja robote FANUC za uspešno krmiljenje v podjetju Nexteer

Nexteer Automotive uporablja devet visokozmogljivih industrijskih robotov družbe FANUC za avtomatizacijo proizvodnje sestavnih delov volanskega mehanizma, potrebnih za BMW. Tovarna, ki jo je namestil specialist za avtomatizacijo procesov AKE robotika, dosega nove ravni produktivnosti in zanesljivosti procesov.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Specialist za avtomatizacijo procesov AKE Robotics je potreboval več industrijskih robotov za pomoč svoji stranki, podjetju Nexteer Automotive Poland, pri avtomatizaciji pobiranja, postavljanja in rokovanja s sestavnimi deli volanskega mehanizma za BMW serije 3 za srednje velike limuzine in kombije. Hitrost, natančnost in zanesljivost so bile glavne zahteve robotov za tovarno Nexteer, ki je specializirana za napredne krmilne in pogonske sisteme.

Rešitev

AKE Robotics je namestil devet robotov FANUC: šest vitkih, hitrih in natančnih industrijskih robotov s kratkimi rokami serije M-10 ter tri kompaktne, visoko zmogljive, večnamenske mini robote LR Mate 200𝑖D. Roboti so bili nameščeni v podjetju Nexteer Automotive na Poljskem kot del paketa na ključ s popolno sistemsko integracijo.

Rezultat

S visokozmogljivimi roboti FANUC in strokovnim znanjem o sistemski integraciji, ki ga je zagotovila družba AKE Robotics, je podjetje Nexteer Automotive lahko avtomatiziralo svoje postopke proizvodnje komponent krmilnih mehanizmov. Izjemno učinkovit in produktiven sistem dosega kratek čas cikla, ki znaša le 16 sekund, ter zelo stabilen in uravnotežen taktni čas, kar je nujno potrebno pri aplikacijah v avtomobilski industriji z velikim obsegom.

AKE

AKE Robotics je specialist za avtomatizacijo procesov s približno 100 zaposlenimi, med katerimi je približno 80 % diplomantov poljskih univerz s tehničnim profilom. Podjetje, ki ima lasten oddelek za raziskave in razvoj, ima bogate izkušnje pri uvajanju industrijskih robotov. Od ustanovitve leta 2010 je podjetje AKE Robotics izvedlo na stotine projektov avtomatizacije v številnih industrijskih sektorjih.

IZVEDITE VEČ O DRUŽBI AKE
Success Story AKE pictures and media

Prehod v najvišjo prestavo

Nexteer Automotive je podjetje, ki se ukvarja z intuitivno tehnologijo za nadzor gibanja in pomaga pospeševati mobilnost v smeri varne, zelene in vznemirljive prihodnosti. Podjetje ima 27 proizvodnih obratov po vsem svetu, vključno z Nexteer Automotive Poland. Podjetje Nexteer, ki oskrbuje globalne kupce iz avtomobilske industrije, mora izbrati dobavitelje tehnologije, ki so sposobni odražati visoko produktivnost in visoko kakovost v tej panogi. Zato podjetje uporablja izdelke FANUC in storitve integracije podjetja AKE Robotics.

"Naše storitve za avtomatizacijo dopolnjujemo z mehanskimi in električnimi konstrukcijami, programsko opremo in računalniškimi simulacijami, da bi našim avtomobilskim in proizvodnim strankam ponudili rešitev, pripravljeno za uporabo na ključ," pojasnjuje Jacek Wylężek, vodja oddelka za električne konstrukcije v podjetju AKE Robotics.

Success Story AKE pictures and media

"Naše storitve avtomatizacije dopolnjujemo z mehansko in električno konstrukcijo, programsko opremo in računalniškimi simulacijami, da bi našim avtomobilskim in proizvodnim strankam ponudili rešitev na ključ," pojasnjuje Jacek Wylężek, vodja oddelka za električno konstrukcijo v podjetju AKE Robotics.

V dobi, ki se usmerja v digitalizacijo proizvodnje, in nenehnih težavah pri zaposlovanju kvalificiranih delavcev vse več proizvajalcev, zlasti v avtomobilski industriji, išče rešitve, ki temeljijo na robotizaciji.

"Trenutno se zdi izogibanje industrijskim robotom nemogoče," pravi Piotr Dembiński, vodja komunikacij pri podjetju Nexteer Automotive Poland. "S pojavom industrije 4.0, kjer je optimizacija procesov ključnega pomena, so roboti med najpomembnejšimi rešitvami. Poleg tega so odličen odgovor na stalne težave, ki jih opažamo na Poljskem, kot je pomanjkanje kvalificiranih delavcev, zlasti v avtomobilski industriji."

Te težave z uvedbo robotov izginejo, kar je primer podjetja Nexteer Automotive, ki zdaj uporablja šest robotov FANUC M-10 in tri FANUC LR Mate 200𝑖D za pobiranje, postavljanje in ravnanje s sestavnimi deli volanskega mehanizma za BMW serije 3.

 

Manager of Electrical Construction Department AKE

Med pogovori s stranko smo predlagali učinkovitejšo postavitev različnih obdelovalnih strojev, kar je v kombinaciji z roboti FANUC omogočilo doseganje 16-sekundnega cikla.

Mnenja uporabnikov

Jacek Wylężek

Vodja oddelka za gradnjo električnih objektov

Dembiński dodaja: "Prihranek časa in denarja sta za nas najpomembnejša dejavnika. Avtomatizacija zagotavlja tudi boljši pretok procesnih materialov, pa tudi ponovljivost pri prevozu in stabilen taktni čas. Poleg tega se lahko naši operaterji osredotočijo na kakovost, kar je bistvenega pomena."

Nova avtomatizirana linija v podjetju Nexteer Automotive je podjetju omogočila premestitev operaterjev na drugo območje tovarne, kjer lahko ustvarijo večjo dodano vrednost.

Success Story AKE pictures and media

FANUC je že vrsto let ugleden proizvajalec robotov. V podjetju Nexteer Automotive Poland imamo tudi druge izdelke FANUC, ki ga naše podjetje priporoča v svojih globalnih obratih. To je pomembno, saj vemo, da se lahko zanesemo na izkušenega tehnološkega partnerja.

Mnenja uporabnikov

Piotr Dembiński

Vodja komunikacij

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.