Skip to main content
Unique Method Kft

CNC FANUC ajută la transformarea unui vis în realitate

Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Când Metz Művek, un specialist în fabricarea sistemelor de fixare cu bandă adezivă, a dorit o mașină de tăiat conducte cu laser construită la comandă pentru a contribui la îmbunătățirea capacităților de producție ale companiei, a apelat la expertiza constructorului maghiar de mașini Unique Method. În timpul fazei de concept și dezvoltare, compania a trebuit să decidă asupra sistemului CNC optim pentru mașină.

Soluție

Unique Method a decis că un CNC FANUC 31𝑖-LB ar fi cel mai potrivit pentru UMET UniTube 6000. 31𝑖-LB este ideal pentru mașinile foarte complexe, cu cerințe de tăiere pe mai multe axe, pe mai multe trasee, de mare viteză și de înaltă precizie. În plus, memoria SRAM ridicată permite o configurare mai flexibilă a funcțiilor opționale și oferă mai mult potențial de personalizare.

Rezultat

Prin valorificarea capacităților sistemului CNC 31𝑖-LB de la FANUC, mașina CNC UMET UniTube 6000 de tăiat conducte cu laser de la Metz Művek este capabilă să execute multe funcții avansate care economisesc timp crucial. De exemplu, controlerul poate coase împreună contururi complexe, reducând la jumătate timpul de tăiere și diminuând drastic durata totală a ciclului.

Metodă unică

Unique Method, cu sediul în Ungaria, este unul dintre cei mai importanți constructori de mașini, specializat în dezvoltarea și fabricarea de mașini care să satisfacă nevoile specifice ale aplicațiilor clienților. O mare parte din această activitate se concentrează pe mașinile industriale de tăiere cu laser. Marca UMET UniTube a companiei de mașini de tăiat conducte cu laser este un exemplu în acest sens, oferind pieței o ofertă unică.

Aflați mai multe despre Unique Method
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Metoda unică devine laser Trailblaser cu FANUC CNC

Pentru a produce o mașină de tăiat conducte cu laser cu cinci axe specifică aplicației pentru clientul său Metz Művek, specialist în fabricarea sistemelor de fixare cu bandă, constructorul de mașini Unique Method a ales FANUC ca partener pentru soluții de automatizare. Pe baza experienței sale, Unique Method adoptă numai produse ale furnizorilor de top de pe piață pentru a asigura o calitate ridicată și longevitate. Compania știa că alegerea FANUC ar însemna fiabilitate, productivitate, suport pentru piese de schimb și servicii complete de întreținere.

Adam Horvath, director general al Unique Method, spune: "Ideea de a dezvolta o mașină de tăiat tuburi cu laser a apărut în timpul discuțiilor cu reprezentanții Metz Művek, care au prezentat nevoile lor specifice. După ce am comparat aceste cerințe cu posibilitățile, am fost de acord să proiectăm și să dezvoltăm mașina, pe care am denumit-o UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Pentru sistemul CNC, un ecran bazat pe Windows a fost o solicitare principală a clientului, deoarece ar oferi posibilitatea de a crea ecrane personalizate. Ca urmare a acestei solicitări și a mai multor alte aplicații, FANUC a recomandat sistemul său CNC 31𝑖-LB, o soluție de control ideală pentru mașinile CNC complexe. Aici, funcționalități precum coaserea contururilor oferă beneficii specifice.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"Producția clientului utilizează o funcție specială furnizată de FANUC care coase împreună contururi complexe, înjumătățind timpul de tăiere și reducând drastic durata totală a ciclului", explică Horvath. "Cu această funcție am reușit să oferim timpi de ciclu egali cu cei oferiți de mașini mai scumpe, cu capacități de producție mult mai mari."

Funcțiile importante ale UMET UniTube 6000, care asigură viteze rapide de deplasare de până la 90 m/min și o precizie de poziționare de 0,05 mm, includ calibrarea urmăririi suprafețelor și alimentarea automată a barelor cu măsurarea lungimii, asigurând atât risipa minimă de tăiere, cât și funcționarea sigură. În plus, urmărirea precisă a piesei de prelucrat vine grație funcției "3D gap control". FANUC 31𝑖-LB oferă nivelul de control necesar pentru o mașină atât de avansată.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Utilizarea FANUC nu înseamnă doar că primim suport fiabil pentru piese de schimb, ci și suport tehnic.

Citat declarație

Adam Horvath

Director general

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.