Skip to main content
Smith+Nephew

Un spațiu sigur pentru prelucrarea implanturilor

Îngrijirea mașinilor (încărcare și descărcare) este una dintre cele mai populare aplicații pentru un robot industrial, datorită eliminării costurilor cu forța de muncă și creșterii randamentului producției. Cu toate acestea, într-o instalație industrială aglomerată, cum este posibil să se asigure siguranța angajaților aflați în imediata apropiere a unei astfel de instalații rapide și puternice? Utilizarea tehnologiei FANUC Dual Check Safety la Smith+Nephew, lider mondial în domeniul tehnologiei medicale, demonstrează soluția optimă.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Fabrica aglomerată din Aarau, Elveția, a specialistului mondial în tehnologie medicală Smith+Nephew, dorea să automatizeze unul dintre procesele sale principale de producție: prelucrarea implanturilor de titan pentru șold. Anterior, un operator de mașină încărca și descărca implanturile din lăzi la și de la un centru de prelucrare CNC. Deși ideea era de a crește randamentul producției prin instalarea unui robot industrial, era la fel de important să se mențină siguranța la locul de muncă.

Soluție

Smith+Nephew a apelat la partenerul său vechi de automatizare, Robotec Solutions, un integrator oficial de sisteme FANUC de peste 25 de ani. Robotec a recomandat utilizarea unui robot industrial compact FANUC LR-10𝑖A/10 cu 6 axe, cu sarcină utilă de 10 kg și rază de acțiune de 1101 mm. Conceput special pentru operațiunile de întreținere a mașinilor, acest robot ușor și complet acoperit este ideal pentru celulele de automatizare mici. În mod important, soluția de automatizare propusă de Robotec a inclus tehnologia FANUC Dual Check Safety (DCS) pentru a menține angajații fabricii în siguranță.

Rezultate

După instalarea robotului FANUC, Smith+Nephew se bucură de o creștere cu 45% a producției de implanturi de șold prelucrate. În plus, sistemul DCS al FANUC înseamnă că societatea poate crea un gard de siguranță virtual în timpul funcționării celulei, care asigură siguranța lucrătorilor prin controlul mișcărilor, pozițiilor și vitezelor.

Despre Smith+Nephew

Cu peste 18 000 de angajați, Smith+Nephew este o companie globală de top în domeniul tehnologiei medicale, specializată în domenii precum ortopedie, medicină sportivă, ORL și soluții avansate de gestionare a rănilor. Fabrica din Aarau, Elveția, produce o gamă inovatoare de implanturi de șold și genunchi, precum și tehnologii robotice și digitale și sisteme de fixare internă și externă. În total, fabrica cu 250 de angajați produce peste 500 000 de produse pe an.

Aflați mai multe despre Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Peste 20 de ani de suport FANUC pentru specialistul în implanturi

Beat Schwarzentruber, director de producție la fabrica Smith+Nephew din Aarau, Elveția, își expune principiul director în materie de robotică: "Preferăm soluțiile de automatizare simple, incrementale, pe care le putem implementa rapid și ușor, deoarece acestea reprezintă un beneficiu major pentru noi."

La fel ca multe instalații anterioare, acest etos a constituit baza unui nou proiect de automatizare, după cum explică managerul de proiect Patrizia Rieser: "Căutam o soluție de încărcare/descărcare care să ne permită să îmbunătățim o operațiune principală de prelucrare cu ajutorul unui robot industrial rapid și stabil."

În calitate de utilizator de roboți FANUC de peste 20 de ani, fabrica din Aarau este un partener de lungă durată al integratorului oficial de sisteme FANUC Robotec Solutions. Obiectivul a fost de a automatiza încărcarea și descărcarea manuală anterioară a implanturilor de tijă de șold din titan către și de la un centru de strunjire CNC. Robotec a recomandat FANUC LR-10𝑖iA/10, un robot industrial compact cu 6 axe, conceput special pentru operațiunile de întreținere a mașinilor. În special, soluția de automatizare a inclus tehnologia FANUC Dual Check Safety (DCS) pentru monitorizarea siguranței spațiului de lucru.

Aron Spigaglia, manager de proiect la Robotec Solutions AG, spune: "Utilizăm produsele FANUC datorită fiabilității lor inerente și standardelor ridicate de construcție. Cu ajutorul tehnologiilor FANUC am reușit să implementăm automatizarea completă pentru prelucrarea implanturilor de șold la Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

De fapt, primii roboți FANUC instalați la Aarau sunt încă în funcțiune, ceea ce spune multe despre fiabilitatea lor în medii de producție solicitante.

Elementul cheie al aspectului de siguranță al noii celule de prelucrare automată este FANUC DCS care, susținut de senzori laser, permite Smith+Nephew să creeze un gard de siguranță virtual care controlează mișcările, pozițiile și vitezele pentru monitorizarea completă a siguranței la locul de muncă. Întregul sistem de monitorizare a zonei este dedicat colaborării în siguranță între roboți și oameni.

Printre principalele provocări ale acestei instalații particulare a fost determinarea poziției lăzilor care conțin implanturi de șold care sosesc la celula automatizată. Cutiile tind să fie la unghiuri și înălțimi ușor diferite. Deoarece în timpul funcționării nu este permis accesul oamenilor în interiorul gardului virtual de siguranță, Robotec a conceput o metodă de scanare a cutiilor cu ajutorul unui laser pentru a le determina poziția dinamică exactă.

"Cu ajutorul sistemului automatizat, am crescut cu 45% producția operațiunii de prelucrare a implanturilor de șold", afirmă Reiser. "Acest lucru ne permite să lucrăm autonom timp de patru ore în fiecare zi".

Observația finală a lui Spigaglia se referă la cât de ușor poate Smith+Nephew să gestioneze celula automatizată după instalare: "Unul dintre cele mai mari avantaje ale produselor FANUC este ușurința de utilizare. O scurtă sesiune de instruire este tot ce este necesar pentru a face ajustări în mod independent."

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Folosim roboți FANUC de peste 20 de ani cu satisfacție deplină. Roboții sunt atât flexibili, cât și fiabili.

Citat declarație

Patrizia Rieser

Manager de proiect

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.