Skip to main content
Grupul Dener

Soluțiile FANUC ajută constructorul de mașini să atingă succesul internațional

Majoritatea constructorilor de mașini știu că obținerea unei cote de piață mai mari necesită dezvoltarea unor relații puternice cu furnizorii, bazate pe încredere. Dener Group, cu sediul în Turcia, este un exemplu în acest sens, unde adoptarea sistemelor CNC FANUC, a motoarelor cu arbore, a amplificatoarelor servo și a modulelor de alimentare a făcut ca societatea să devină un jucător important pe piața națională și internațională a mașinilor-unelte.
Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus. English language

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Dener Group, un producător important de mașini de prelucrare a tablei metalice și de mașini cu arbore pentru tăierea metalelor, avea nevoie de un partener tehnologic și de servicii de încredere pentru tehnologii precum unitățile CNC și motoarele cu arbore. Luarea deciziei corecte ar fi ajutat grupul să își sporească prezența în întreaga lume.

Soluție

Dener Group a ales să lucreze cu FANUC, bazându-se în mare parte pe performanța și calitatea produselor sale, pe reputația sa în sector și pe experiența sa îndelungată în soluții de automatizare. Produsele FANUC furnizate includ sisteme CNC, motoare cu arbore, amplificatori servo și module de alimentare.

Rezultat

Cum cercetarea și dezvoltarea continuă și FANUC ca partener tehnologic, Dener Group este capabil să producă mașini mai sofisticate. Atribute precum eficiența și calitatea sunt sinonime cu produsele FANUC, ajutând compania să ofere clienților săi un câștig competitiv real. Prin dezvoltarea de mașini care permit producătorilor să producă piese de calitate superioară mai rapid și mai ușor, Dener Group a devenit o marcă globală care exportă în peste 100 de țări.

Despre Dener

Grupul Dener produce utilaje în Kayseri, în centrul Turciei, de la înființarea sa în 1974. În urma creșterii substanțiale a afacerii, compania este astăzi un jucător important pe piață, atât la nivel național, cât și internațional. Dener Group are peste 800 de angajați și una dintre cele mai importante facilități integrate de producție de utilaje din lume în ceea ce privește varietatea de utilaje produse în campusul său de producție de 1,3 milioane m2.

Aflați mai multe despre Dener
Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group prosperă pe piața mașinilor-unelte cu produse FANUC

La baza succesului Dener Group stă experiența sa de zeci de ani în fabricarea de utilaje pentru prelucrarea tablelor metalice, inclusiv prese de îndoit, tăietori laser, tăietori cu plasmă și foarfece ghilotină. Cu produse de înaltă calitate și know-how în domeniul ingineriei, compania și-a câștigat o voce pe piața globală. Cu toate acestea, pe baza unei filosofii de creștere continuă, grupul a luat decizia conștientă de a adăuga în portofoliul său de produse mașini-unelte pentru tăierea metalelor.

"Mașinile-unelte sunt una dintre categoriile cu cele mai mari nevoi de bază din industrie", afirmă Dr. Kanber Sedef, vicepreședinte și director de cercetare și dezvoltare la Dener Group. "Așa că în 2017 am început să proiectăm și să fabricăm propria noastră familie de produse de mașini-unelte, care cuprinde centre de prelucrare verticale CNC, strunguri CNC și mașini de rectificat suprafețe cu comandă numerică. În Turcia, aveam anterior o rată de import foarte ridicată pentru aceste tipuri de mașini."

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group a început să producă mașini-unelte certificate CE de diferite capacități și dimensiuni, atrăgând clienți atât pe piața națională, cât și pe cea internațională, pe fondul sistemului său de calitate acreditat ISO9001.

În special, compania explorează în mod constant modalități de creștere a valorii adăugate oferite de utilajele sale, de obicei prin introducerea de soluții complementare, cum ar fi sondele automate de măsurare a pieselor, sistemele automate de referință și sistemele de detectare a deformării motorului. Dener Group are, de asemenea, o expertiză extinsă în procesarea și optimizarea imaginilor AI, subliniind în continuare investițiile sale ridicate în cercetare și dezvoltare.

"Cooperarea cu FANUC în aceste soluții contribuie în mod semnificativ la accelerarea proceselor noastre", explică Sedef.

Image related to the success story as Dener

Un caz particular este gama noastră de centre de prelucrare verticale CNC unde, datorită utilizării produselor FANUC, cum ar fi sistemele CNC, motoarele cu arbore și sursele de alimentare, clienții noștri pot efectua în mod fiabil prelucrări de mare viteză, prelucrări de înaltă precizie, filetare sincronizată fără adaptor și integrare robotică simplă.

Citat declarație

Dr. Kanber Sedef

Vicepreședinte și director R&D, Dener Group

Ca urmare a cooperării puternice dintre companii, Dener Group are încredere în produsele FANUC, în influența sa în sector și în experiența sa în automatizare.

"În același timp, lucrăm cu echipa de service FANUC de mulți ani, fără nicio problemă; FANUC este un partener foarte de încredere", spune Sedef. "Datorită acestei satisfacții și contribuției ridicate a produselor la eficiență și performanță, continuăm să mergem înainte cu tehnologiile FANUC."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.