Turnarea prin injecție este de obicei asociată cu costuri energetice ridicate - nu și în cazul mașinilor ROBOSHOT complet electrice de la FANUC, care au permis ITD să realizeze economii de energie de 50%. În combinație cu un serviciu excelent, acest lucru a convins ITD să continue automatizarea cu FANUC.
Servicii excelente pentru o funcționare fără probleme.
Mașini de injecție și centre de prelucrare complet electrice cu consum redus de energie.
Economii mari de energie de 50% cu mașinile FANUC ROBOSHOT.
Calitate excepțională a mașinilor FANUC la un preț bun.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Pentru a-și garanta un ciclu de producție continuu, societatea ITD se străduiește să obțină o capacitate maximă de service și o funcționare fără probleme a tuturor mașinilor sale.
Soluția
Mașinile de turnare prin injecție hidraulice existente au fost înlocuite cu mașini complet electrice. Instalațiile de producție ale ITD includ acum cinci mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT cu un nivel diferit al forței de prindere. În plus, ITD a implementat două centre de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL pentru a acoperi nevoile sale de producție de instrumente.
Rezultat
ITD a reușit să își reducă costurile de producție și a atins un nivel de calitate constant ridicat. În timpul monitorizării consumului de energie, s-a stabilit că mașinile FANUC asigură economii de energie de 50%, ceea ce face ca produsele ITD să fie extrem de competitive.
Compania
ITD EOOD
ITD EOOD este o companie bulgară înființată în 1990 în orașul Saedinenie. ITD este specializată în producția de matrițe, preforme, sticle de plastic, fiole, capace și alte tipuri de ambalaje din plastic. De asemenea, este implicată în reciclarea ambalajelor din PET, acționând ca un pionier în Bulgaria în acest domeniu. Întreprinderea are aproximativ 250 de angajați.
ITD recomandă serviciile și echipamentele FANUC pentru asigurarea unei funcționări fără probleme
De mai bine de 30 de ani, ITD se bazează pe serviciile de întreținere ale FANUC Bulgaria pentru a asigura operabilitatea maximă și funcționarea fără probleme a echipamentelor sale FANUC. Serviciile utilizate de ITD includ contracte pentru repararea utilajelor, întreținere, formarea personalului și reprogramarea opțiunilor pentru a răspunde nevoilor specifice de producție.
Ivan Daradjanski
Proprietar și manager al ITD.
"Nu am fost nevoiți decât rareori să cerem ajutorul lor pentru reparații, dar în acele ocazii, au răspuns rapid. Avem liniște sufletească. Suntem extrem de mulțumiți și, dacă va trebui să evaluăm serviciile FANUC, le vom califica drept excelente", a declarat managerul ITD.
"Am ales FANUC deoarece mașinile lor ne ajută să reducem costurile necesare pentru produsele noastre finite. Mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT cu comandă CNC se caracterizează prin mecanică stabilă, fiabilitate și operare ușoară și poate produce piese turnate de mare precizie. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acesteia este consumul redus de energie electrică - odată ce am început să lucrăm cu ea, nu a trecut mult timp până când am constatat că am obținut peste 50% în ceea ce privește economiile de energie. În comparație cu mașinile hidraulice, producția noastră cu ROBOSHOT este ecologică, deoarece nu există uleiuri, filtre sau pompe, sau încălzire de la aceste pompe", a împărtășit Daradjanski.
"ROBODRILL, pe de altă parte, este o mașină rapidă de înaltă calitate, cu toate opțiunile unui centru de prelucrare cu 4 axe. Cu cele 24.000 de rotații ale sale, putem obține o calitate excepțională a produselor noastre fabricate la un preț foarte bun, datorită consumului foarte redus de energie", a adăugat acesta.
Următoarea etapă constă în robotizarea producției, atât în construcția de mașini, cât și în producția de produse din plastic.
"Urmând tendințele pieței, viitorul se află într-un grad ridicat de automatizare, robotică și inteligență artificială. Și acesta este obiectivul nostru. Ca societate, ne bazăm pe loialitatea față de partenerii noștri atunci când aceștia și-au dovedit fiabilitatea. Pentru noi, FANUC este sinonim cu încrederea și securitatea și preferăm să lucrăm cu ei.", a conchis dl Daradjanski.
Fiecare sector al industriei prelucrătoare are propriile sale cerințe de aplicare a plasticului. Oferind versatilitate într-o mare varietate de condiții de prelucrare, ROBOSHOT îndeplinește majoritatea acestora.
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Turnarea prin injecție este un proces de fabricație extrem de eficient, care permite producția de componente din plastic complexe, de înaltă calitate, cu precizie și consecvență. Utilizând automatizarea și robotica avansate, această tehnologie este esențială pentru industriile care necesită producție la scară largă, asigurând soluții rentabile fără a compromite integritatea sau performanța produsului final.