Skip to main content
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Din moment ce Poloplast fabrică produse care intră în contact direct cu alimentele, compania avea nevoie de mașini foarte eficiente, care necesită puțină întreținere și garantează un nivel ridicat de curățenie.

Soluție

Poloplast utilizează 35 de mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT cu o forță de închidere de până la 3000 kN /300 tone.

Rezultat

Utilizarea mașinilor de turnare prin injecție ROBOSHOT prezintă numeroase avantaje, de la curățarea mai rapidă a mașinilor la timpi de configurare mai scurți și o reducere semnificativă a timpilor de pornire.

Poloplast

Poloplast a fost fondată în 1994 de Giovanni Poser, un expert în fabricarea înghețatei. Astăzi, această companie extrem de inovatoare este condusă de cei trei copii ai domnului Poser, Christian, Martina și Alice. Cu sediul central în Veneto, compania este de 25 de ani o referință pentru industria cauciucului plastic, singurul producător al unei game de ambalaje alimentare cu o gamă de peste 1.400 de produse și 230 de linii de articole specializate pentru sectoarele înghețată, patiserie și catering. Cele două fabrici ale companiei sunt situate în Motta di Livenza (TV) și în San Stino di Livenza (VE).

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE POLOPLAST
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT oferă rețeta potrivită pentru ambalarea alimentelor

Poloplast este un punct de referință global în domeniul său de expertiză, cu peste 230 de linii de producție dedicate turnării de articole din plastic pentru industria alimentară și a băuturilor. Compania produce mai mult de 12 milioane de piese pe zi, inclusiv linguri, pahare, farfurii, cești, tacâmuri, tăvi, înălțătoare și diverse tipuri de recipiente dedicate înghețatelor, patiseriilor și serviciilor de catering.

Poloplast a obținut certificări importante care atestă angajamentul său constant față de calitate, igienă și siguranță. De asemenea, a fost acordată atenție sustenabilității și mediului, cu o linie specifică de produse care sunt complet biodegradabile.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Decident înaintea timpului său, Poloplast a început să introducă modelarea din materiale compostabile în 2010. Astăzi, compania venețiană oferă clienților săi peste 60 de linii de articole compostabile și, datorită versatilității preselor FANUC, nu a trebuit să schimbe nimic în linii, putând astfel să profite de o schimbare rapidă și ușoară în producție. În total, la Poloplast sunt instalate 35 de mașini de injecție ROBOSHOT, de la 𝛼-S100𝑖A (forță de prindere 1.000 kN / 100 tone) la 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN / 300 tone) și modelele S-2000𝑖A și S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Este fundamental pentru noi ca mașinile să fie precise și, de asemenea, sustenabile din punct de vedere ecologic, motiv pentru care am ales să ne bazăm pe FANUC în 2005.

Citat declarație

Christian Poser

Manager lanț de aprovizionare

Mașinile FANUC au multe avantaje, de la curățarea mai rapidă a mașinilor la timpi de configurare mai scurți și o reducere semnificativă a timpilor de pornire. ROBOSHOT utilizează, de asemenea, cu aproximativ 10-15% mai puțină energie decât mașinile electrice comparabile și cu până la 70% mai puțină energie decât mașinile hidraulice comparabile.

RoBOSHOT sunt echipate cu funcția AI Mould Protection, care măsoară presiunea asupra matriței și împiedică închiderea clemei în caz de obstrucție. Există funcții suplimentare care protejează extractorii și părțile matriței de uzură, reducând astfel semnificativ costurile de întreținere.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Mașinile dispun, de asemenea, de software-ul LINK𝑖 care activează monitorizarea în timp real de la PC-uri și dispozitive inteligente de la distanță, oferind astfel acces la o serie de informații importante din punct de vedere strategic privind productivitatea, calitatea, trasabilitatea și diagnosticarea avansată.

"Datorită interfeței de management, putem monitoriza în permanență producția și putem obține date exacte privind performanța fiecărei mașini", explică Poser. "Controlăm toate datele în ceea ce privește eficiența energetică, durata ciclurilor, viteza, alarmele și lucrările de întreținere".

Rezultatele pozitive continuă să fie observate mult timp după achiziționarea utilajelor: "FANUC oferă un serviciu de asistență extrem de calificat și în timp util. Cererile specifice au primit întotdeauna răspuns în câteva ore".

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.