Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare

Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Sarcina

Acest job de automatizare a necesitat plasarea sticlelor din plastic turnate prin injecție în tăvi cu cavități individuale concepute pentru a menține fiecare piesă separată de celelalte. În plus, clientul dorea ca o foaie de spumă să fie plasată între tăvi pe măsură ce acestea sunt așezate una peste alta, pentru a menține o separare curată între piesele dintr-o tavă și partea inferioară a tăvii de deasupra. În mod normal, această activitate este efectuată manual.

 

Soluție

Soluția furnizată de Roth Technik din Elveția a implicat doi roboți FANUC. Primul a fost robotul M-10𝑖D/10L pe șase axe, cu o sarcină utilă de 10 kg, iar al doilea a fost robotul SR-6𝑖A pe patru axe, cu o sarcină utilă de 6 kg.

 

Rezultat

Soluția a permis companiei Kunstoff-Packungen să ruleze linia de fabricație în mod autonom, cu funcționare autonomă timp de cel puțin 8 ore la viteză maximă, obținând timpi de ciclu de 0,8 secunde. S-au realizat economii semnificative de spațiu datorită amprentei compacte a soluției.

Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen are o istorie lungă și mândră. A fost fondată în 1894 în Kreuzlingen, Elveția, iar astăzi este administrată de proprietar, cu peste 90 de angajați și 72 de mașini de prelucrare a plasticului. Ei se concentrează pe furnizarea de soluții de ambalare specifice clienților. Compania produce recipiente din plastic cu corpuri goale, sticle și tuburi flexibile, cu o gamă volumetrică de la 5 la 1500 mililitri. Clienții Kunstoff-Packungen sunt în principal din industria farmaceutică, cosmetică, alimentară și chimico-tehnică. Compania aprovizionează clienți din întreaga lume și poate adera la specificațiile ISO clasa 7 pentru camere curate.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

Roboți FANUC la Kunstoff-Packungen AG

Datorită rarității forței de muncă calificate cu care se confruntă producătorii din întreaga lume, Kunstoff-Packungen, în calitate de companie angajată să atingă excelența, urmărește în mod constant căi de îmbunătățire a capacităților sale de automatizare.

"Clientul nostru ne-a cerut să plasăm cavitățile pieselor separat în cutii și să le fixăm cu o foaie intermediară după fiecare strat. Acest lucru se face în mod normal manual, iar noi ne-am propus să automatizăm această sarcină. A fost important pentru noi să putem acoperi cu sistemul atât matrițe de dimensiuni mici, cât și mari, și am început să căutăm furnizori potriviți."

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, proprietarul Roth Technik GmbH, descrie soluția:

"Am implementat o soluție de ambalare de mare viteză cu doi roboți FANUC, care preiau sticlele de la mașina de turnare prin injecție cu suflare. Obținem un timp de ciclu minim al pieselor de până la 0,8 secunde, iar piesele sunt depuse cavități separate, ceea ce reprezintă un avantaj calitativ foarte important pentru client. În plus, datele de producție sunt stocate pe un chip RFID, care transferă apoi automat datele către sistemul de etichetare, astfel încât și aici rata de eroare este redusă la minimum. Datorită utilizării a doi roboți FANUC, obținem flexibilitate maximă, care era necesară pentru diferitele tipuri de produse și procese."

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Una dintre caracteristicile utilizate de inginerii de la Roth Technik pentru a îmbunătăți eficiența automatizării a fost un dispozitiv de prindere cu scop dublu. Dispozitivul de prindere permite robotului să manipuleze mai multe sticle de plastic în același timp și, de asemenea, să poziționeze foaia subțire de spumă după cum este necesar. Marcel Fetzer își descrie satisfacția cu privire la rezultate.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.

Linia de ambalare cu cei doi roboți ne permite să operăm linia de producție în mod autonom. Proiectul a fost implementat cu succes împreună cu Roth Technik și FANUC, ceea ce ne-a determinat să comandăm încă două sisteme într-o zonă diferită.

Citat declarație

Marcel Fetzer

Șeful departamentului Tehnologie MB - KUnststoff-Packungen AG

Inspirați-vă

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboți în producția de lactate

Confruntarea cu sarcini dificile de paletizare este o joacă de copii pentru roboți. Pentru aplicațiile complexe, dezvoltarea și proiectarea bine gândite asigură eficiența și competitivitatea producției.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servicii ecologice

Robotul FANUC se apucă de agricultură

Ridicările grele și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea

În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării

Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.