Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

Centros de mecanizado CNC compactos ROBODRILL

Descubra la serie de máquinas CNC de FANUC ultrarrápidas, fiables y versátiles para fresado, taladrado y roscado.

Versión estándar: Rápida, fiable y versátil

La versión estándar de ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus es conocida por su velocidad y calidad. Es ideal para aplicaciones estándar, como taladrado, mandrinado y roscado de alta velocidad.

 

Características principales de los modelos estándar ROBODRILL:

  • Diseño rígido y robusta mesa transversal de fundición para mayor estabilidad y durabilidad
  • Mantenimiento sencillo con fácil acceso a los componentes mecánicos y eléctricos
  • Opciones de configuración sencillas para un funcionamiento rápido y sencillo
  • Una nueva 𝑖HMI para una mayor facilidad de uso y una planificación completa del mantenimiento
  • Una pantalla de mantenimiento específica con instrucciones fáciles de seguir para una rápida recuperación
  • Sistema de alerta temprana integrado para una mayor garantía de calidad
  • Presión del refrigerante de 7 MPa (70 bar) en el centro para un taladrado ininterrumpido de orificios profundos y de pequeño diámetro
  • Una amplia gama de componentes disponibles para una gran flexibilidad en las tareas, incluidas mesas giratorias e inclinables

Versión avanzada: Mecanizado de alta velocidad de vanguardia

Los avanzados modelos ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus marcan la referencia en rendimiento de su clase e incluyen todas las fantásticas características de los modelos estándar, y mucho más. Estas Máquinas de fresado vertical de última generación están diseñadas para producciones largas y totalmente automatizadas, y ofrecen el máximo rendimiento en precisión y repetibilidad.

Los modelos ADV Plus son la referencia en rendimiento de su clase e incluyen todas las grandes características de los modelos estándar, y mucho más.

Características adicionales de los modelos ROBODRILL Advanced:

  • Cambio de herramienta en 0,7 segundos para tiempos de ciclo superrápidos, mejorando la productividad
  • Capacidad de manipulación de herramientas de 4 kg para herramientas multipaso, aumentando la versatilidad
  • Carrera del eje Z de 400 mm para piezas más grandes ampliando las capacidades de mecanizado, haciéndola adecuada para el mecanizado en 5 ejes
  • Capacidad de carga de la mesa más grande (400 kg) para los modelos M y L

.

Inspírese en el éxito de los demás

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC

Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos alcanza la precisión con FANUC ROBODRILL

Cuando se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre alta precisión, eficacia y coste, el fabricante de componentes de precisión Vedos confía en los centros de mecanizado ROBODRILL de FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

El éxito de la célula robotizada de FANUC genera una nueva fuente de ingresos

¿Qué tienen en cuenta la mayoría de las empresas de mecanizado por contrata a la hora de alcanzar el siguiente nivel de eficacia, productividad y fiabilidad? La respuesta, por supuesto, es la automatización. Por esta misma razón, la empresa alemana WU Mechanische Werkstätte GmbH construyó una célula de automatización -con un robot industrial FANUC- para cargar y descargar una de sus propias máquinas herramienta. Dos años más tarde, a un visitante le gustó tanto el concepto que pidió a WU que le construyera uno. Esto marcó el comienzo de una fuente de ingresos adicional basada en el diseño y la construcción de células de automatización con robots industriales de alto rendimiento de FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT

Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.