Skip to main content
Smith+Sobrino

Un espacio seguro para el mecanizado de implantes

La carga y descarga de máquinas es una de las aplicaciones más populares de los robots industriales, gracias a la eliminación de costes de mano de obra y al mayor rendimiento de la producción. Sin embargo, en una planta industrial de gran actividad, ¿cómo es posible garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran cerca de una instalación tan rápida y potente? El uso de la tecnología Dual Check Safety de FANUC en la empresa líder mundial en tecnología médica Smith+Nephew demuestra cuál es la solución óptima.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

De la tarea al resultado

Tarea

La ajetreada planta de Aarau (Suiza) del especialista mundial en tecnología médica Smith+Nephew quería automatizar uno de sus principales procesos de producción: el mecanizado de implantes de vástagos de cadera de titanio. Anteriormente, un operario de máquina cargaba y descargaba los implantes de las cajas desde y hacia un centro de torneado CNC. Aunque la idea era aumentar el rendimiento de la producción con la instalación de un robot industrial, era igualmente importante mantener la seguridad en el lugar de trabajo.

Solución

Smith+Nephew recurrió a su partner de automatización de toda la vida, Robotec Solutions, integrador oficial de sistemas FANUC desde hace más de 25 años. Robotec recomendó el uso de un robot industrial compacto de 6 ejes FANUC LR-10𝑖A/10 con 10 kg de capacidad de carga y 1101 mm de alcance. Diseñado específicamente para operaciones de mantenimiento de máquinas, este robot ligero y totalmente cubierto es ideal para células de automatización pequeñas. Es importante destacar que la solución de automatización propuesta por Robotec incluía la tecnología Dual Check Safety (DCS) de FANUC para mantener a salvo a los empleados de la fábrica.

Resultado

Con el robot FANUC de mantenimiento de máquinas instalado, Smith+Nephew está disfrutando de un aumento del 45% en el rendimiento de los implantes de cadera mecanizados. Además, el sistema DCS de FANUC permite a la empresa crear una valla de seguridad virtual durante el funcionamiento de la célula que garantiza la seguridad de los trabajadores mediante el control de los movimientos, las posiciones y las velocidades.

Acerca de Smith+Nephew

Con más de 18.000 empleados, Smith+Nephew es una empresa líder mundial en tecnología médica especializada en campos como la ortopedia, la medicina deportiva, la otorrinolaringología y las soluciones avanzadas para el tratamiento de heridas. La planta de fabricación de la empresa en Aarau (Suiza) produce una innovadora gama de implantes de cadera y rodilla, así como tecnologías robóticas y digitales y sistemas de fijación interna y externa. En total, la planta, con 250 empleados, produce más de 500.000 productos al año.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Más de 20 años de colaboración entre FANUC e Implant Specialist

Beat Schwarzentruber, Director de fabricación de la planta de Smith+Nephew en Aarau (Suiza), expone su principio rector en materia de robótica: "Preferimos soluciones de automatización sencillas y graduales que podamos implantar rápida y fácilmente, ya que representan un gran beneficio para nosotros."

Al igual que en muchas instalaciones anteriores, este principio sirvió de base para un nuevo proyecto de automatización, como explica Patrizia Rieser, Jefa de Proyecto: "Buscábamos una solución de carga/descarga que nos permitiera mejorar una operación de mecanizado central con la ayuda de un robot industrial rápido y estable."

Como usuario de robots FANUC desde hace más de 20 años, la planta de Aarau es socio desde hace tiempo del integrador de sistemas oficial de FANUC, Robotec Solutions. El objetivo era automatizar la carga y descarga manual previa de implantes de vástagos de cadera de titanio desde y hacia un centro de torneado CNC. Robotec recomendó el FANUC LR-10𝑖iA/10, un robot industrial compacto de 6 ejes diseñado específicamente para operaciones de mantenimiento de máquinas. En particular, la solución de automatización incluía la tecnología Dual Check Safety (DCS) de FANUC para la supervisión de la seguridad del espacio de trabajo.

Aron Spigaglia, director de proyectos de Robotec Solutions AG, afirma: "Utilizamos los productos de FANUC por su fiabilidad inherente y sus elevados estándares de fabricación. Con las tecnologías de FANUC conseguimos implementar la automatización completa para el mecanizado de implantes de cadera en Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

De hecho, los primeros robots FANUC instalados en Aarau siguen funcionando, lo que dice mucho de su fiabilidad en entornos de producción exigentes.

La clave del aspecto de seguridad de la nueva célula de mecanizado automatizado es el DCS de FANUC que, con la ayuda de sensores láser, permite a Smith+Nephew crear una valla de seguridad virtual que controla los movimientos, las posiciones y las velocidades para una supervisión completa de la seguridad en el lugar de trabajo. Todo el sistema de supervisión del área está dedicado a la colaboración segura entre robots y personas. 

Uno de los principales desafíos de esta instalación en concreto era determinar la posición de las cajas que contienen implantes de cadera que llegan a la célula automatizada. Las cajas suelen estar en ángulos y alturas ligeramente diferentes. Al no permitirse la presencia de personas en el interior de la valla de seguridad virtual durante el funcionamiento, Robotec ideó un método para escanear las cajas con un láser y determinar sus posiciones dinámicas exactas.

"Con el sistema automatizado hemos aumentado en un 45% nuestro rendimiento de producción en el mecanizado de implantes de cadera", afirma Reiser. "Esto nos permite trabajar de forma autónoma durante cuatro horas cada día".

El último comentario de Spigaglia se refiere a la facilidad con la que Smith+Nephew puede gestionar la célula automatizada tras la instalación: "Una de las mayores ventajas de los productos FANUC es su facilidad de uso. Una breve sesión de formación es todo lo que se necesita para realizar ajustes de forma independiente".

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Llevamos más de 20 años utilizando robots FANUC con total satisfacción. Los robots son flexibles y fiables.

Testimonios

Patrizia Rieser

Jefe de proyecto

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.