Alfa Robótica

Los robots FANUC ayudan al fabricante de máscaras a afrontar el desafío

Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

De la tarea al resultado

Tarea

Con la pandemia del virus Covid-19, Lemoine Holland necesitaba una forma superrápida de producir mascarillas para ayudar a controlar el virus. Estaba claro que la automatización sería la mejor forma de avanzar.

Solución

En Lemoine Holland se instalaron varios robots FANUC, incluidos los tipos industrial, mini y SCARA, que proporcionaron a la empresa una forma eficaz de automatizar sus procesos de fabricación. Para garantizar una instalación y puesta en marcha rápidas, Simple Robotic Automation y Alpha Robotica se encargaron de la integración del sistema y la programación de los robots, respectivamente.

Resultado

Con la ayuda de los robots FANUC y los expertos en aplicaciones, Lemoine Holland pudo realizar una línea de producción de mascarillas totalmente automatizada en tan solo un mes. La línea funciona a una velocidad de 60 mascarillas por minuto sin necesidad de intervención humana.

Alfa Robótica

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Alpha Robótica tiene su origen en el primer integrador de robots FANUC de la región del Benelux. Tras reunir más de 10 años de experiencia, la empresa se lanzó en 2001, convirtiéndose pronto en un respetado experto en la programación de robots industriales tanto para usuarios finales como para integradores de sistemas. Gracias a su amplia experiencia, Alpha Robotica puede gestionar todas las versiones de software y aplicaciones, tanto nuevas como existentes. Los especialistas de la empresa trabajan con los principales integradores y pueden realizar fácilmente ajustes en los sistemas existentes o preparar software para otros programadores.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Alpha Robotica

Robots FANUC: Un soplo de aire fresco

Lemoine Holland forma parte del grupo mundial Lemoine, con sede en Francia, que cuenta con una experiencia única en la fabricación de productos de higiene y cuidado de la piel a base de algodón.

Con el inicio de la pandemia del virus Covid-19, Lemoine Holland quería instalar una línea de producción automatizada de mascarillas faciales en un tiempo récord. Aprovechando las soluciones y capacidades de FANUC (fabricante de robots), Simple Robotic Automation (proveedor de soluciones personalizadas de automatización industrial, robótica y movimiento) y Alpha Robotica (especialista en programación de robots), la empresa pudo establecer una línea de producción de mascarillas faciales totalmente automatizada en tan solo un mes.

Prevención de la pandemia de Covid-19.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

La línea de producción consta de cuatro estaciones de ensamblaje conectadas entre sí que incorporan varios robots SCARA e industriales de FANUC. Las operaciones comprenden funciones de producción de máscaras, apilado, Packaging y paletizado, produciendo máscaras faciales a una velocidad de 60 por minuto.

La primera operación es la producción/montaje de máscaras. Al final de esta línea se encuentra un robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, que descarga y apila las máscaras terminadas a una velocidad de 1 por segundo. Aquí, una cámara de visión realiza un control de calidad.

Las máscaras apiladas se desplazan por una cinta transportadora hasta un robot FANUC R-2000𝑖B/210F, que transfiere todas las pilas a dos máquinas de Packaging. Lleva a cabo esta tarea levantando una sección completa del transportador modular antes de orientarla y colocarla en consecuencia.

 

Las máscaras apiladas viajan a través de un transportador modular.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Al final de cada máquina de Packaging, que inserta las mascarillas apiladas en paquetes de plástico sellados, un minirobot FANUC LR Mate 200𝑖D encajona dos paquetes simultáneamente. Finalmente, otro robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletiza las cajas listas para su envío.

Además del Rendimiento fiable y eficiente de los robots FANUC, la clave del éxito de este proyecto fue la participación temprana de socios tecnológicos expertos, Simple Robotic Automation y Alpha Robotica. Para cada proyecto, Alpha Robotica adopta un enfoque pragmático y orientado a los objetivos, caracterizándose por su implicación en la fase de ingeniería/concepto. De este modo, Alpha Robotica se centra en establecer una relación sólida y de valor mutuo.

El proceso de producción de máscaras faciales en Lemoine Holland cuenta con una automatización completa, lo que elimina la necesidad de mano de obra humana y proporciona una solución altamente rentable y fiable. Este resultado era muy necesario durante una emergencia sanitaria de tal magnitud y, en la actualidad, sigue proporcionando una fuente segura de mascarillas faciales, ya que los niveles de demanda siguen siendo elevados.

 

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.