SABO-DEMO

La automatización es la mejor medicina en DEMO

Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

De la tarea al resultado

Tarea

DEMO SA, un importante fabricante de soluciones farmacéuticas situado en Grecia, quería automatizar la carga y descarga de los procesos que implican la esterilización en bandejas de envases y bolsas de plástico. Debido a las diferencias extremas en las operaciones de manipulación de las bandejas, bolsas y contenedores, la empresa sabía que sería necesaria una amplia variedad de tamaños y tipos de robots.

Solución

DEMO SA recurrió a su socio de muchos años para proyectos de automatización, SABO SA, proveedor líder de soluciones industriales y especialista en robótica de líneas de producción. FANUC es un socio estratégico de SABO desde hace mucho tiempo, y ha proporcionado robots para muchos proyectos anteriores, incluido DEMO. Para el último requisito, FANUC suministró un total de ocho robots de cuatro modelos diferentes.

Resultado

La implementación de este sistema automatizado de gran éxito significa que DEMO SA es ahora capaz de funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones en la producción. Además, el rendimiento es mayor y los costes de producción son más bajos, mientras que el personal se beneficia de una interfaz de operador flexible y fácil de usar y de un entorno de trabajo moderno e inspirador.

 

DEMO S.A.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Creada en 1965, DEMO SA se dedica a la producción y venta de productos farmacéuticos desde su sede en los suburbios de Atenas. La empresa cuenta hoy con 66.000 m2 de espacio de fabricación y da empleo a 1.300 personas, lo que la convierte en un importante fabricante farmacéutico con una presencia muy fuerte en el mercado hospitalario. DEMO es el principal productor de inyectables de Grecia y proveedor oficial de organizaciones mundiales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE DEMO S.A.

Los robots ofrecen el máximo nivel de higiene en el proceso de esterilización

DEMO SA suministra medicamentos inyectables de diversas categorías y exporta a 85 países de todo el mundo. Esta responsabilidad significa, en última instancia, que los hospitales y otras organizaciones médicas de todo el mundo confían en DEMO para suministrar productos de manera oportuna y eficiente, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad.

Con estos pensamientos en mente, DEMO considera que la automatización es una de sus estrategias de negocio más progresistas y exitosas. La empresa ha automatizado varias líneas de producción y Packaging en los últimos años, la mayoría con la ayuda de su socio de equipos industriales a largo plazo, SABO SA.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Elegimos SABO para nuestro nuevo proyecto de automatización por su experiencia en este ámbito y porque utilizan robots FANUC", explica Argyris Lellos, Director Técnico de DEMO SA. "Preferimos los robots FANUC: hasta la fecha hemos automatizado cuatro líneas de producción con un total de 12 robots FANUC."

La última área de producción que requería automatización realiza la esterilización de envases y bolsas de plástico en sistemas basados en bandejas. Tras la limpieza, DEMO llena las ampollas de plástico con inyectables, mientras que las bolsas transportan soluciones estériles, por lo que la necesidad de los más altos niveles de higiene es primordial. En cuanto a la automatización de la línea, los distintos robots tendrían que realizar una serie de operaciones de carga, descarga, recogida, colocación y transporte de las bandejas, los contenedores y las bolsas.

Los robots de DEMO se encargan de la limpieza de las bandejas, los contenedores y las bolsas.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Para cargar y descargar los contenedores de plástico en las bandejas seleccionamos un robot ligero de 6 ejes FANUC M-710𝑖C", afirma Angelos Markou, Director de ventas de soluciones industriales de SABO SA. Este robot trabaja a gran velocidad, utilizando un efector final diseñado por SABO para transportar y colocar/retirar múltiples contenedores de plástico en una sola elevación.

SABO también instaló dos robots FANUC de 6 ejes más grandes para manipular las bandejas, los modelos R-2000𝑖C/165F, que pueden elevar cargas útiles de hasta 165 kg y operar en espacios reducidos. La nueva línea de producción automatizada también cuenta con dos brazos robóticos FANUC M-10𝑖D/12 más pequeños y tres robots delta FANUC DR-3𝑖B/8L. Estos últimos utilizan ventosas de efector final para manipular las bolsas a velocidades muy elevadas.

"Los robots FANUC son productos fiables", afirma Markou. También es importante el servicio posventa de FANUC, que es muy rápido y eficaz."

La última palabra la tiene Lellos, que expone las principales ventajas de este proyecto de automatización de gran éxito."

"Ahora tenemos una producción ininterrumpida 24 horas al día, 7 días a la semana, con un rendimiento más rápido, costes de producción reducidos y menos tiempo de inactividad", afirma. "También hemos ahorrado espacio gracias al reducido tamaño de los robots, mientras que otras ventajas incluyen un mejor entorno de trabajo para nuestros empleados y una interfaz de operador muy flexible y sencilla. En DEMO confiamos ahora en SABO y FANUC para nuestros futuros proyectos de automatización".

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.