Skip to main content
ZPM GmbH

FANUC proporciona el eslabón perdido en ZPM

Cuando ZPM quiso aumentar la utilización de sus máquinas y robots, respaldar la estrategia de fabricación integrada verticalmente de la empresa y trazar un mapa más preciso de su producción, recurrió a MT-LINK𝑖 de FANUC. Con este software avanzado, fabricantes como ZPM pueden supervisar y gestionar datos de entre una y 2.000 Máquinas, robots y sistemas PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

De la tarea al resultado

Tarea

Con el aumento de su carga de trabajo, estaba claro que ZPM necesitaba introducir una solución de supervisión de la producción totalmente escalable y lista para usar. Sin embargo, el gran número de máquinas y sistemas de diferentes fabricantes en la instalación de producción de la empresa en Alemania, hizo que fuera importante seleccionar un sistema que pudiera proporcionar compatibilidad agnóstica de marca.

Solución

ZPM optó por MT-LINK𝑖 de FANUC, un sistema que puede conectarse con máquinas herramienta, robots y PLC de distintos fabricantes. MT-LINK𝑖 supervisa y visualiza los datos, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarse con un sistema host superior, como MES (sistema de ejecución de fabricación). No se necesita ningún hardware especial y la configuración es rápida y sencilla.

Resultado

Con MT-LINK𝑖, ZPM no sólo es capaz de supervisar el tiempo de inactividad y los tiempos de pausa de las máquinas, sino que también puede controlar el tiempo de preparación y mostrar y documentar la vida útil de las herramientas y otros parámetros con mayor precisión. Para dar un ejemplo de las ganancias directas disponibles, ZPM ha visto mejorar la utilización de sus máquinas del 80% a más del 90%.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Con unos orígenes que se remontan a 1991, la sede y las instalaciones de producción de ZPM se encuentran en Zeulenroda-Triebes, cerca de Zwickau (Alemania). La empresa está equipada para pequeñas y medianas cantidades producidas en Máquinas estándar, y producción en serie para la industria del automóvil utilizando Máquinas especiales. Cumpliendo con las demandas de calidad, precio y entrega, la nave de producción de 10.100 m² de ZPM produce componentes y unidades ensambladas para máquinas de impresión, utillaje y textiles, junto con equipos de construcción de plantas, sistemas hidráulicos y automóviles y vehículos comerciales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ZPM
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 ayuda a ZPM a aumentar la utilización de las Máquinas

"Desde nuestra creación a principios de los noventa, no hemos dejado de crecer y expandirnos", afirma Robby Reussner, Director Gerente de ZPM. "Ahora empleamos a unas 200 personas y trabajamos para diversas industrias. Sin embargo, el sector de la automoción, donde empezamos, sigue acaparando más del 50% de nuestra producción."

La empresa utiliza MT-LINK𝑖 desde 2019. Este software avanzado es una solución de supervisión de máquinas herramienta totalmente escalable que puede supervisar y gestionar datos de una a 2.000 Máquinas. Sin embargo, hay mucho más en esta avanzada tecnología de lo que parece a primera vista.

"No es sólo un programa de software para la supervisión de máquinas herramienta; también se pueden integrar recursos como robots, máquinas de medición y estaciones de trabajo manuales, incluidos los que no son de FANUC", explica Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Antes de adoptar MT-LINK𝑖 sufríamos tiempos de inactividad en los cambios de turno y las pausas. Ahora, reconocemos mejor estos problemas y optimizamos en consecuencia, aumentando la utilización de nuestras Máquinas del 80% a más del 90%.

Testimonios

Robby Reussner

Director General

La conexión de dispositivos de terceros con MT-LINK𝑖 llega por cortesía de interfaces estándar como OPC UA y MTConnect. ZPM disfruta de un amplio abanico de ventajas gracias al uso del sistema. Por ejemplo, la empresa puede optimizar los tiempos de pausa y de inactividad de la máquina, controlar el tiempo de preparación y mostrar y documentar la vida útil de la herramienta y otros parámetros con mayor precisión.

"Con los años, las tecnologías de fabricación se han vuelto cada vez más sofisticadas y precisas", afirma Reussner. "Por este motivo, invertimos continuamente en las últimas Máquinas y soluciones de producción. Las piezas que fabricamos hoy en día son cada vez más precisas, en línea con la creciente demanda de los clientes, lo que significa que la automatización ha adquirido una gran importancia. Ahora fabricamos en varias líneas de producción, muchas de ellas dotadas de robótica."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM cuenta con un centro de mecanizado ROBODRILL de FANUC y seis robots industriales de FANUC en sus instalaciones, junto con un sinfín de máquinas y tecnologías de otros proveedores. MT-LINK𝑖 de FANUC ayuda a ZPM a aumentar la utilización de sus máquinas y robots, a respaldar la estrategia de producción integrada verticalmente de la empresa y a asignar su rendimiento con mayor precisión.

"La monitorización y el control del sistema son realmente útiles gracias a la variedad de información que MT-LINK𝑖 pone a nuestra disposición. Esto significa que podemos seguir mejorando, lo que, por supuesto, conduce a la optimización de costes."

 

Inspírate

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.