Skip to main content
Vedos

Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL

Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Vedos Verspanende Techniek BV v mestu Venlo se osredotoča na proizvodnjo natančnih komponent za visokotehnološke aplikacije v sektorjih, kot sta medicina ali polprevodniška industrija.

Rešitev

Z uporabo rezkalnih centrov ROBODRILL, ki se vrtijo s hitrostjo 24000 vrtljajev na minuto, se doseže dovolj visoka hitrost rezanja z rezkarji velikosti 1 mm ali celo manj za mehanske komponente.

Rezultat

ROBODRILL FANUC zagotavlja visoke stopnje učinkovitosti, ki zagotavljajo zahtevnejša dela za rezkanje za stranke Vedosa. Majhne komponente so izdelane z visoko stopnjo natančnosti, zagotovljeno pa je tudi off-line programiranje in nadzor kakovosti.

Vedos

Podjetje Vedos Verspanende Techniek BV od leta 1995 proizvaja natančne kovinske in plastične izdelke za visokokakovostno strojništvo po specifikacijah strank. Leta 2015 je direktor Frank Siepel prevzel podjetje od svojega očeta. V podjetju Vedos je poudarek na struženju majhnih delov z visoko natančnostjo.

VEČ O Vedos-u
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Specializirani za komponente za precizno inženirstvo

Herojske zgodbe iz metalurgije običajno govorijo o velikih, težkih ingotih in velikih količinah drobcev. Toda tudi svet majhnih, natančnih sestavnih delov ima posebne izzive, ki zahtevajo visoko stopnjo specializacije. Podjetje Vedos Verspanende Techniek BV iz Venla se osredotoča na proizvodnjo natančnih sestavnih delov za visokotehnološke aplikacije v sektorjih, kot sta medicina ali polprevodniška industrija. Vedos uporablja centre za rezkanje ROBODRILL, ki se vrtijo s 24000 vrtljaji na minuto. To je potrebno, da se še vedno doseže dovolj visoka hitrost rezanja z rezkarji velikosti 1 mm ali celo manj.

"Specializirani smo za precizne mehanske komponente," pojasnjuje direktor Frank Siepel. "Izdelujemo tesnilne obroče velikosti nekaj mm, majhne vijake in druge pritrdilne elemente za aplikacije, kjer je potrebna zelo visoka natančnost. Pri elektronskih mikroskopih morajo biti na primer vsi deli popolnoma gladki, s hrapavostjo manj kot 0,8. Vsaka neravnina bi pri takem mikroskopu povzročila nenatančne meritve."

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

"Ker delamo z majhnimi rezalniki, potrebujemo stroje z visokim številom vrtljajev na minuto. Stroji morajo biti tudi zelo stabilni in natančni, tako da lahko hitro zamenjamo stroje in smo kljub temu prepričani o želeni kakovosti. ROBODRILL ponuja vse to."

Mnenja uporabnikov

Frank Siepel

Direktor

Vedos ima 8 strojev ROBODRILL, ki jih upravlja 5 operaterjev. "Najstarejši ROBODRILL je star že 10 let in je še vedno tako natančen kot prej," pravi Frank. Pri izbiri podjetja FANUC je pomembno tudi to, da so stroji zelo ugodne cene. "Ker imajo tako dolgo življenjsko dobo, amortizacija stroja sama po sebi ni velik strošek," poudarja Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Vedos daje prednost več strojem, namesto da bi investiral v kompleksne stroje za dodelavo. "12-osni stroj lahko morda prihrani čas v proizvodnji, vendar morate potem paziti, da se ta dobiček ne izgubi pri njegovi konfiguraciji," pravi Frank. "Na koncu je pomembna stroškovna cena na izdelek. Če lahko imam dva stroja, ki delujeta, je to običajno bolj učinkovito, kot če bi vse opravili na kompleksni stružnici s pogonskimi orodji."

"Da bi dosegli gladko površino, delamo z zelo majhnimi rezkarji. Takrat imamo tudi majhne utore, ki jih je enostavno odpraviti. Hiter in dinamičen stroj, kot je ROBODRILL, je veliko bolj učinkovit kot velik in kompleksen večosni stroj. To je v veliki meri odvisno od vrste izdelkov in števila naročil. Če mora biti toleranca rezkanja v primerjavi s struženjem zelo natančna, je smiseln kombinirani stroj. Če pa te tolerance niso povezane, dosežemo večjo učinkovitost na več strojih, ne da bi pri tem ogrozili natančnost."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.