Norm Tooling
Večja zmogljivost obdelave in višja kakovost izdelkov z FANUC
Naložba v nov obdelovalni stroj običajno vključuje seznam meril, ki zajema prednostne naloge, kot so natančnost, hitrost, učinkovitost in zanesljivost. Čeprav mnogi stroji trdijo, da izpolnjujejo te cilje, lahko takšne trditve potrdijo le dejanski rezultati v praksi. In kje bi bilo bolje preizkusiti prednosti strojev FANUC kot v obdelovalnici z velikim obsegom proizvodnje, ki oskrbuje sektorje, kot so avtomobilska industrija, gospodinjski aparati in elektronika. Rezultati govorijo sami zase.
Deli
Stroji FANUC ROBODRILL in FANUC ROBOCUT zagotavljajo 7-odstotno povečanje produktivnosti v podjetju Norm Tooling
Hitrost in učinkovitost izdelkov FANUC skrajšata čas proizvodnje za 10 %
Norm Tooling s kakovostjo in natančnostjo izdelkov FANUC zmanjša stopnjo napak za 5 %
Tehnična podpora in usposabljanje družbe FANUC olajšata integracijo strojev
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
5-osna obdelava
5-osna obdelava CNC vključuje hkratno gibanje po petih oseh - treh linearnih (X, Y, Z) in dveh rotacijskih. Ta zmogljivost omogoča izdelavo kompleksnih delov z eno samo nastavitvijo, kar znatno poveča natančnost in učinkovitost. S premikanjem rezalnega orodja in obdelovanca po teh petih različnih oseh lahko petosni CNC izdela zelo zapletene oblike in podrobne elemente.
Rezanje z žico EDM
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.
CNC rezkanje
Rezkanje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem se z računalniško krmiljenimi vrtljivimi rezalnimi orodji odstranjuje material z obdelovanca, da se ustvari želena oblika. Pogosto se uporablja za izdelavo natančnih delov s kompleksno geometrijo. Postopek vključuje pritrditev obdelovanca na premično mizo in uporabo različnih orodij za rezanje, vrtanje in oblikovanje materiala na podlagi programiranih navodil.
Hitro vrtanje in rezkanje
Hitro vrtanje in rezkanje z navojem sta bistvena postopka v proizvodni in gradbeni industriji. Te tehnike vključujejo hitro in učinkovito vrtanje lukenj in ustvarjanje navojev, kar omogoča večjo produktivnost in natančnost pri različnih aplikacijah. Z uporabo hitrega vrtanja in rezkanja lahko podjetja racionalizirajo svoje delovanje in dosežejo hitrejši čas izvedbe, ne da bi pri tem žrtvovala kakovost.