Skip to main content
Gevorkyan

Strokovnjak za metalurgijo prahu uživa v FANUC odličnosti

Kadar nov proizvajalec hitro doseže uspeh, je treba poiskati ustreznega partnerja za avtomatizacijo tovarne. Izbira optimalnega dobavitelja bo proizvajalcu pomagala, da bo hitro povečal proizvodnjo v skladu z naraščajočim povpraševanjem strank, hkrati pa bo omogočila višjo raven produktivnosti in učinkovitosti.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ko je podjetje Gevorkyan, specialist za metalurgijo prahu, leta 1996 začelo poslovati, sta se povpraševanje strank in proizvodnja začela hitro povečevati. Podjetje je kmalu spoznalo, da je avtomatizacija edini način za podporo rasti in zagotavljanje konkurenčne ponudbe na trgu.

Rešitev

Gevorkyan je v orodjarno najprej namestil stroje za žično erozijo FANUC ROBOCUT, nato pa je drugemu oddelku dodal obdelovalne centre FANUC ROBODRILL. Danes ima to napredno podjetje tudi 30 robotov FANUC na vseh področjih proizvodnje.

Rezultat

Ob uporabi prednosti izdelkov in storitev za stranke FANUC je Gevorkyan opazil zmanjšanje stroškov zaradi znatnega povečanja produktivnosti (za 30 % v enem od posebnih oddelkov). Zlasti uporaba rešitev za avtomatizacijo tovarne FANUC pomeni, da lahko podjetje zdaj proizvaja 24 ur na dan, sedem dni na teden.

Gevorkyan

Gevorkyan je družinsko podjetje, ki ga je ustanovil in ima v lasti Artur Gevorkyan ter je specializirano za metalurgijo prahu. Podjetje Gevorkyan, ki je bilo ustanovljeno leta 1996, je danes vodilno na evropskem trgu in eno najbolj inovativnih podjetij v svojem sektorju po vsem svetu, ki oskrbuje velika mednarodna podjetja v več kot 30 državah. Osnovna dejavnost ni le konvencionalno sintranje, temveč tudi brizganje kovinskih praškov, vroče izostatično stiskanje in aditivna proizvodnja. Podjetje Gevorkyan je član evropskih (EPMA) in mednarodnih (AMPI) združenj za metalurgijo prahu ter ima številne svetovno priznane akreditacije kakovosti. Podjetje ima na svojem sedežu v Vlkanovi najsodobnejši laboratorij in razvojni center za raziskave in razvoj.

VEČ O podjetju Gevorkyan
Images for Gervokyan success story

FANUC pritisne pedal na kovino

Gevorkyan izdeluje komponente za različne industrije, kot so avtomobilska, varnostna, kmetijska, gradbena, petrokemična, tekstilna, medicinska, kozmetična in modna. Podjetje, ki mesečno proizvede več kot 5 milijonov delov, se v veliki meri zanaša na izdelke za avtomatizacijo družbe FANUC.

"S podjetjem FANUC sodelujemo že 25 let," pravi ustanovitelj in lastnik Artur Gevorkyan. "Začeli smo z naložbo v stroje FANUC ROBOCUT za našo orodjarno, saj vsako leto razvijemo več kot 150 novih izdelkov. To strategijo smo nadaljevali z namestitvijo obdelovalnih centrov ROBODRILL FANUC za naš oddelek za mehansko obdelavo. Danes imamo tudi 30 robotov FANUC, vključno z LR Mate 200𝑖D, ki opravljajo najrazličnejše naloge v našem obratu."

Images for Gervokyan success story

Glavna prednost Gevorkyanovega sodelovanja s podjetjem FANUC je uspešno zmanjšanje stroškov. Poleg tega uporaba strojev CNC FANUC poenostavlja usposabljanje operaterjev in zagotavlja enotnost nadzora v celotni tovarni.

"Z uporabo tehnologij FANUC se je v enem od oddelkov splošna produktivnost povečala za približno 30 %," razkriva Gevorkyan. "Stroji in roboti FANUC nam prav tako olajšajo delo in povečujejo naše zmogljivosti. Z uporabo industrijskih robotov FANUC v naši proizvodni hali lahko na primer delujemo 24 ur na dan, sedem dni na teden."

Images for Gervokyan success story

S temi stroji se je celotna proizvodnja povečala za približno trideset odstotkov ... Storitve za stranke družbe FANUC so popolne ... Ostajamo zvesti blagovni znamki FANUC, saj nam nobeno drugo podjetje ne more ponuditi vrhunske kombinacije programskih in strojnih rešitev.

Mnenja uporabnikov

Arthur Gevorkyan

Lastnik podjetja

V podjetju Gevorkyan produktivne in učinkovite obdelave dela ne omogočajo le izdelki FANUC, temveč tudi usposobljena servisna ekipa FANUC, ki se v redkih primerih prekinitve neprekinjene proizvodnje takoj odzove.

"Storitve za stranke družbe FANUC so popolne," pravi Gevorkyan. "Zato ostajamo zvesti blagovni znamki FANUC in tudi zato, ker nam nobeno drugo podjetje ne more ponuditi tako vrhunske kombinacije strojnih in programskih rešitev."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.