Skip to main content
Haidlmair

Stroji FANUC ROBOCUT podpirajo uspeh vodilnega proizvajalca strojev za brizganje

Družba Haidlmair, vrhunski specialist za stroje za brizganje, je investirala v še dva stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT, s čimer nadaljuje desetletja dolgo partnerstvo in zapuščino natančnosti.
Success Story Video with the Austrian company Haidlmair about ROBOCUT. Duration: 07:10
Language: German with English subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Haidlmair je potreboval produktivnejši in stroškovno učinkovitejši način rezanja iztiskov z žično erozijo EDM namesto z žago. Zato so začeli iskati stroj za žično erozijo EDM.

Rešitev

Z žično erozijo EDM FANUC se je podjetje Haidlmair vse bolj usmerjalo v proizvodnjo orodij.

rezultat

Haidlmair je zdaj vodilno podjetje na trgu pri proizvodnji brizgalnih oblik za različne embalažne in logistične rešitve, vključno z zaboji za pijačo, zložljivimi zaboji in paletnimi škatlami.

Haidlmair

Josef Haidlmair je svoje podjetje ustanovil leta 1979, sprva kot proizvajalca orodij za iztiskanje. Po naključju je novi zaposleni Josefu svetoval, da bi bilo veliko bolj produktivno in stroškovno učinkovito, če bi ekstrudente namesto z žago rezali z žično erozijo EDM.

VEČ O podjetju Haidlmair
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.

Močan vtis in trajnostni razvoj družbe Haidlmair

"Oče mi je očital, da sem nor, ko sem za stroj plačal več kot milijon avstrijskih šilingov, vendar je ta stroj resnično pospešil naše poslovanje," pravi. "Že med usposabljanjem smo se potegovali za stranke."

V prvih dneh je Josef spal ob stroju FANUC TAPE CUT H v svojem obratu v Nußbachu v Avstriji in se zbujal le, da je zamenjal in ponovno navlekel žico.

V tovarno je pogosto peljal svojega mladega sina Maria, ki se je hitro navdušil nad stroji FANUC za žično erozijo EDM. Danes je Mario generalni direktor in izvršni direktor podjetja.

 

Josef Haidlmair testimonial image

S prihodom tega stroja se je naša orodjarna zelo razvila in kmalu smo povečali svoj portfelj strojev FANUC ROBOCUT.Posledično se je naš ugled razširil na nacionalni in mednarodni ravni, saj je imelo v tistem času tako malo podjetij zmogljivosti za žično erozijo EDM.

Mnenja uporabnikov

Josef Haidlmair

Ustanovitelj

"Erozija žice je bila ključ do našega zgodnjega uspeha," pravi Mario. "S stroji za žično erozijo FANUC smo se vedno bolj usmerjali v izdelavo orodij in zdaj smo vodilni na trgu pri proizvodnji brizgalnih kalupov za različne embalažne in logistične rešitve, vključno z zaboji za pijačo, zložljivimi zaboji in paletnimi škatlami, če naštejemo le nekatere."

"Kot skupina ostajamo na čelu novih tehnologij," pravi Mario. "Pred kratkim smo investirali v dva nova stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT (𝛼-C800𝑖B/500 in 𝛼-C600𝑖B/400), ki zdaj delujeta in sta popolnoma vključena v naš digitalni delovni proces v Nußbachu. Novi stroji so začeli delovati v dveh dneh - nastavljeni so bili in osebje je bilo usposobljeno. To je senzacionalno! Naš cilj je postati najboljši proizvajalec orodij na svetu, zato potrebujemo prave partnerje. Naše sodelovanje z družbo FANUC je odlično."

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.

© Georg Schöpf

Novi stroji serije ROBOCUT 𝛼-C𝑖C so zdaj osrednja točka postopkov žične erozije EDM v Nußbachu. Med najnovejšimi dosežki strojev je povečana togost, ki je posledica krepitve mehanske strukture, kar je osnova za natančnejšo obdelavo in še večjo ponovljivost. Natančnost še dodatno podpira nova funkcija za izravnavo napak naklona. Posebna tovarniško kalibrirana kompenzacijska mreža zagotavlja korekcijo napake naklona na celotnem območju mize X-Y in ne le na eni osrednji točki, kar zagotavlja znatno prednost pri natančnosti obdelovanca. Ni več pomembno, kje na mizi se nahaja obdelovanec - rezultat je enaka raven optimalne natančnosti.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.