Skip to main content
Dener Group

Rešitve FANUC pomagajo izdelovalcu strojev pri doseganju mednarodnega uspeha

Večina proizvajalcev strojev ve, da je za pridobitev večjega tržnega deleža treba razviti močne odnose z dobavitelji, ki temeljijo na zaupanju. Tak primer je turška skupina Dener Group, ki se je s sistemi CNC, vretenskimi motorji, servoojačevalniki in napajalnimi moduli FANUC uveljavila kot pomemben igralec na nacionalnem in mednarodnem trgu strojnega orodja.
Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus. English language

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Dener Group, pomemben proizvajalec strojev za obdelavo pločevine in strojnih orodij za rezanje kovin, je potreboval zanesljivega tehnološkega in servisnega partnerja za tehnologije, kot so enote CNC in motorji vretena. Sprejetje prave odločitve bi skupini pomagalo povečati prisotnost po vsem svetu.

Rešitev

Dener Group se je za sodelovanje s podjetjem FANUC odločil predvsem na podlagi delovanja in kakovosti njegovih izdelkov, ugleda v panogi in dolgoletnih izkušenj na področju rešitev za avtomatizacijo. Dobavljeni izdelki FANUC vključujejo sisteme CNC, vretenske motorje, servoojačevalnike in module za napajanje.

Rezultat

S stalnimi raziskavami in razvojem ter podjetjem FANUC kot tehnološkim partnerjem lahko Dener Group izdeluje bolj izpopolnjene stroje. Lastnosti, kot sta učinkovitost in kakovost, so sinonim za izdelke FANUC, kar podjetju pomaga, da svojim strankam zagotovi resnično konkurenčno prednost. Z razvojem strojev, ki proizvajalcem omogočajo hitrejšo in lažjo izdelavo kakovostnejših delov, je skupina Dener Group postala globalna blagovna znamka, ki izvaža v več kot 100 držav.

O podjetju Dener

Dener Group od svoje ustanovitve leta 1974 proizvaja stroje v mestu Kayseri v osrednji Turčiji. Po znatni poslovni rasti je podjetje danes pomemben akter na nacionalnem in mednarodnem trgu. Dener Group ima več kot 800 zaposlenih in enega najpomembnejših integriranih proizvodnih obratov na svetu glede na raznolikost strojev, ki se proizvajajo v njenem proizvodnem kampusu na površini 1,3 milijona m2.

VEČ O Denerju
Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group z izdelki FANUC uspeva na trgu strojnega orodja

Podlaga za uspeh podjetja Dener Group so njene desetletja dolgoletne izkušnje na področju proizvodnje strojev za obdelavo pločevine, vključno s stiskalnicami, laserskimi rezalniki, plazemskimi rezalniki in giljotinskimi škarjami. Z visokokakovostnimi izdelki in inženirskim znanjem je podjetje pridobilo glas na svetovnem trgu. Vendar je skupina na podlagi filozofije nenehne rasti sprejela zavestno odločitev, da svojemu proizvodnemu portfelju doda stroje za rezanje kovin. "Strojna orodja so ena od najbolj osnovnih kategorij v industriji," pravi Dr. Kanber Sedef, podpredsednik in direktor za raziskave in razvoj v Dener Group-u. "Zato smo leta 2017 začeli oblikovati in izdelovati lastno družino strojev za strojno orodje, ki obsega vertikalne obdelovalne centre CNC, CNC stružnice in stroje za brušenje površin NC. V Turčiji smo imeli prej zelo visoko stopnjo uvoza teh vrst strojev."

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group se je lotila proizvodnje strojnih orodij s certifikatom CE različnih zmogljivosti in velikosti ter s svojim sistemom kakovosti, akreditiranim po standardu ISO9001, pritegnila stranke na nacionalnih in mednarodnih trgih.

Pomembno je, da podjetje nenehno raziskuje načine za povečanje dodane vrednosti, ki jo ponujajo njegovi stroji, običajno z uvedbo dodatnih rešitev, kot so samodejne sonde za merjenje delov, samodejni referenčni sistemi in sistemi za zaznavanje napetosti motorja. Dener Group ima tudi obsežno strokovno znanje na področju obdelave in optimizacije slik z umetno inteligenco, kar še dodatno poudarja njeno veliko vlaganje v raziskave in razvoj.

"Sodelovanje s podjetjem FANUC pri teh rešitvah pomembno prispeva k pospeševanju naših procesov," pojasnjuje Sedef.

Image related to the success story as Dener

Poseben primer je naša ponudba vertikalnih obdelovalnih centrov CNC, kjer lahko naše stranke zaradi uporabe izdelkov FANUC, kot so sistemi CNC, motorji vretena in napajalniki, zanesljivo izvajajo visokohitrostno obdelavo, visokoprecizno obdelavo, sinhronizirano narezovanje brez adapterjev in preprosto integracijo robotov.

Mnenja uporabnikov

Dr. Kanber Sedef

Podpredsednik in direktor za raziskave in razvoj, Dener Group

Podjetje Dener Group zaradi tesnega sodelovanja med podjetjema zaupa izdelkom družbe FANUC, njenemu vplivu v sektorju in izkušnjam na področju avtomatizacije.

"Hkrati že več let brez težav sodelujemo s servisno ekipo FANUC; FANUC je zelo zanesljiv partner," pravi Sedef. "Zaradi tega zadovoljstva in velikega prispevka izdelkov k učinkovitosti in delovanju nadaljujemo z uporabo tehnologij FANUC."

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.