Skip to main content
Dovy Keukens

Proizvajalec kuhinj z robotom FANUC napreduje

Dovy Keukens je prava zgodba o uspehu: od začetne proizvodnje v lanu leta 1980 do najsodobnejšega proizvodnega obrata s površino 55.000 m2 in približno 430 zaposlenimi. Ta napredni proizvajalec kuhinj po meri je eden najbolj naprednih v okolici, v središču njegovega proizvodnega obrata pa je več šestosnih industrijskih robotov podjetja FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Vodilni proizvajalec kuhinj po meri je z naraščajočim številom naročil želel povečati kakovost in količino svoje proizvodnje. Podjetje Dovy Keukens iz Belgije se je odločilo, da je najboljši način za uresničitev te ambicije naložba v robote za različne naloge v notranji proizvodnji. Ostalo je le eno vprašanje: katerega proizvajalca robotov izbrati?

Rešitev

Pred približno desetimi leti se je podjetje Dovy odločilo za partnerstvo s podjetjem FANUC in ustrezno namestilo svojega prvega šestosnega industrijskega robota. Danes so v 55.000 m2 veliki tovarni v mestu Roeselare na voljo številni roboti FANUC, vključno z modeli M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 in M-710𝑖C/70. Nekateri so nameščeni na vrhu vodila za 7. os.

Rezultat

Roboti FANUC s svojim hitrim, učinkovitim in zanesljivim delovanjem spodbujajo to, kar Dovy opisuje kot "resno povečanje kakovosti in količine proizvodnje". Poleg tega podjetje v več kot 10 letih sodelovanja poroča o popolnem zadovoljstvu s servisno ekipo FANUC.

Dovy Keukens

Leta 1980 se je v starem lanu, ki je bil v lasti izučenega pohištvenega mojstra Donalda Muylla in njegove žene Yvette Claeys, rodila prva kuhinja Dovy. Družina in prijatelji so zakonca kmalu prosili, naj jima ustvarita sanjsko kuhinjo, zadovoljne stranke pa so hitro pripeljale nove stranke. Po približno 44 letih je podjetje Dovy Keukens postalo eden največjih proizvajalcev visokokakovostnih kuhinj po meri. Na sedežu in v proizvodnem obratu v Roeselareju v Belgiji ima približno 430 zaposlenih, vsak dan pa izdela in vgradi približno 25 kuhinj po meri.

VEČ O Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Roboti FANUC proizvajalcu kuhinj zagotavljajo vstopnico za hrano

Dovy Keukens je družinsko podjetje z več kot 40-letnim obrtniškim znanjem, ki je pomagalo oblikovati naprednega, visokotehnološkega proizvajalca kuhinj po meri. Podjetje izvaja lastne proizvodne procese, ki vključujejo žaganje, rezkanje, sestavljanje, barvanje in namestitev za stranke po vsej Belgiji.

Vendar vse nadzoruje interno, Dovy zagotavlja, da cene ostajajo dostopne za stranke. V zadnjem desetletju je podjetje zaradi te etike v svojih proizvodnih procesih uporabljalo vedno več robotov FANUC, s čimer je povečalo kakovost in količino.

Christ Muylle, ki podjetje Dovy vodi skupaj z očetom in bratom, pravi, da nenehna rast v zadnjih letih povzroča potrebo po hitrejši in učinkovitejši proizvodnji.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

S storitvijo smo zadovoljni. Tudi dejstvo, da smo jo potrebovali le enkrat. Z uporabo robotike v naši proizvodnji smo lahko resno povečali kakovost in količino.

Mnenja uporabnikov

Chris Muylle

Lastnik Dovy Keukens

"Izbrali smo robote, ker smo bili prepričani, da so najboljša in najučinkovitejša rešitev za to potrebo," pravi. "Zdi se mi neverjetno, kako lahko roboti delajo hitro, učinkovito in zelo zanesljivo. Za naše robote imamo več različnih aplikacij. Na primer, Robot FANUC nanaša lak z visokim sijajem na vrata naših kuhinjskih omaric. Uporabljamo še tri robote FANUC za olajšanje vrste sistema vračanja, kjer se kuhinjski kosi, ki zapustijo stroje, položijo v pravi orientaciji in vrnejo operaterju."

Med več šestosnimi industrijskimi roboti FANUC, ki so danes na delovišču, so modeli M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 in M-710𝑖C/70. Nekateri izkoriščajo prednosti vodila za 7. os.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Z uporabo robotov v naši proizvodnji smo lahko močno povečali kakovost in količine, ne glede na to, da roboti ne potrebujejo plač," pravi Muylle. "Robot je za podjetje Dovy idealen delavec, ki ni nikoli bolan ali odsoten."

Končno, po več kot desetletju dela s temi roboti podjetje poroča o popolnem zadovoljstvu s servisno ekipo FANUC. Pravzaprav je zaradi sprejetja strategij preventivnega vzdrževanja podjetje Dovy v vsem tem času le enkrat poklicalo servisno službo FANUC.

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.