Skip to main content
Gnutti

Popolnoma avtomatizirana proizvodnja delov, od kasete do kasete

Nenadzorovana proizvodnja in enostavno upravljanje na daljavo so sanje številnih proizvodnih podjetij. Podjetje Gnutti Transfer se je lotilo izziva ustvariti visoko avtomatizirano proizvodno enoto s prilagodljivo arhitekturo enote.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Izvedba proizvodnega sistema IoT, ki bi vključeval vse faze dela, potrebne za izdelavo ohišij iz tlačno litega aluminija.

Rešitev

Inštalacija vključuje različne stroje, vključno s prilagodljivim prenosom na 10 postaj in petimi roboti, ki sodelujejo pri avtomatizaciji vseh faz postopka. Nadzor poteka prek dveh enot FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Rezultat

Sistem, ki ga je oblikovalo podjetje Gnutti Transfer, stranki omogoča popolnoma samodejno in varno proizvodnjo delov iz kasete v kaseto.

Gnutti

Leta 1955 je Quirino Gnutti v Brescii ustanovil podjetje Gnutti Transfer za izdelavo stružnic in prenosnih strojev. Z leti je podjetje raslo in se razvijalo ter vključevalo nove prilagodljive, modularne in inovativne koncepte, pri čemer je posebno pozornost namenjalo oblikovanju strojev in trajnostnemu razvoju. Vsako leto podjetje Gnutti Transfer iz svojega obrata v Ospitalettu pošlje 35-40 strojev.

IZVESTE VEČ O STORITVI GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Popolnoma avtomatizirana proizvodnja delov

Katera koli delavnica sanja o popolnoma vertikalni, avtomatizirani in integraciji delov, ki zagotavlja največjo zanesljivost in prilagodljivost ter možnost daljinskega nadzora in kontrole celotnega procesa. Zaradi znanja in izkušenj podjetja Gnutti Transfer so sanje postale resničnost.

Projekt je bil zelo zapleten, kot pojasnjuje Giovanni Gualco, vodja prodajnega področja podjetja Gnutti Transfer: "Cilj stranke je bil začeti s surovimi deli v kaseti in končati z dokončanimi deli nazaj v kaseti v enem ciklu." 

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Na začetku postopka se z avtomatskim prepoznavanjem, deljenjem in nadzorom delov kaset izvede nalaganje, nato pa gre vsak sestavni del skozi kontrolno postajo za lasersko označevanje. Prenosni stroj nato deluje kot stroji za postopke strojne obdelave pred odvzemom za pranje. Po pranju za odstranitev ostankov sistem vrne dele v kaseto.

Roboti so prisotni na vseh stopnjah: robotski vidni sistem odstrani surove dele iz kasete in jih položi na transporter, ki napaja laserski stroj za označevanje; drugi robot nato naloži komponente v prenosni stroj, preden tretji robot raztovori stroj in postavi dele v vmesno postajo. Četrti robot naloži sestavne dele v pralni stroj, peti robot pa vzame dele iz pralnega stroja in jih položi nazaj v kaseto, da so pripravljeni za avtomatski prenos v montažo.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Ta stroj za prenos je del linije GR-MR podjetja Gnutti Transfer za prilagodljiv prenos. Sestavljen je iz 10 postaj z 11 delovnimi enotami, nameščenimi na prečko, in obsega 45 osi, ki se nadzorujejo v enem samem postopku, čas cikla pa je komaj 8 sekund. Vseh 33 linearnih osi in 10 rotacijskih osi je opremljenih z motorizacijo FANUC z digitalnimi pogoni in optičnimi povezavami.

Za zapletenost projekta in veliko število nadzorovanih osi je bilo treba vložiti veliko časa in človeških virov. Vključitev strateškega partnerja, kot je družba FANUC, je bila v bistvu ključ do zmagovitega tehnološkega prispevka."Strateški zato, ker je FANUC edino podjetje, ki nam lahko pomaga pri tako zapletenem projektu, kot je ta; zmagovalni zato, ker tehnologija FANUC zagotavlja popolno funkcionalnost sistema," pravi Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

"Podjetje FANUC smo izbrali zaradi njihovega strokovnega znanja, podpore in tehnologije, saj je FANUC edini dobavitelj z ustreznim strokovnim znanjem, ki nam je pomagal doseči ta rezultat."

Mnenja uporabnikov

Giovanni Gualco

Vodja prodajnega področja Gnutti Transfer

Enota je certificirana za industrijo 4.0: vpenjalne glave in vsi deli so opremljeni s senzorji, ki analizirajo podatke o delovanju enote. Industrijski osebni računalnik je v celoti namenjen upravljanju stroja in nadzoru več kot 12000 spremenljivk, kar omogoča prilagajanje funkcionalnosti, ki segajo od preventivnega/prediktivnega vzdrževanja do uravnavanja parametrov procesa. Stranka se lahko prijavi na daljavo, nadzira stroj, zažene cikle in spremeni konfiguracijo celotnega sistema za izvajanje različnih vrst obdelave.

 

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.