Skip to main content
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ker podjetje Poloplast izdeluje izdelke, ki prihajajo v neposreden stik z živili, je potrebovalo zelo učinkovite stroje, ki ne potrebujejo veliko vzdrževanja in zagotavljajo visoko stopnjo čistoče.

Rešitev

Poloplast uporablja 35 strojev za brizganje ROBOSHOT z zapiralno silo do 3000 kN /300 ton.

Rezultat

Uporaba strojev za brizganje ROBOSHOT ima številne prednosti, od hitrejšega čiščenja strojev do krajših pripravljalnih časov in znatnega skrajšanja časa zagona.

Poloplast

Podjetje Poloplast je leta 1994 ustanovil Giovanni Poser, strokovnjak za izdelavo sladoleda. Danes to izjemno inovativno podjetje vodijo trije otroci gospoda Poserja, Christian, Martina in Alice. Podjetje s sedežem v Benečiji je že 25 let referenčno za industrijo plastične gume, edini proizvajalec vrste embalaže za živila, ki obsega več kot 1 400 izdelkov in 230 linij specializiranih izdelkov za sladoled, pecivo in gostinstvo. Dva obrata podjetja sta v Motta di Livenza (TV) in San Stino di Livenza (VE).

IZVEDITE VEČ O POLOPLASTU
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT ponuja pravi recept za embalažo

Poloplast je svetovna referenčna točka na svojem strokovnem področju z več kot 230 proizvodnimi linijami, namenjenimi oblikovanju plastičnih izdelkov za industrijo hrane in pijač. Podjetje dnevno proizvede več kot 12 milijonov kosov, vključno z žlicami, kozarci, krožniki, skodelicami, jedilnim priborom, pladnji, podstavki in različnimi vrstami posod, namenjenimi sladoledarnam, slaščičarnam in gostinstvu.

Poloplast je pridobil pomembne certifikate, ki potrjujejo njegovo stalno zavezanost kakovosti, higieni in varnosti. Pozornost je bila posvečena tudi trajnostnemu razvoju in okolju s posebno linijo izdelkov, ki so popolnoma biorazgradljivi.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Poloplast je leta 2010 začel uvajati oblikovanje iz materialov, ki jih je mogoče kompostirati, saj je bil odločno pred časom. Danes beneško podjetje svojim strankam ponuja več kot 60 linij kompostabilnih izdelkov, zaradi vsestranskosti stiskalnic FANUC pa mu na linijah ni bilo treba ničesar spreminjati, zato je lahko izkoristilo hitro in enostavno spremembo proizvodnje. V podjetju Poloplast je skupaj nameščenih 35 strojev za brizganje ROBOSHOT, od modelov 𝛼-S100𝑖A (vpenjalna sila 1.000 kN/100 ton) do 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN/30 ton) ter S-2000𝑖A in S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Za nas je bistvenega pomena, da so stroji natančni in ekološko trajnostni, zato smo se leta 2005 odločili za podjetje FANUC.

Mnenja uporabnikov

Christian Poser

Vodja dobavne verige

Stroji FANUC imajo številne prednosti, od hitrejšega čiščenja strojev do krajšega časa nastavitve in znatnega skrajšanja časa zagona. ROBOSHOT porabi tudi približno 10-15 % manj energije kot primerljivi električni stroji in do 70 % manj v primerjavi s primerljivimi hidravličnimi stroji.

ROBOSHOT so opremljeni s funkcijo AI Mould Protection, ki meri pritisk na kalup in v primeru ovire prepreči zaprtje vpenjala. Obstajajo dodatne funkcije, ki varujejo izvlečnike in dele kalupa pred obrabo ter tako znatno zmanjšajo stroške vzdrževanja.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Stroji imajo tudi programsko opremo LINK𝑖, ki omogoča spremljanje v realnem času z oddaljenih osebnih računalnikov in pametnih naprav ter tako omogoča dostop do vrste strateško pomembnih informacij o produktivnosti, kakovosti, sledljivosti in napredni diagnostiki.

"Zaradi vmesnika za upravljanje lahko stalno spremljamo proizvodnjo in pridobivamo natančne podatke o delovanju vsakega stroja," pojasni Poser. "Nadzorujemo vse podatke glede energetske učinkovitosti, časov ciklov, hitrosti, alarmov in vzdrževalnih del."

Pozitivni rezultati so vidni še dolgo po nakupu strojev: "Družba FANUC ponuja visoko usposobljeno in pravočasno pomoč. Na posebne zahteve je bilo vedno odgovorjeno v nekaj urah".

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.