Skip to main content
Giuliani

FANUC CNC in roboti so ključ do uspeha

Pravi procesi krmiljenja strojev in avtomatizacije robotov lahko bistveno povečajo učinkovitost in povezave za industrijo 4.0, kot lahko potrdi podjetje Giuliani, specialist za prenosne stroje za obdelavo ključavnic in ključev. Podjetje že več kot 20 let sodeluje s podjetjem FANUC.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Giuliani proizvaja visokoproduktivne stroje za prenos za trg ključavnic in ključev. Cilj je združiti velike količine z največjo hitrostjo in zanesljivostjo, skupaj s preprostim pristopom in možnostjo povezovanja s programsko opremo podjetja v okviru industrije 4.0.

Rešitev FANUC

Z opremljenostjo s sistemom CNC FANUC 31𝑖-B in antropomorfnim robotom M-10 lahko MCL - večstanovanjski linijski stroj za prenos - doseže proizvodnjo do 700 ključev na uro. Sestavljen je iz 18 postaj in omogoča popolno proizvodnjo ključev, od grobega izreza do končnega izdelka, brez nadzora upravljalca strojev.

Rezultat

Sodelovanje s tehnologijo FANUC ter razpoložljivost hitre in obsežne globalne podporne službe je podjetje Giuliani že več kot 60 let svetovno merilo za proizvodnjo avtomatiziranih strojev za obdelavo ključev.

Giuliani

Podjetje Giuliani je bilo ustanovljeno leta 1957, ko je njegov ustanovitelj Tonino Giuliani začel pionirsko razvijati stroje za obdelavo ključavnic in ključev. Leta 1999 je podjetje Giuliani postalo del skupine Bucci Industries Group, ki se je ukvarjala s področjem avtomatizacije in industrijskih robotov ter novim sektorjem naprednih kompozitnih materialov. Danes skupina zaposluje več kot 1000 ljudi na 14 lokacijah, 4 v Italiji in 10 v tujini.

IZVEDITE VEČ O GIULIANIJU
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Proizvodnja do 700 ključev na uro

Giuliani iz Faenze v Italiji izdeluje stroje za obdelavo ključev s samostojnim procesom ali več-postajnim linijskim procesom (celotna obdelava od grobega razreza do končnega izdelka). Posebej zanimiv je novi stroj MCL - visoko-produktivni več-postajni linijski prenosni stroj za celotno proizvodnjo ključev.

V bistvu lahko MCL v eni liniji združi postopke za: kovanje loka, lasersko označevanje, rezkanje profila, hrbtno zaokroževanje in zarezovanje rezila, izpihovanje čepov, faziranje konice, rezkanje zarez, rezkanje čepov, rezkanje valov, odrezovanje, kodno označevanje, krtačenje, 100-odstotni nadzor kakovosti in obročkanje.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Stroj je opremljen s sistemom CNC FANUC 31𝑖-B, ki omogoča krmiljenje do 72 osi in je sestavljen iz 18 postaj. Na uro je mogoče izdelati do 700 tipk in zvoniti do 6 tipk.

Vsi stroji, ki jih proizvaja podjetje Giuliani, so oblikovani za povezovanje s poslovno programsko opremo v skladu z najnovejšimi zahtevami industrije 4.0. "Sistem prejema naročila neposredno iz omrežja podjetja naročnika in jih prevede v program za obdelavo, namenjen vsaki posamezni kodi v procesu, ki jo usmerja skozi celoten proizvodni proces," je izjavil Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Atomatizacija stroja je izboljšana s prisotnostjo robota FANUC M-10 za dovajanje dovoda v linijo. "Ena od prednosti linijskih prenosov je preklapljanje izdelka in opreme brez prisotnosti operaterja," je pojasnil Malavolti.

"Vse to je mogoče z večkratnim dovajanjem grobo rezanega izdelka s samodejno in robotsko menjavo opreme: pravzaprav se naši vilice samodejno prilagodijo profilu izdelka zaradi CNC-sistema, ki je vključen v te prenose."

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Tudi pri rotacijskih prenosih, namenjenih proizvodnji velikih količin s skrajšanim časom cikla, ima avtomatizacija ključno vlogo pri optimizaciji učinkovitosti proizvodnje. Kompaktni stroj za prenos TDRILL na primer podpira robot SCARA FANUC SR, ki deluje v oddelku na koncu linije.

Giuliani in FANUC sodelujeta že 20 let. "To nam je omogočilo, da smo nenehno v ospredju tehnološkega trga," je poudaril Cusumano.

Družbama je skupna tudi globalna vizija, ko gre za storitve za stranke, saj se lahko obe podjetji zaneseta na svetovno službo, ki se je pripravljena hitro odzvati na vsako zahtevo za podporo.

 

 

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"Giulianijevi stroji se prodajajo po vsem svetu. Samo FANUC je lahko združil izkušnje, tehnologijo, mednarodno podporo in visoko zanesljivost."

Mnenja uporabnikov

Dario Cusumano

Direktor družbe Giuliani

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.