Skip to main content
EUROEDIL

EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC

Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Čeprav je podjetje EUROEDIL s številnimi starejšimi stroji FANUC dosegalo dobre rezultate, je zaradi vse večjega povpraševanja strank začelo izvajati program posodobitve v svojem obratu v Skopju. V podporo tej pobudi je podjetje potrebovalo nov stroj CNC in stroj za električno praznjenje žice (EDM), da bi doseglo potrebne izboljšave na svoji proizvodni liniji za izsekovanje.

Rešitev
Na podlagi izkušenj podjetja EUROEDIL z obstoječimi stroji FANUC, ki so več let izkazovali nizke stroške lastništva, se je podjetje odločilo, da se bo za nove naložbe ponovno obrnilo na družbo FANUC in izbralo stroj ROBODRILL [fanuc_tokens:alfa]-D14L𝑖B vertikalni obdelovalni center CNC in stroj ROBOCUT [fanuc_tokens:alfa]-C400𝑖B za Žično erozijo EDM.

Rezultat
S novimi stroji FANUC je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po obsegu. Poleg tega sta se opazno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje v podjetju.

EUROEDIL Holding

EUROEDIL Holding Makedonija je začel poslovati leta 2004, ko ga je ustanovil predsednik uprave Rakip Ramadanoski. Leta 2015 je podjetje odprlo nov obrat v glavnem in največjem mestu države, Skopju. Tu orodjarna podjetja EUROEDIL izdeluje orodja za gradbeno industrijo. Med specializacijami so orodja za progresivno izsekovanje za stiskanje pločevine ter orodja za ekstrudiranje in zgibanje. Podjetje ima številne pomembne akreditacije, med drugim ISO 9001 za vodenje kakovosti, ISO 14001 za ravnanje z okoljem ter ISO 45001 za varnost in zdravje pri delu.

VEČ O EUROEDIL
Building of Euroedil. Success story FBG.

Hitrejša in natančnejša izdelava orodij za izsekovanje s sistemom FANUC

Od ideje do končnega izdelka: to je etos, na katerem EUROEDIL gradi svoj uspeh. Inovacije in nenehne izboljšave so v tem naprednem proizvodnem podjetju osrednjega pomena za poslovno rast.

S temi mislimi v mislih - in zaradi vse večjega števila naročil ter vse krajših dobavnih zahtev strank - se je podjetje EUROEDIL odločilo, da je čas za nadaljnje naložbe v orodjarno. Zlasti proizvodna linija podjetja za progresivna orodja za štancanje je potrebovala osvežitev, da bi izboljšala raven proizvodnje.

 

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Pred skoraj 20 leti, leta 2003, smo kupili naš prvi stroj FANUC, rabljen stroj za žično erozijo, izdelan leta 1981," pojasnjuje Toni Dimitrievski, vodja orodjarne v družbi EUROEDIL Holding. "Ves čas je deloval brez težav."

Ti stroji, ki jih je kmalu okrepila uvedba drugih modelov FANUC, so v podjetju EUROEDIL dolga leta zagotavljali učinkovito in uspešno proizvodnjo. Vendar se je podjetju ob iztekajočih se letih zdelo smotrno investirati v nove stroje, ki bi zagotovili tudi prepotrebno povečanje produktivnosti v skladu z rastočo knjigo naročil.

"Ob nedavnem povečanju obsega dela in načrtovani širitvi podjetja je bila potreba po investiciji v nove strojeno orodje očitna," potrjuje gospod Dimitrievski. "Na podlagi pozitivnih izkušenj s stroji FANUC smo se odločili za novo naložbo: žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B in vertikalni obdelovalni center FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

EUROEDIL testimonial image for the website

Po namestitvi in zagonu smo z novimi stroji FANUC povečali svojo prepustnost, predvsem s povečanjem hitrosti rezanja. Danes lahko orodja za izsekovanje izdelujemo veliko hitreje in z veliko večjo natančnostjo.

Mnenja uporabnikov

Toni Dimitrievski

Vodja orodjarne

Druga pomembna prednost za EUROEDIL so znani nizki stroški lastništva, ki jih zagotavljajo vsi stroji FANUC.

"Naši starejši modeli FANUC so se izkazali za stroškovno učinkovite, saj so precej robustni in jih je treba le redko popravljati, zaradi česar so stroški vzdrževanja nizki," pojasnjuje Dimitrievski. "Z našimi novimi stroji FANUC lahko rečem, da v dveh letih od namestitve nismo imeli nobenih stroškov za vzdrževanje."

Podalje dodaja, da se modeli FANUC razlikujejo od drugih strojev v orodjarni, saj ponujajo lažje upravljanje in vzdrževanje, podprto z lokalnim odzivom družbe FANUC za servis in nadomestne dele, če so potrebni.

"Zaradi posodobitve in namestitve naših dveh novih strojev FANUC smo znatno izboljšali naš proizvodni proces za izsekovalna orodja," zaključi gospod Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.