Skip to main content
Grip GmbH Handhabungstechnik

Dober oprijem pri strojni obdelavi: ROBODRILL zagotavlja šestkratno povečanje zmogljivosti

Zaradi vse večjega svetovnega povpraševanja po robotiki je družba Grip GmbH potrebovala večjo zmogljivost obdelovalnega centra, da bi povečala produktivnost in zmanjšala stroške. Izbrali so napredne obdelovalne stroje ROBODRILL FANUC 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ki so znani po hitrosti, natančnosti, zanesljivosti in prilagodljivosti, tudi za posamezne serije komponent. Ti stroji z robotom FANUC ter inovativnim sistemom za rokovanje z roboti in obdelovanci omogočajo proizvodnjo majhnih serij in posameznih delov brez posadke. S to rešitvijo se je zmogljivost strojne obdelave družbe Grip GmbH povečala za skoraj šestkrat.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ob trenutnem svetovnem razcvetu povpraševanja po robotih je vodilni proizvajalec dodatne opreme za robote Grip GmbH potreboval večjo zmogljivost obdelovalnega centra, ne le da bi sledil naročilom, temveč tudi za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov. Poleg hitrosti, natančnosti in zanesljivosti so morali novi obdelovalni centri omogočati tudi prilagodljivost velikosti serije: po potrebi do serije posameznih komponent.

Rešitev

Po skrbnem premisleku in tržni oceni se je družba Grip GmbH odločila za podjetje FANUC in njegov visokozmogljivi ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, napredna različica najnovejšega ROBODRILL serije D. Stroji visokih specifikacij, ki jih je pridobila družba Grip GmbH, vključujejo inovativen sistem za ravnanje z orodjem in obdelovanci (ki ga je zagotovil sistemski partner FANUC), ki vključuje robota FANUC.

Rezultat

Kompletni paket stroja FANUC s sistemom za ravnanje z orodjem in obdelovanci v kompaktni celici navduši s hitrostjo, prilagodljivostjo in razmerjem med ceno in delovanjem, kar družbi Grip GmbH omogoča izvajanje brezpilotne proizvodnje majhnih serij in posameznih delov. Podjetje je izračunalo, da se je njegova zmogljivost strojne obdelave povečala za skoraj šestkrat

Grip GmbH Handhabungstechnik

Podjetje Grip GmbH s sedežem v Dortmundu, ustanovljeno leta 1989, proizvaja inovativne tehnologije menjalnikov orodij za robote, ki temeljijo na rešitvah. Proizvodnja poteka v bogato opremljenih delavnicah podjetja, v katerih so nameščeni prilagodljivi, sodobni stroji CNC s podporo CAM in 40 visokokvalificiranih delavcev. Podjetje Grip GmbH vsak izdelek standardno preizkusi na svojih lastnih testnih postajah, kar predstavlja funkcionalno jamstvo za stranke.

Več o podjetju GRIP GmBH
Image of GRIP success story FANUC Germany

ROBODRILL zagotavlja šestkratno povečanje zmogljivosti

"Razvijamo komponente za periferijo robota," pravi Hasan Canti, direktor podjetja Grip GmbH. "Naša glavna usmeritev so ročni in pnevmatski sistemi za menjavo prijemal, ki jih izdelujemo za skoraj vse proizvajalce robotov."

Podjetje izdeluje tudi sisteme za samodejno menjavo in električne spojke, v svojem naprednem proizvodnem obratu pa ima posebno področje, imenovano "celovite rešitve za robote". S tako obsežno ponudbo je podjetje Grip GmbH opazilo, da je povpraševanje po njegovih izdelkih močno naraslo.

 

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Trg robotov je v razcvetu, in ker razvijamo dodatke za robote, naše podjetje prejema vedno več zahtev po hitrejši in prilagodljivejši dostavi," pravi Canti. "Kot odgovor smo vedeli, da moramo povečati svoje proizvodne zmogljivosti, zlasti na področju strojne obdelave. Po izčrpni raziskavi in primerjavi glavnih tržnih igralcev smo izbrali FANUC in ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. Z dodatki podjetja Häberle je bil to preprosto popoln stroj."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle je proizvajalec posebnih strojev in sistemski partner družbe FANUC Nemčija. Pri Häberle RobodrillPlus-K je ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus v kompaktni celici opremljen z orodji in obdelovanci, kar zagotavlja sodobno proizvodnjo brez posadke. Edinstvena skladiščna enota razširi stroj na 65 orodij in 60 palet za obdelovance, s čimer se prilagodi vsemu povpraševanju, vključno z maloserijsko proizvodnjo in proizvodnjo posameznih delov. Samodejno menjavo vpenjalnih naprav in orodij v skladu z naročilom omogoča sistem za breztočkovno vpenjanje LANG, ki ga dopolnjuje industrijski robot FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Moj prvotni načrt je bil, da prvo leto izkoristimo za testiranje naših novih strojev FANUC ROBODRILL," pojasnjuje Canti. "Vendar pa smo jih po treh mesecih začeli uporabljati v polni meri. Danes, 10 mesecev po namestitvi, lahko rečemo, da stroji delujejo z optimalno zmogljivostjo. FANUC je več kot izpolnil naša pričakovanja, podprta z izjemno ustvarjalnostjo osebja. Rezultati so resnično popolni in zmogljivost smo lahko povečali za skoraj šestkrat." Zaključuje: "Če bi se ponovno soočil s to odločitvijo, bi se brez oklevanja odločil enako."

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.