objavljeno 05.15.2025

FANUC predstavlja praktično avtomatizacijo na sejmu Automatica

Prilagodljive aplikacije robotike za večjo učinkovitost v avtomobilski proizvodnji, obdelavi kovin, živilski in farmacevtski industriji.
Businness Lady is joing a FANUC event or a tradeshow

FANUC bo od 24. do 27. junija 2025 na sejmu Automatica v Münchnu, v dvorani B6, na stojnici 233, predstavil inovativne rešitve za praktično avtomatizacijo. Vodilni svetovni proizvajalec industrijskih robotov bo pod geslom "Učinkovitost sreča prakso" predstavil, kako lahko sodobna robotika poveča produktivnost in poenostavi procese v številnih panogah, od avtomobilske in elektronske do kovinskopredelovalne in farmacevtske.

Posrednja pozornost bo namenjena intuitivnim tehnologijam, s katerimi je začetek uporabe avtomatizacije uporabniku še posebej prijazen. Te vključujejo digitalne dvojčke, sodobna orodja za simulacijo in programiranje ter možnost programiranja v Pythonu. FANUC tako zmanjšuje vstopne ovire za podjetja vseh velikosti in ponuja rešitve, ki jih je mogoče hitro in učinkovito integrirati v obstoječe proizvodne procese.

Te sodobne rešitve in vmesniki so tudi osnova za napredne aplikacije umetne inteligence, ki jih je mogoče oblikovati za podporo operaterjem. Po uveljavljenih izdelkih, kot sta AI Error Proofing za samodejno odkrivanje napak v proizvodnem procesu in obdelava slik s podporo umetne inteligence, FANUC prikazuje primer implementacije agenta umetne inteligence, ki aktivno podpira operaterje v obratu na podlagi podatkov iz robotov v živo, napovednih modelov FANUC Zero Downtime in povezanih priročnikov.

Robot M-950iA/500

Poseben poudarek na sejmu je popolnoma avtomatizirana gostinska rešitev na stojnici družbe FANUC: roboti samostojno skrbijo za polnjenje zvitkov in pripravo toplih obrokov - ves dan. Ta aplikacija, ki se lahko uporablja tudi v komercialnih kuhinjah, je odličen primer praktičnega pristopa družbe FANUC, ki se osredotoča na enostavno uporabo in visoko prilagodljivost.

Na sejmu Automatica bodo premierno predstavljeni tudi številni novi izdelki. V Nemčiji bo prvič predstavljen robot za paletiranje M-410/800F-32C z nosilnostjo 800 kilogramov, ki bo na kraju samem impresivno premaknil velik paket z lesenimi paletami. Ponudbo dopolnjuje novi robot M-950iA, ki z nosilnostjo 500 kilogramov lahko na primer opravlja aplikacije, ki vključujejo težke komponente.

Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Z robotom CRX-10iA/L Paint FANUC predstavlja tudi prvega eksplozijsko odpornega sodelujočega robota na svetu, ki je posebej oblikovan za industrijo barvanja, praškov in tekočih premazov. Kobot je oblikovan za uporabo v občutljivih okoljih in ga je še posebej enostavno programirati prek intuitivnega vmesnika "povleci in spusti" na tabličnem računalniku.

Naslednji mejnik je novi robotski krmilnik R-50iA. Navdušuje s svojo kompaktno obliko, povečano računsko močjo in predvsem certificirano kibernetsko varnostjo. Na sejmu bo na ogled v kombinaciji z robotom M-10 in robotom LR Mate. Eden od vrhuncev krmilnika R-50iA je vgrajeni programski krmilnik SoftPLC, ki temelji na sistemu Codesys. Uporabnikom omogoča največjo prilagodljivost, saj so podprti vsi običajni programski jeziki.

FANUC postavlja nove standarde tudi na področju simulacij. Najnovejša različica programske opreme za simulacijo ROBOGUIDE V10 ima prenovljeno grafiko, realistično 3D predstavitev in optimizirano vodenje uporabnika. Omogoča učinkovito programiranje brez povezave in pomaga vnaprej preprečiti napake, kar zmanjšuje izpade med menjavami v proizvodnji. Obiskovalci sejma se bodo lahko z očali za navidezno resničnost potopili v virtualno proizvodno okolje in interaktivno raziskovali FANUC prostor.

Trgovsko predstavitev bodo dopolnila številna partnerska podjetja, ki bodo na stojnici FANUC predstavila praktične rešitve za avtomatizacijo. Družba FMB Maschinenbaugesellschaft bo na primer prikazala preprosto nakladanje in razkladanje rezkalnega stroja ROBODRILL. Podjetje Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff bo v sodelovanju s podjetjem IPG LightWELD predstavilo aplikacijo laserskega varjenja, pri kateri se kobot FANUC CRX programira z gibi rok - idealno za prilagodljivo maloserijsko proizvodnjo.

Lewa Attendorn bo predstavila varilno celico z dvema robotoma, ki se v celoti programirata prek nadzornega sistema FANUC - brez dodatnih PLC. Podjetje voraus.robotik združuje senzorsko tehnologijo z umetno inteligenco in razvija prilagodljive rešitve za paletiranje in depaletiranje. Podjetje Frei Fördertechnik uporablja programsko opremo PalletTool podjetja FANUC za namestitev CRX kobota za preprosta opravila paletiranja. Družba HAHN Automation Group medtem predstavlja aplikacijo za medicinsko tehnologijo z novim modelom robota LR-10iA, ki je bil razvit posebej za živila in čiste prostore.

FANUC s svojim nastopom na sejmu Automatica 2025 prepričljivo dokazuje, kako lahko sodobna robotska tehnologija poveča učinkovitost v različnih panogah - na praktičen, intuitiven in v prihodnost usmerjen način.