Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Nagnjena delovna ravnina

Ne glede na to, ali se ukvarjate z letalsko in vesoljsko industrijo, izdelavo kalupov ali splošno proizvodnjo, vam bo ta najsodobnejša tehnologija omogočila doseganje neprimerljive natančnosti, skrajšanje časa nastavitve in izboljšanje splošne produktivnosti. Odprite svet možnosti za 5-osno strojno obdelavo z nagnjeno delovno ravnino FANUC.

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost pri zapletenih nalogah

Povečajte natančnost: Doseganje neprimerljive natančnosti v zapletenih položajih, izboljšanje kakovosti izdelkov in zmanjšanje števila napak.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranski za različne panoge

Prilagodljivo in fleksibilno: Idealno za različne aplikacije, kot sta rezkanje in struženje, ki so primerne za širok spekter industrij.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Povečana produktivnost, za povečanje časa delovanja

Povečanje učinkovitosti delovanja: Zaradi hitrejšega cikla in povečanega časa obratovanja se poveča prepustnost in izboljša dobičkonosnost.

Funkcije, oblikovane za vaš uspeh

Odklenite natančnost in učinkovitost pri 5-osni obdelavi. Izboljšajte svojo izkušnjo CNC z našo brezhibno funkcionalnostjo nagnjene ravnine.