Skip to main content
Gnutti

Producție complet automatizată de piese, de la casetă la casetă

Producția nesupravegheată și gestionarea ușoară de la distanță este visul multor companii de producție. Gnutti Transfer a acceptat provocarea de a crea o unitate de producție foarte automatizată, cu o arhitectură flexibilă a unității.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Implementarea unui sistem de producție IoT care să includă toate fazele de lucru necesare pentru fabricarea carcaselor din aluminiu turnat sub presiune.

Soluție

Instalația integrează diverse utilaje, inclusiv transferul flexibil la 10 stații și cinci roboți implicați în automatizarea tuturor fazelor procesului. Controlul se realizează prin intermediul a două unități FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Rezultat

Sistemul proiectat de Gnutti Transfer permite clientului să producă piese din casetă în casetă în mod complet automat și sigur.

Gnutti

În 1955, Quirino Gnutti a înființat Gnutti Transfer în Brescia pentru construcția de strunguri și mașini de transfer. De-a lungul anilor, afacerea a crescut și a evoluat, integrând noi concepte flexibile, modulare și inovatoare, acordând în același timp o atenție deosebită proiectării mașinilor și sustenabilității producției. În fiecare an, Gnutti Transfer expediază 35-40 de mașini de la unitatea sa din Ospitaletto.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Producție complet automatizată de piese

Fiecare atelier visează la o producție de piese complet verticală, automatizată și integrată, care să asigure fiabilitate și flexibilitate maxime, împreună cu potențialul de supraveghere și control de la distanță al întregului proces. Datorită priceperii și experienței Gnutti Transfer, visul a devenit realitate.

Proiectul a fost extrem de complex, după cum explică Giovanni Gualco, Sales Area Manager al Gnutti Transfer: "Obiectivul clientului a fost să înceapă cu piesele brute într-o casetă și să se încheie cu piesele finite înapoi în casetă într-un singur ciclu." 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

La începutul procesului, încărcarea se face prin recunoașterea, divizarea și controlul automat al părților casetei, înainte ca fiecare componentă să treacă printr-o stație de control pentru marcarea cu laser. Mașina de transfer efectuează apoi operațiuni de prelucrare înainte de extragere pentru spălare. După spălare pentru a elimina orice reziduu, sistemul întoarce piesele în casetă.

Roboții sunt prezenți în toate etapele: un robot echipat cu un sistem de vizibilitate extrage piesele brute din casetă și le plasează pe o bandă transportoare care alimentează mașina laser pentru marcare; un al doilea robot încarcă apoi componentele în mașina de transfer înainte ca un al treilea robot să descarce mașina și să plaseze piesele într-o stație intermediară. Un al patrulea robot încarcă componentele în mașina de spălat; în cele din urmă, un al cincilea robot preia piesele din mașina de spălat și le pune înapoi în casetă, pregătite pentru transmiterea automată la asamblare.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Mașina de transfer face parte din gama de transferuri flexibile GR-MR a Gnutti Transfer. Acesta este format din 10 stații cu 11 unități de operare montate pe o bară transversală și cuprinde 45 de axe controlate într-un singur proces, cu un timp de ciclu de abia 8 secunde. Toate cele 33 de axe liniare și 10 axe rotative sunt echipate cu motorizare FANUC cu acționări digitale și conectări prin fibră optică.

Complexitatea proiectului și numărul mare de axe controlate au necesitat o investiție uriașă în timp și resurse umane. Implicarea unui partener strategic precum FANUC a fost, în esență, cheia unei contribuții tehnologice câștigătoare."Strategic pentru că FANUC este singura companie capabilă să ne sprijine într-un proiect atât de complex ca acesta; câștigător pentru că tehnologia FANUC oferă funcționalitatea perfectă a sistemului", afirmă Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

"Am ales FANUC pentru expertiza, asistența și tehnologia lor, FANUC este singurul furnizor cu expertiza necesară pentru a ne ajuta să obținem acest rezultat."

Citat declarație

Giovanni Gualco

Sales Area Manager Gnutti Transfer

Unitatea este certificată Industry 4.0: mandrinele și toate piesele sunt echipate cu senzori care analizează datele referitoare la funcționalitatea unității. Un PC industrial este complet dedicat gestionării mașinii și controlului a peste 12 000 de variabile, ceea ce permite personalizarea funcționalității care variază de la întreținerea preventivă/predictivă la reglarea parametrilor de proces. Clientul poate să se conecteze de la distanță, să supravegheze mașina, să pornească ciclurile și să modifice întreaga configurație a sistemului pentru a executa diverse tipuri de procesare.

 

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.