Grip GmbH Handhabungstechnik

O bună stăpânire pe prelucrare: ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității

Având în vedere cererea globală în creștere pentru robotică, Grip GmbH avea nevoie de o capacitate mai mare a centrului de prelucrare pentru a crește productivitatea și a reduce costurile. Aceștia au ales centrele de prelucrare avansate FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, cunoscute pentru viteză, precizie, fiabilitate și flexibilitate, chiar și pentru loturi de componente unice. Aceste mașini, dotate cu un robot FANUC și un sistem inovator de manipulare a uneltelor și pieselor de prelucrat, permit producția fără personal de serii mici și piese individuale. Această soluție a sporit capacitatea de prelucrare a Grip GmbH de aproape șase ori.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Cu o cerere mondială de roboți în plină expansiune, Grip GmbH, producător lider de accesorii pentru roboți, avea nevoie de o capacitate mai mare a centrelor de prelucrare, nu numai pentru a ține pasul cu comenzile, ci și pentru a spori productivitatea și a reduce costurile. Pe lângă viteză, precizie și fiabilitate, noile centre de prelucrare trebuiau să ofere flexibilitate în ceea ce privește dimensiunea loturilor: până la loturi de componente unice, dacă era necesar.

Soluție

După o analiză atentă și o evaluare a pieței, Grip GmbH a optat pentru FANUC și centrul de prelucrare ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, o versiune avansată a celui mai recent ROBODRILL din seria D. Mașinile cu specificații înalte achiziționate de Grip GmbH includ un sistem inovator de manipulare a uneltelor și a pieselor de lucru (furnizat de un partener de sistem FANUC) care include un robot FANUC.

Rezultat

Pachetul complet de mașină FANUC cu sistem de manipulare a uneltelor și a pieselor de lucru într-o celulă compactă impresionează prin viteza, flexibilitatea și raportul preț-performanță, permițând Grip GmbH să realizeze producția fără personal uman de serii mici și piese individuale. Compania calculează că capacitatea sa de prelucrare a înregistrat o creștere de aproape șase ori

Grip GmbH Handhabungstechnik

Image of GRIP success story FANUC Germany

Înființată în 1989, Grip GmbH, cu sediul în Dortmund, produce tehnologii inovatoare și bazate pe soluții de schimbare a sculelor pentru robotică. Producția are loc în atelierele extensiv echipate ale companiei, care adăpostesc mașini CNC flexibile, moderne, susținute de CAM și 40 de angajați cu înaltă calificare. În mod standard, Grip GmbH testează fiecare produs pe bancurile de testare proprii, reprezentând o garanție funcțională pentru clienți.

Aflați mai multe despre GRIP GmBH

ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității

"Dezvoltăm componente pentru periferia robotică", afirmă Hasan Canti, CEO al Grip GmbH.

Compania produce, de asemenea, sisteme automate de schimbare și cuplaje electrice și are o zonă separată în cadrul instalației sale avansate de producție numită "soluții robotice complete". Cu o ofertă atât de vastă, Grip GmbH a înregistrat o creștere spectaculoasă a cererii pentru produsele sale.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Piața robotică este în plină expansiune și, din moment ce dezvoltăm accesorii pentru roboți, compania noastră primește un număr tot mai mare de cereri pentru livrări mai rapide și mai flexibile", spune Canti. "Ca răspuns, am știut că trebuie să ne mărim capacitățile de producție, în special în ceea ce privește prelucrarea. În urma unei cercetări complete și a comparării principalilor jucători de pe piață, am ales FANUC și ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. Cu suplimentele de la Häberle, a fost pur și simplu mașina perfectă."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle este un producător de mașini speciale și partener de sistem al FANUC Germania. Häberle RobodrillPlus-K vede ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus îmbogățit cu manipularea sculelor și a pieselor de lucru într-o celulă compactă, oferind o producție modernă fără personal. Unitatea unică de stocare extinde mașina la 65 de scule și 60 de paleți de piese de lucru, satisfăcând astfel orice cerere de producție, inclusiv producția de serii mici și de piese individuale. Schimbarea automată a dispozitivelor de prindere și a uneltelor în funcție de comenzi vine grație unui sistem de prindere cu punct zero LANG completat de un robot industrial FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Planul meu inițial a fost să folosesc primul an pentru a testa noile noastre mașini FANUC ROBODRILL", explică Canti. "Cu toate acestea, după trei luni le foloseam la capacitate maximă. Astăzi, la 10 luni de la instalare, putem spune că utilajele funcționează la performanțe optime. FANUC ne-a îndeplinit mai mult decât așteptările, susținută de creativitatea remarcabilă a personalului. Rezultatele sunt cu adevărat perfecte și am reușit să creștem capacitatea de aproape șase ori." El conchide: "Dacă m-aș confrunta din nou cu această decizie, aș face aceeași alegere fără ezitare."

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.